Moët Hennessy、アナログ・デバイセズ、カリフォルニア大学デービス校が、AIを活用して化学的特徴を検出する画期的な技術による、ワイン生産の品質向上を目指す共同研究を実施

Moët Hennessy、アナログ・デバイセズ、カリフォルニア大学デービス校が、AIを活用して化学的特徴を検出する画期的な技術による、ワイン生産の品質向上を目指す共同研究を実施

各企業・研究機関の研究者が共同で、ブドウやワインから放出される複雑な化学的特徴を特定することで、従来の方法よりも短時間かつ低コストで、ワイン生産における品質リスクを予測できることを実証

LVMH(Moët Hennessy Louis Vuitton)のワイン&スピリッツ部門であるMoët Hennessy、グローバル半導体企業であるアナログ・デバイセズ(ADI)、世界有数の研究重視型大学であるカリフォルニア大学デービス校は本日、ワインの品質向上と長期的なブドウ園の健全性維持を目的とした新世代技術の導入を推進する画期的な共同プロジェクトを発表しました。

Analog Devices Health Solutions, Moët Hennessy, UC Davis logos.

この共同研究は、マサチューセッツ工科大学(MIT)で初期段階の研究が行われた、画期的な技術が基盤となっています。現在ADIは、幅広い分野での化学的特徴を分析できる、この技術プラットフォームの開発を続けるかたわら、Moët Hennessyおよびカリフォルニア大学デービス校のチームと共同で、ブドウ栽培とワイン醸造に応用する研究を行っています。この共同研究は、ブドウの木、果汁、ワインから放出される揮発性化学物質の特徴を検知・分析することを目的としています。これによりブドウ栽培およびワイン醸造のスタッフは、生物学的プロセスや潜在的品質リスクについて、従来に比べ大幅に早い段階で知見を得ることができるようになります。

世界初の実証実験:「新鮮なキノコを思わせる香り」を発生前に予測

この共同研究による最初の大きな成果は、ワイン業界が直面する最も複雑な品質課題の一つである「新鮮なキノコを思わせる香り(以下、キノコの香り)」に対処できるものです。Moët HennessyのRobert-Jean de Vogüé Research Centerの研究者は、目的とする機械学習アルゴリズムをAIが学習し、この品質リスクに関する化学的特徴を認識できるように、独自のサンプルおよび関連データのライブラリを構築しました。

Analog Devices lab equipment with sample tubes and vials.

この技術により、従来の検出手法よりもはるかに早く、「キノコの香り」が発生するリスクが高いサンプルを初期段階で特定することに初めて成功しました。この画期的な技術は予防的品質管理にまったく新しい可能性をもたらし、より早い段階での対処を可能にし、ワイン醸造プロセス全体における品質リスクの監視方法を根本的に変革するものです。

ADIのセンシングおよび機械学習プラットフォームを基盤としたこのシステムは、AIを活用して幅広い化学情報を分析し、最も重要なシグナルを特定することで、従来は見逃されていた可能性のあるシグナルを明らかにします。このプラットフォームは、あらかじめ定義された条件のみに従ってデータを分析するのではありません。複雑な化学データから継続的に学習することで、生物学的な活性をより深く解釈し、顕在化しつつある品質リスクを早期に検出できるようになります。

Rolling green vineyard hills under a blue, cloudy sky.

将来的に多様な用途が期待される技術プラットフォーム

各企業・研究機関は、この技術を「キノコの香り」への応用に限定することなく、生体システム分析のための拡張性の高いプラットフォームと位置付けています。生物学的プロセスによって生じる化学的特徴を測定・分析し、その結果に基づいて対応することが求められる幅広い分野への応用が期待されています。現在研究が進められている上記以外の例としては、ブドウの病気の早期発見、土壌評価、および気候変動やそれに関連する事象(例えば山火事)に起因する不良の特定などが挙げられます。

この共同研究の目標は、研究者、ブドウ栽培家、ワイン醸造家が、より早期に問題を発見でき、より深い知見を得られるための意思決定支援ツールを提供することです。そして人々がこれまで培ってきた専門的知識を「置き換える」のではなく、「補完」することにあります。この技術は、栽培者やワイン醸造家が専門知識を増強できるように設計されており、卓越したワイン造りの核心となる職人技、経験、判断力を損なうことなく、さらなる情報や知見を提供します。

技術、AI、ライフサイエンスを結集した国際的な共同研究

この共同研究では、以下の各分野における、相互に補完しあう専門知識を結集しています。

  • Moët Hennessy:プレミアムおよびスーパー・プレミアムのワインおよび蒸留酒分野での世界リーダーです。
  • アナログ・デバイセズ(ADI):物理世界とデジタル世界を結びつけ、インテリジェント・エッジにおける画期的な革新を実現する、グローバル半導体企業です。ADI Health Solutionsは、人々の健康と地球環境に貢献する、AIドリブンのソリューション開発に注力するADIの事業部門です。
  • カリフォルニア大学デービス校:ブドウ栽培学および醸造学の分野において、世界的なリーダーとして国際的に認められています。

これらの組織は、ワイン業界全体の高い品質と環境変化への適応力を支えるために、ブドウとワインが織りなす複雑な化学的構造を観察、理解、解釈するための新たな可能性を切り拓くことを目指しています。ADIはこの共同研究に加え、将来の産業用途に向けてこの技術を広く提供することを計画しています。一方、Moët Hennessyとカリフォルニア大学デービス校は、共有している参照データ・ライブラリが、ブドウおよびワイン業界全体にどのようなメリットをもたらすかの検討を進めています。

Moët Hennessyの執行役員会メンバーであり、Comité Champagneのメンバーでもある、研究開発を統括するマニュエル・レマン(Manuel Reman)氏は次のように述べています。「この画期的な成果は、ブドウ栽培とワイン醸造にとって新たな章の始まりを告げるものです。私たちは、ブドウやワインが放つ化学的な「ことば」を迅速に検知・認識し、品質上のリスクが顕在化する前にそれを予測することができます。これは単なる技術的成果にとどまりません。全く新しい知見と取り組みへの道を拓くものであり、卓越したワインを生産すると同時に、将来に向けたより強い環境変化への適応力を獲得する助けとなるでしょう」。

アナログ・デバイセズのヘルス・ソリューション事業部門責任者、マックス・シュレイカー(Max Shulaker)は次のように述べています。「この共同研究は、最先端のAIを活用したセンシング・システムとブドウ栽培における世界トップクラスの専門知識を融合し、これまで不可能とされていた、生物が自ら発する化学的な「ことば」を読み解くことを可能にするものです。この技術は従来の方法よりも早くこれらの特徴を検出でき、ワイン醸造家が品質リスクに対して事後に対応するのではなく、そのリスクを予測できるように支援します。私たちの最初の画期的な成果は、新鮮なキノコを思わせる香りに関するものですが、これは生体システムを理解するための、より広範なプラットフォーム実現の始まりを告げるものです。今まさに探求がはじまったこのアプローチで、品質と環境変化への適応力を向上させることができるのです」。

カリフォルニア大学デービス校のベン・モンペティット(Ben Montpetit)博士は次のように述べています。「世界的かつ重大な多くの課題に直面する中、ブドウおよびワイン産業の継続的な発展と環境変化対応力の獲得は、2つの要素に大きく依存しています。優れた知識と、その知識を実践に移す能力を備えた人材です。この共同研究の大きな強みは、その両方を同時に推進していることです。私たちは、ブドウ栽培者やワイン醸造家が適切なタイミングで正しい情報を得て、十分な情報に基づいた意思決定を行えるような技術を開発すると同時に、得られた知見を正しく解釈し、それに基づいて行動できる次世代の専門家を育成しています」。

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。ADIは、アナログ、デジタル、AI、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、気候変動対策を支援し、高い信頼で人と世界とを接続するソリューションならびに、自動化とロボティクス、モビリティ、ヘルスケア、エネルギーとデータセンターの進歩に寄与するソリューションを実現しています。2025会計年度の収益が110億ドルを超えるADIは、現代の革新者たちに「想像を超える可能性」を提供します。詳細についてはhttps://www.analog.com/jpを、またLinkedInとXもぜひご覧ください。

Moët Hennessyについて

Moët Hennessyは、LVMHグループのワイン&スピリッツ部門であり、同グループは「LVMH Vins d'Exceptions」という組織下に、数々の著名なワイナリーを擁しています。豊かで恵まれた自然環境、製品の品質、そしてその技により、国際的に高い評価を得ている25のメゾンを擁するMoët Hennessyは、長年にわたり「Living Soils Living Together(生きた土壌、共に生きる)」という環境および社会プログラムに取り組んでいます。

カリフォルニア大学デービス校について

1908年に設立されたカリフォルニア大学デービス校(UC Davis)は、活動の幅を絶えず広げ、従来のやり方に挑戦し続け、健康、環境、文化、社会に関連する複雑な問題の解決において高い評価を得てきました。5,300エーカーの広さを誇るそのキャンパスは、人口約68,000人の活気あふれる大学の町、デービス市に隣接しています。カリフォルニア大学デービス校は、カリフォルニア大学の組織の中でも最も総合的なキャンパスのひとつであり、4つのカレッジと6つの専門職大学院を擁し、100以上の学部専攻と100以上の大学院専門職学位プログラムを提供しています。カリフォルニア大学デービス校には110以上の国々からの約4万人の学生が在籍しており、毎年少なくとも130億ドルをカリフォルニア州の経済に還元しています。2024-25会計年度において、同大学は3年連続で研究資金が10億ドルを突破しました。