Signals+ ニュースレター登録
Signals+はコネクティビティ、デジタルヘルス、モビリティ、スマートインダストリーに関する最新情報をお届けします。
ありがとうございます。ご登録のメールアドレスにお送りしたメールを確認し、ニュースレター登録を完了させてください。
世界中の人々の生活に影響を与える、画期的なテクノロジーに関する最新情報をタイムリーにお届けします。
閉じるパワー・グリッド(電力送配電系統)のエッジにおけるインテリジェンスと可視性
アナリストの予測によると、世界のエネルギー需要は2050年までに2倍以上に増加する可能性があります1。この成長を持続させつつ、グリッドの脱炭素化を達成するためには、再生可能エネルギーの導入を9倍にスケーリングし、グリッド効率を2倍に高める必要があります2。こうした要求に対応するために、エネルギーの発電、配電、貯蔵、消費をリアルタイムかつ包括的に可視化することは、もはや贅沢なことではなく必須要件となっています。
重大な可視性のギャップ
グリッドの近代化には、再生可能エネルギーや蓄電システムを追加すること以外にも、グリッドがエネルギー需要をリアルタイムで感知し、理解し、対応する方法を根本的に変革することが必要です。太陽光、風力、エネルギー貯蔵システム(ESS)といった分散型エネルギー資産が急増しているにもかかわらず、資産とエネルギー・フローの両方にまたがる可視性の限界という核心的な課題は依然として残ります。この可視性のギャップは、ユーティリティ企業にとって重大な課題を生み出し、資本支出(CAPEX)、運営支出(OPEX)、安全プロトコルに影響を及ぼす原因となっています。
進化するレガシー・システムとアーキテクチャ
世界最大の機械と称されることもあるパワー・グリッド(電力送配電系統)は、一世紀以上前にハブ・アンド・スポーク・モデルで設計されました。このモデルにおいて、エネルギーは大規模発電所から消費者へと一方向に流れます。この集中型モデルは、当時のより単純で予測可能なエネルギー環境に適していました。
しかし、この集中型グリッド・モデルは次第に十分に機能しなくなります。増加するエネルギー需要や分散型エネルギー資源(DER)の統合に対応できず、障害に対して必要とされるレジリエンスを提供することもできなくなりました。そこで登場するのが分散型パワー・グリッドです。より密に相互接続されたネットワークを構築することで、より大規模なグリッドに小規模かつ分散したエネルギー発生源を供給することができます。そのアーキテクチャは双方向のエネルギー・フローをサポートし、消費者がプロシューマーとなることを可能にします。つまり、余剰エネルギーをグリッドに売り戻すことで、新たな市場を活性化させるのです。
この分散型グリッド・アーキテクチャはグリッドの耐障害性を高めますが、その一方で重大な可視性の課題を招きます。ビハインド・ザ・メーター資産が膨大な数に上り、効果的な監視、予測、および障害へのリアルタイム対応が妨げられるのです。
可視性:より良いエネルギー管理の鍵
可視性は知見をもたらし、知見はインテリジェンスを推進します。ますます複雑化するエネルギー・エコシステムを管理するには、包括的なグリッド規模のインテリジェンスが不可欠です。可視性は以下の項目を達成するために重要です。
- エネルギーの生成、使用、貯蔵のバランス調整:エネルギー資源を効率的に利用し、運用能力を最大化します。
- 資産の状態監視:障害を検知、特定、予測することで、ダウンタイムを回避し、安全を確保します。
- 分散型エネルギー資源(DER)の統合:新たな資産の導入時に、電力品質とグリッドの安定性を維持します。
- プロシューマーの活用:特に電気自動車(EV)などの技術を通じて、消費者がグリッド運用に貢献できるよう支援します。
グリッドは、変動するエネルギーの消費パターン、障害、異常検知に迅速に対応する必要があります。DERの増加などによりグリッドの複雑性が高まる中、パワー・グリッドの物理的・電気的接続を正確にモデル化することは不可欠です。これには、連携の強化、継続的な監視、リアルタイムのインテリジェンスが求められます。
集中制御と分散制御
高帯域幅接続性を備えた集中型データ・センターに依存する従来のインテリジェンス・システムは、データ集約型計算において規模の経済を提供します。しかしこれは、スマート・グリッドが要求する超低遅延、電力効率、リアルタイム性能においては不十分です。さらに、これらの集中型システムは、最適なデータ・プライバシーとセキュリティに関する制限があります。
ここで重要となるのが、グリッドのエッジにおける分散型インテリジェンスです。アナログ・センシングとデジタル化の融合点であるエッジは、マルチポイント意思決定を可能にし、より迅速に対応する効率的かつ安全なソリューションを提供します。エネルギー源の近くで意思決定を行うことで、グリッド運用を最適化し、レジリエンスを強化できます。
信頼性の高いグリッド・インテリジェンスを実現するには、集中制御と分散制御の相補的な強みが生み出す相乗効果を特定し、処理能力を最適化するための柔軟なネットワーク・アーキテクチャを提供する必要があります。
よりスマートなアプローチ:グリッドのエッジにおけるインテリジェンスの実現
再生可能エネルギー発電設備、蓄電システム、電気自動車、住宅、産業施設など、現代のエネルギー資産は分散していることから、インテリジェント・エッジが誕生しました。ここでは、センサーやデバイスからのデータをローカルで処理できるため、より迅速かつ正確な意思決定が可能となります。変電所、バッテリー・パック、工場、データ・センターといったエネルギー・ネットワークの主要ポイントでのリアルタイムの洞察を実現することで、エッジにおけるインテリジェンスはレジリエンス、応答性、そして運用効率を向上させます。
効果的なエネルギー管理をビハインド・ザ・メーターのアプリケーションに拡大することで、個人や企業がエネルギー・トランジションに参入できるよう支援し、絶好の成長機会をもたらします。データ・センターからマイクログリッド、家庭用エネルギー管理システムに至るまで、エッジでのインテリジェンスはエネルギー効率、電力品質を向上させ、コスト削減を実現すると共に、プロシューマー向けの高度なソリューションを提供します。
エネルギー管理はもはや集中制御だけでは成り立ちません。エネルギー需要の発生する場所で、デバイス、センサー、システムが意思決定を行うことを可能にし、グリッドの最適化を次のレベルに引き上げる必要があります。
データ主導のアプローチでグリッドの近代化を拡大
グリッドの近代化は大規模で複雑な事業ですが、データ主導の意思決定を通じた価値を解き放つ機会でもあります。既存インフラを活用しながら新たな技術を統合し、デジタル化、プラットフォーム化、価値の共創をより良いものにする必要があります。
グリッドを近代化するためのデータ中心のアプローチは、送電網から最小の配電ノードや計量ポイントに至るまで、グリッドのあらゆるレベルにまたがる可視性を伴います。データを収集して分析することで、非効率性を特定し、投資を最適化し、より正確なインパクト測定を実現できます。
さらに、各ノードにおけるこのインテリジェンスにより、近代化の取り組みを持続させ、投資利益率(ROI)を向上させるフィードバック・ループが形成されます。
グリッドの近代化を促進する主な機会グリッドを効果的に近代化し、その利用を最大化する機会は次のとおりです。
|
現実世界のイノベーションがレジリエントで持続可能なグリッドを先導
エネルギーの未来は、グリッドのエッジにおけるインテリジェンスをいかに応用してイノベーションを推進するか、そしてそれが世界にどのような影響を与えるかで決まります。これらの技術はすでに現実世界のシナリオで応用されています。
再生可能エネルギー生成
出力を最適化し、風力や太陽光などの変動型エネルギー源を統合します。
エネルギー貯蔵システム
再生可能エネルギーの効率的な貯蔵と供給を実現します。
送電と配電
広大なネットワークにまたがるエネルギー・フローを監視し、管理します。
高度計測インフラ(AMI)とサブメーター
リアルタイムの消費量データを消費者とユーティリティに提供し、電力品質を監視します。
EV充電インフラ
電気自動車の充電インフラをより広範なグリッドに統合します。
データ・センター
より適応性の高いエネルギー消費と、より密接なパワー・グリッドとの相互作用を実現することで、データ・センターの成長を促進します。
エネルギー・エコシステムの未来の活性化
エネルギー業界では、非接触型センシング、ローカル処理、インタラクティブ・ソフトウェア、モジュール式システム設計におけるイノベーションにより、グリッドのエッジにまでインテリジェンスを推進することが求められています。集中型と分散型のインテリジェンスによる相乗効果を見出すことで、グリッドのデジタル化を加速させると共に、再生可能エネルギー生成、エネルギー貯蔵、送電および配電、スマート・メーター、EV充電インフラ、データ・センターにおいて、次なる進歩を生み出すことができます。
グリッドの近代化は必須であり、その実現には体系的なアプローチが欠かせません。パワー・グリッドと交差する業界に幅広い専門知識を持つマーケット・リーダーは、この変革に勢いをつけ、グリッドを分散型のインテリジェンス・センターへと転換する手助けをします。
次なる段階として、継続的なイノベーションと持続可能性への取り組みが求められます。エネルギー・エコシステムは、より適応性が高く、効率的で、インテリジェントなものへと進化する必要があります。それにより、信頼性の高い電力の供給が実現し、目まぐるしく進化する環境の下、世界中のコミュニティの繁栄が活性化されます。
参考資料
1 Global Energy Perspective 2024(世界のエネルギー展望2024)、McKinsey & Company、2025年9月
2 アナログ・デバイセズによる分析は「The economic transformation: What would we change in the net-zero transition(経済変革:ネットゼロへの移行で何が変わるのか)、McKinsey & Company、2022年1月24日」の数値に基づく。