AD9859 400MSPS 10 ビット ダイレクト・デジタル・シンセサイザ

2011年09月01日

AD9859は、位相ノイズが1kHz オフセットで-120dBc/Hz以下、SFDRは160MHzで75dB以上と高精度なDDSです。REFCLK逓倍器が内蔵されており、4倍~20倍までの逓倍が可能です。また、位相変調/振幅変調機能に内蔵され、さらに複数チップの同期動作が可能な製品です。

詳細は、AD9859の製品ページをご覧ください。

AD9859 400MSPS 10 ビット ダイレクト・デジタル・シンセサイザ

2011年09月01日
AD9859は、位相ノイズが1kHz オフセットで-120dBc/Hz以下、SFDRは160MHzで75dB以上と高精度なDDSです。REFCLK逓倍器が内蔵されており、4倍~20倍までの逓倍が可能です。また、位相変調/振幅変調機能に内蔵され、さらに複数チップの同期動作が可能な製品です。
詳細は、AD9859の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalog のリソース セクション、既存のプロジェクト、または新しいプロジェクトに記事を追加します。

新規プロジェクトを作成