アナログ・デバイセズ、組み込みAI開発の簡素化と迅速化を実現するCodeFusion Studio™ 2.0を発表

アナログ・デバイセズ、組み込みAI開発の簡素化と迅速化を実現するCodeFusion Studio™ 2.0を発表

CodeFusion Studio PR Kit 1200x600

  • 新たなエンドツーエンドのAIワークフローのサポートにより、独自モデルの持ち込み、モデル検証、パフォーマンス・プロファイリングを実現。これによりADIの全ハードウェア・ポートフォリオへの迅速なデプロイメントが可能に。
  • 新たな統合設定ツール、マルチコア・サポート、統合デバッグ機能により、異種システム全体での開発が効率化。
  • 新たなZephyrベースのモジュラー・フレームワークは、ランタイムAI/MLプロファイリングとレイヤ別解析を実現し、オープンソース基盤を強化するとともにツールチェーンのフラグメンテーションを解消し、複雑さを軽減。

グローバル半導体企業であるアナログ・デバイセズ(Nasdaq: ADI)は本日、同社のオープンソースの組み込み開発プラットフォームを大幅にアップグレードした「CodeFusion Studio™ 2.0」を発表しました。AIを搭載した組み込みシステムの開発を簡素化し、迅速化するために設計されたCodeFusion Studio 2.0は、ハードウェアの高度な抽象化、シームレスなAI統合、強力な自動化ツールを導入し、ADIの多様なプロセッサとマイクロコントローラにおいて、コンセプトからデプロイメントにいたるプロセスを効率化します。

ADIのソフトウェア&デジタル・プラットフォーム担当シニア・バイス・プレジデントのロブ・オシャナ(Rob Oshana)は次のように述べています。「次世代の組み込みインテリジェンスを実現するためには、AI開発における障壁を取り除く必要があります。CodeFusion Studio 2.0は、断片化されたAIワークフローをひとつのシームレスなプロセスに統合することで開発者体験を変革し、開発者がADIの最先端製品の可能性を容易に最大限活用できるように支援します。これにより、開発者はイノベーションと市場投入の早期化に集中できます」。

エンドツーエンドのAIワークフローで開発者を支援

完全なAIワークフローに対応したCodeFusion Studio 2.0では、開発者は独自のモデルを持ち込み、低消費電力のエッジ・デバイスから高性能DSP(デジタル・シグナル・プロセッサ)に至るADIのプロセッサとマイクロコントローラに効率的にデプロイすることができます。この最新のプラットフォームは、MicrosoftのVisual Studio Codeを基盤とし、組み込みのモデル互換性チェッカ、パフォーマンス・プロファイリング・ツール、最適化機能を備えており、堅牢なデプロイメントと市場投入までの時間の短縮を確実に行えるように開発されています。

新たなZephyrベースのモジュラー・フレームワークにより、AI/MLワークロード向けのランタイム・パフォーマンス・プロファイリングが可能となり、レイヤ別解析とADIの異種プラットフォームとのシームレスな統合を実現します。このツールチェーンのカプセル化により、機械学習のデプロイメントが簡素化され、システムレベルのパフォーマンスに関するより優れた知見が得られます。

統合された開発体験

CodeFusion Studio System Plannerはアップデートにより、マルチコア・アプリケーションや拡張されたデバイスの互換性をサポートするほか、統合設定ツールによってADIのハードウェア・エコシステム全体の複雑さを軽減します。開発者は、コアダンプ解析やGDB(GNUデバッガ)のサポートを含む統合デバッグ機能により、トラブルシューティングをさらに迅速かつ直感的に行えます。

  • 新たなエンドツーエンドのAIワークフローのサポートにより、独自モデルの持ち込み、モデル検証、パフォーマンス・プロファイリングを実現。これによりADIの全ハードウェア・ポートフォリオへの迅速なデプロイメントが可能に。
  • 新たな統合設定ツール、マルチコア・サポート、統合デバッグ機能により、異種システム全体での開発が効率化。
  • 新たなZephyrベースのモジュラー・フレームワークは、ランタイムAI/MLプロファイリングとレイヤ別解析を実現し、オープンソース基盤を強化するとともにツールチェーンのフラグメンテーションを解消し、複雑さを軽減。

ADIのデジタル・ロードマップの未来

CodeFusion Studio 2.0は、ADIのオープンソースの組み込み開発プラットフォームにおける重要な節目を示すものであり、複雑なものを簡素化し、イノベーションを加速する、開発者を第一に考えたツールを提供するというADIの取り組みを体現しています。ADIがデジタル・ロードマップを拡大してくのに合わせて、今後のリリースは組み込みインテリジェンスの限界を継続的に押し広げ、ハードウェアとソフトウェアのより深い統合、拡張されたランタイム環境、そしてフィジカルAIの実験を通じて進化する開発者のニーズに合わせた新たな機能を提供していきます。

ADIのエッジAI &ロボティックス担当バイス・プレジデントのポール・ゴールディング(Paul Golding)は次のように述べています。「フィジカルな機能を持つAIソリューションを提供する企業は、産業界を変革し、そこを先導する新たな機会を創出する態勢を整えています。だからこそADIは、開発者が物理的にボードに触れなくても、ADIハードウェア上でAIモデルをシームレスに最適化し、デプロイし、評価できるエコシステムを作り出しているのです。CodeFusion Studio 2.0は、お客様にフィジカルなインテリジェンスを提供するための最初の一歩に過ぎません。最終的には、現実世界の物理的制約の中で、特定の場所で知覚し、推論し、行動するシステムを構築することを可能にしていきます」。

提供時期

CodeFusion Studio 2.0は既にダウンロード提供を開始しています。プラットフォーム、ドキュメント、コミュニティ・サポートは以下のページからアクセスしてください。
https://developer.analog.com/solutions/codefusionstudio

参考資料

Developer Portal(英語サイト)
ブログ:CodeFusion Studio™ 2.0:フィジカル・インテリジェンスの導入を加速
Blog: Rethinking IDE's: The Future of Embedded and AI Development(英文)

Forward-Looking Statements

This press release contains forward-looking statements, which address a variety of subjects including, for example, our statements regarding expected product solutions, offerings, technologies, capabilities, and applications, including those that may incorporate, or be based upon, software; the value and importance of, and other benefits related to, our product solutions, offerings, and technologies to our customers; expected market and technology trends; and other future events. Statements that are not historical facts, including statements about our beliefs, plans and expectations, are forward-looking statements. Such statements are based on our current expectations and are subject to a number of factors and uncertainties, which could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements. The following important factors and uncertainties, among others, could cause actual results to differ materially from those described in these forward-looking statements: economic, political, legal and regulatory uncertainty or conflicts; changes in demand for semiconductor products; manufacturing delays, product and raw materials availability and supply chain disruptions; changes in export classifications, import and export regulations or duties and tariffs; our development of technologies and research and development investments; our future liquidity, capital needs and capital expenditures; our ability to compete successfully in the markets in which we operate; reputational damage; changes in our estimates of our expected tax rates based on current tax law;. For additional information about factors that could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements, please refer to our filings with the Securities and Exchange Commission, including the risk factors contained in our most recent Annual Report on Form 10-K. Forward-looking statements represent management's current expectations and are inherently uncertain. Except as required by law, we do not undertake any obligation to update forward-looking statements made by us to reflect subsequent events or circumstances

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。ADIは、アナログ、デジタル、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、工場のデジタル化、モビリティ、デジタル・ヘルスケアの進歩に寄与し、気候変動に取り組み、高い信頼で人と世界とを接続するソリューションを実現しています。2024会計年度の収益は90億ドルを超え、世界で約24,000人の従業員を擁するADIは、現代の革新者たちに「想像を超える可能性」を提供します。詳細についてはhttps://www.analog.com/jpを、またLinkedInとX(旧Twitter)もぜひご覧ください。

すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者の財産です。