スリーステート制御付き高電流LEDドライバ

低電流LEDの市場にも、高電流LEDの市場にも多くのLEDドライバが存在します。低電流LEDは20mA ~100mA のLED、高電流LEDは100mA~約1AのLEDです。しかし、20AのLEDドライバはどのくらいあるのかご存知ですか? 40AのLEDドライバはどうでしょう? 多くはありません。0Aから20Aといったように、2つの電流レベル間でμsレベルの超高速の立ち上がりを提供するドライバはどうでしょうか? 聞いたことがありません。これまでは存在しませんでした。 LT3743 は、あらゆる電流レベル間で2µs という超高速のPWM調光を行いながら最大40Aの LEDをドライブするという課題を解決します。また、このデバイスはレーザー・ダイオードもドライブできます。LT3743は、低い調光範囲でも95%の効率を維持します (12V入力、5V/20A出力)。また、入力電圧を最大36Vにまで高くすることができるので、直列に接続されたLEDをドライブ可能です。このソリューションは、2 平方インチ未満のPCBスペースに収まります。