ADI is creating the next generation communications that will connect us regardless of where or how remote we are.
5Gが描く、まだ見ぬ未来へ
5Gによってわたしたちの暮らしはどのように変わるのでしょうか。5Gへの移行は人々の暮らしに変化をもたらすだけでなく、産業の枠組みを変え、5Gの可能性をいち早く採り入れた企業に大きなチャンスをもたらすことでしょう。このパラダイムシフトの中で、新しいイノベーションを起こし、業界で優位に立つためには、5Gを熟知したパートナーが欠かせません。
アナログ・デバイセズは、5Gテクノロジーの専門知識だけでなく、5Gが応用される様々なアプリケーションやマーケットの動向についても深い知見を有しています。また、製品や技術を提供するだけでなく、5Gへの移行に伴う複雑な課題をシステムレベルのソリューションで解決に導きます。アナログ・デバイセズのソリューションによって、5Gの試験、インフラ構築、活用も、低リスク、高効率、迅速に行うことが可能になるのです。5Gでもブレークスルーの起点に、アナログ・デバイセズ。
5Gへ、ともに
5Gへの移行に際して、アナログ・デバイセズはどれだけ信頼できるパートナーとなり得るのでしょうか。 試験、インフラ構築、活用における強みを、当社のGreg Henderson博士が解説します。
なぜ、パートナーの重要性が高まっているのか
2G~4Gの時代、インフラ構築やアプリケーション開発を手掛けるお客様は、テクノロジーやコンポーネント、パートナーについて、多くの選択肢から選ぶことができました。なぜなら、“それなりの性能”でも市場に受け入れられる余地があったからです。しかし、5Gの時代はそうはいきません。性能に求められるレベルは格段に高くなり、一方で、開発競争をうまく勝ち抜いた勝者が総取りする時代となっています。こうした中、最先端のテクノロジーとコンポーネント、最も優れたパートナーをいち早く手に入れることが、成功への近道であると多くの企業が気付き始めています。
アナログ・デバイセズが選ばれる理由
アナログ・デバイセズはこれまでも、先進のソリューションを通じて2Gから3G、4Gへの進化をいち早くサポートしてきました。そして今、5Gでは、すべての主要アプリケーションについて、フィールドテストを実施できる環境をいち早く整備。実際、世界初の5Gネットワークのひとつが実現する上で、大きな役割を果たしました。アナログ・デバイセズの存在がなければ、今の通信業界の構図はまったく違っていたかもしれません。
では、なぜアナログ・デバイセズが選ばれるのでしょうか。その強みは、世界をリードする技術で、高性能・小型・低消費電力を兼ね備えた製品を開発できることです。そして、シグナルチェーン全体に、高性能・小型・低消費電力の利点が及ぶことです。また、自動運転やデジタル・ヘルスケア、FA、RFなど、様々な市場について深い知見を有しているため、お客様は市場の動きにマッチしたイノベーションを、短期間で市場に投入できるのです。


How is connectivity impacting digital transformation?

24GHz~48.2GHzの5Gミリ波RFフロント・エンドIC
アナログ・デバイセズの5Gミリ波RF ICは、最高の集積度を実現しながら消費電力、帯域幅、性能を同時に最適化することで、狭帯域に関するベンダーの枠組みを打破します。

広範な専門知識と膨大な技術ポートフォリオ
アナログ・デバイセズは、RF領域全般にわたって専門知識を有し、技術・製品のポートフォリオも多岐にわたります。

無線設計を支えるRadioVerseテクノロジー
RadioVerseは統合広帯域RFトランシーバーを核とした、システム・オンチップ無線ソリューションです。柔軟な設計環境も提供し、新しい無線設計を低リスク・高効率・迅速に実現できます。
アナログ・デバイセズが描く5G成功への道すじ

5Gの試験:
計測器および試験
5Gのインフラ構築、アプリケーション開発に欠かせない試験装置・試験環境をいち早くご用意します。構築・開発を手掛けるお客様は、市場投入までの期間を短縮でき、速やかに5G分野でビジネスを展開できます。

5Gの構築:
ネットワーク・インフラストラクチャ
インフラ全般にわたって業界トップクラスの専門知識を有し、さらに高性能・低消費電力のソリューションも幅広く揃えています。これらにより、高効率な無線アーキテクチャを迅速に設計できます。

5Gの活用:
マーケット・アプリケーション
技術的な専門知識に加え、マーケットについても深い造詣を有しています。そのため、技術的な課題に対して的確なソリューションをお届けするだけではなく、マーケット上の課題に対しても示唆とサポートを提供します。