自動車試験ソリューション
アナログ・デバイセズでは、「テストされていないと機能しない」と考えています。 当社の自動車テストソリューションは、テスト対象のデバイスがすべてのパフォーマンス要件を満たしているか超えていること、安全認証に準拠していること、ソフトウェア回帰テストに合格していることなど、ベンチマークによって次のブレークスルーを検証し、イノベーションを推進するように設計されています。
自動車テストとは何ですか?
自動車のテストは、その名前が示す以上のものです。安全に運転できると見なされる前に徹底的にテストする必要がある、1台の車両に存在するシステムの数を検討してください。車載充電、車内通信、ADASシステム、電子式パワーステアリングとサスペンション、インバーター、トラクションモーター、バッテリーセル、モジュール、パック…リストは続きます。
また、車両が生産に入る前に行われる広範な研究開発、生産中に行われるすべてのテスト、およびこれらの自動車を正常に稼働させるために必要な膨大な数のアフターマーケット修理および診断機器についても検討してください。
最後に、自動車以外の他の輸送手段を取り巻く課題を検討してください。航空機、鉄道、船舶。各タイプの車両の各コンポーネントは、各段階でテストする必要があり、そのテストを完了するには、それぞれ独自の方法と機器が必要です。テストされていない場合は機能しません。
自動車試験の革新を推進するマクロトレンド
自動車業界にいるのはエキサイティングな時期です。EVとHEVの販売を加速させると、2030年までに全車両販売の40%、2035年までに80%に達すると予想されます。舞台裏では、バッテリー製造能力が急上昇しており、価格は過去の平均よりもはるかに低くなっています。電気自動車メーカーは、安全性の向上、充電時間の短縮、航続距離の延長にも投資しています。
これらすべての強力なトレンドが動いているため、ADIはこれらの革新的な新技術のテストをサポートする準備ができています。

駆動列電化
バッテリー、インバーター、パワーデバイス技術の進歩と充電インフラの成長により、電気自動車は急速に主流になりつつあります。電気ドライブトレインのより高い動作電圧とスイッチング速度の課題は、インバーター、電気モーター、車載充電器、電子制御ユニット、およびバッテリーシステムをテストするための高精度および電力ソリューションで満たす必要があります。これらのドライブトレインコンポーネントのテストを可能にするには、動的電源、ハードウェアインザループシミュレータ、およびその他の多くの機器が必要です。

先進運転支援システム
よりスマートな車の機能に対する安全規制と消費者の需要は、先進運転支援システムの革新を推進しています。これまで、自動緊急ブレーキ、自動クルーズコントロール、死角検出、3D視覚化/駐車支援などの豪華な機能が、自動車メーカーのベースラインになりつつあります。ADI高性能ソリューションにより、次のようなADASテクノロジーのテストが可能になります。
- 24GHzレーダー
- 77 GHz /79GHzレーダー
- カメラ
- V2X
- 超音波

完全な自律性
今後10年間は、技術的および規制上のハードルが克服されるにつれて、自動運転車業界における競争と革新が激化するでしょう。完全な自律性を可能にする今日の最新テクノロジーはよりアクセスしやすくなり、先進運転支援システム、人工知能、低遅延接続などのこれらの機能はまもなく新しい標準になります。ADIは、信頼できるセンサーテクノロジー、AI用のソフトウェア、および高性能の電力管理テクノロジーで可能なことを先取りしています。
アナログ・デバイセズの自動車試験の成功への道
自動車産業が急速に発展するにつれて、テスト機器メーカーとテストエンジニアは、新しいテストソリューションの迅速な開発を可能にする信頼できるサプライヤーを必要としています。
ADIには、業界で最も包括的で最高のパフォーマンスのポートフォリオがあります。EV市場の成長をサポートするために不可欠な、クラス最高のRF / mmW、データ変換、高精度リニア、アイソレーション、電力、およびBMSソリューションと、その成長をサポートするテストおよび測定インフラストラクチャを提供します。そして、最先端のますます複雑化する設定でより高い機器性能の需要を満たすために、ADIは自動車業界に最高レベルの性能と堅牢性をもたらす立場にあります。
以下のサブカテゴリで、自動車試験のADIテクノロジーと技術資料をご覧ください。
ハードウェア・イン・ザ・ループ
信号帯域幅と可能な限り低い遅延に最適化された、高精度の信号を取得して励起することにより、精度と速度を要求する複雑なリアルタイムシステムをテストするための手法。
高電圧駆動列テスト
動的電源やバッテリーのテストなど、車両への電力供給を担当する高電圧システムをテストするためのリソース。
プロトコルアナライザー
車両の診断、修理、または最適化のためにデジタルおよびアナログ信号を監視および記録するデバイス。データロガーとも呼ばれます。
騒音、振動、ハーシュネス(NVH)
研究開発中にモーターまたは機械の騒音、振動、およびハーシュネスを測定するための技術。