Simple Rules for Choosing Resistor Values in Adder-Subtractor Circuits

I want to take a linear combination of analog voltages with both positive and negative coefficients, using a single operational amplifier. In Figure 1, for example:

Z = 3 x 1 + 0.15 x 2 - 2.9 y 1               (1)

To minimize offset-current error, I want to keep the equivalent parallel resistance on both sides equal. Read full article



Dan Sheingold

Dan Sheingold

Dan Sheingold は、1969年からAnalog Dialogueの著者を務め、1948 年にWPIより“ 優秀な成績で”BSEEを取得、1949 年にコロンビア大学よりMSEEを取得。GeorgeA.Philbrick Researches, Inc. にてアナログコンピュータとオペアンプに関する業務に19 年間従事し、全世界に広く流通しているApplications Manual-Computing Amplifiers の編集に携わった後、アナログ・デバイセズに入社しました。アナログ・デバイセズでは、Analog Dialogue 以外に、データコンバータ、非線形回路、トランスデューサ・インターフェース、またRichard Higgins のDigitalSignal Processing in VLSIの編集に携わりました。1990 年には、“アナログデバイスとデータコンバータの理解を深めたことへの貢献” により、IEEE のフェローに選出されました。