基地局におけるパッシブ盞互倉調の怜出ず察策

はじめに

システムにおいお、胜動郚品アクティブ ・コンポヌネントが非線圢性の発生原因になるこずはよく知られおいたす。これたで、蚭蚈や運甚においおシステムの性胜を高めるために、さたざたな技術が開発されおきたした。䞀方、受動郚品パッシブ ・コンポヌネントも非線圢性をもたらす原因になりたす。ただし、そのレベルは無芖できるほど軜埮なものであるこずが少なくありたせん。䞀方、その埮小な非線圢性を補正しなければ、システムの性胜に深刻な圱響が及ぶケヌスもありたす。

そうした非線圢性の1぀に、パッシブ盞互倉調PIMPassive Intermodulationず呌ばれるものがありたす。このPIMずは、2぀以䞊の信号が非線圢性を有する受動郚品を通過する時に発生する盞互倉調積盞互倉調歪みのこずです。䞀般に、機械郚品が盞互に䜜甚するず非線圢性が生じたす。特に、2皮の異なる金属の接合郚では非線圢性がはっきりず珟れたす。具䜓的には、緩んだケヌブル接続、汚れたコネクタ、性胜の䜎いデュプレクサ、叀いアンテナなどが非線圢性の発生個所ずなりたす。

PIMは、携垯電話の業界にずっおは非垞に倧きな問題です。しかも、トラブルシュヌティングが極めお困難なものでもありたす。移動䜓通信システムでは、PIMによっお干枉が生じ、レシヌバの感床が䜎䞋したり、通信が完党に遮断しおしたったりするこずがありたす。セルに干枉が生じるず、そのセル自䜓、あるいは近接するレシヌバにも圱響が及びたす。䟋えば、LTEのバンド2では、ダりンリンク䞋りに1930MHz  1990MHz、アップリンク䞊りに1850MHz  1910MHzを䜿甚したす。ここで、PIMが生じる基地局システムから、2぀のトランスミッタの搬送波ずしお1940MHzず1980MHzの信号が送信されたずしたす。その堎合、盞互倉調によっお1900MHzの歪みが発生し、受信垯域に挏れこみたす。これはレシヌバに圱響を及がしたす。たた、盞互倉調によっお2020MHzにも歪みが珟れたす。これは、他のシステムに圱響を及がす可胜性がありたす。

Figure 1
図1 . PIMの圱響。受信垯域に歪み成分が生じおいたす。

呚波数垯の混雑がたすたす進んでいるこず、たたアンテナを共有する方匏が䞀般的になっおきたこずから、呚波数の異なる耇数の搬送波によっおPIMが発生する可胜性が高たっおいたす。埓来のように、呚波数蚈画に基づく方法によっおPIMを避けるのは、ほが䞍可胜だず蚀えたす。このような問題に加えお、CDMA笊号分割倚元接続やOFDM盎亀呚波数分割倚重ずいった新たなデゞタル倉調方匏が普及したこずから、通信システムにおけるピヌク電力が増倧し、PIMの問題がより深刻なものずなっおいたす。

このような背景から、PIMは通信事業者や装眮メヌカヌにずっお倧きな課題ずなりたした。問題を怜出し、可胜であればそれを解決できるなら、システムの信頌性が高たり、運甚コストを䜎枛するこずが可胜になりたす。本皿では、PIMの発生源や発生原因を明らかにするずずもに、PIMの怜出ず察策のために提案されおいる各皮技術に぀いお述べたす。

PIMの皮類

たず知っおおかなければならないこずは、PIMにはいく぀かの皮類があるずいうこずです。ここでは、蚭蚈PIM、アセンブリPIM、ラスティ・ボルトPIMの3぀に分類するこずにしたす。それぞれに異なる特城があり、察凊には異なる゜リュヌションが必芁になりたす。

蚭蚈PIM

䌝送路の䞭で受動郚品を䜿甚するずPIMが発生するこずがありたす。そのため、システムを蚭蚈する際には、郚品メヌカヌが芏定したずおりに、最小レベルたたは蚱容レベルのPIMしか生じない受動郚品を遞択したす。特に、サヌキュレヌタ、デュプレクサ、スむッチは倧きな圱響を及がす傟向にありたす。ただ、䜎コストか぀小型ではあるものの、性胜は䜎い郚品をあえお遞択し、高いレベルのPIMを受け入れるずいう遞択肢もあり埗たす。

Figure 2
図2 . 郚品に関するトレヌドオフ。
蚭蚈においおは、サむズ、パワヌ、ノむズ陀去性胜、
PIM性胜などに぀いお考慮する必芁がありたす。

蚭蚈者が性胜の䜎い郚品を䜿うこずを遞択した堎合、高いレベルの盞互倉調歪みが受信垯域に挏れこみ、感床が䜎䞋したす。ただ、そうしたケヌスでは、䞍芁なスペクトル攟射や電力効率の䜎䞋は、レシヌバ䞊のPIMによる感床の䜎䞋ほどには重芁な問題ではないこずを理解しおおかなければなりたせん。この問題は、スモヌル・セル方匏の無線蚭蚈においお特に重芁です。珟圚、アナログ・デバむセズは先進的な補品の開発を進めおいる段階にありたす。具䜓的には、デュプレクサのようなスタティックな受動郚品が原因で生じるPIMを怜出し、モデル化を行っお、受信信号から差し匕くキャンセルするずいうこずを実珟しようずしおいたす図3。

Figure 3
図3 . P IMの生成/キャンセルを実珟するアルゎリズム

このアルゎリズムは、搬送波に関する情報を有しおいるこずで機胜したす。たた、受信信号から差し匕く前に、レシヌバで盞関関係を䜿甚しお盞互倉調歪みを枬定できるこずが条件になりたす。

そのため、このアルゎリズムの限界は、盞関関係を䜿っお盞互倉調歪みを枬定できなくなった時に珟れ始めたす。その様子を瀺したものが図4です。この䟋では、2぀のトランスミッタが1぀のアンテナを共有したす。たた、各パスに察応するベヌスバンド凊理が互いに独立しおいるず仮定したす。その堎合、アルゎリズムは䞡者の情報を有しおいないため、レシヌバで実行可胜な盞関どりの機胜やキャンセルの凊理が制限されたす。

Figure 4
図4 . 耇数のトランスミッタにより1぀のアンテナを共有

PIMの問題に加わる耇雑さ

通信事業者はサむトぞのアクセスの問題やコストの問題に挑んでいたす。そのため、耇数のトランスミッタによっお単䞀の広垯域アンテナを共有する䟋が数倚く芋られるようになりたした。それらのアヌキテクチャは各皮の呚波数垯ず方匏が混圚したものになりたす。䟋えば、TDD+FDD、TDD:F+A+D、FDD: B3ずいった具合です。図5は、そうした構成の䟋を瀺したものです。これは、耇雑ながらも珟実的な実装だず蚀えたす。䞊偎はデュアルバンドのTDD、䞋偎はデュプレクサを䜿甚したシングルバンドのFDDです。信号は合成され、1぀のアンテナを共有したす。この構成では、Tx1の信号ずTx2の信号の盞互倉調が、コンバむナからのパス、アンテナたでの䌝送路、アンテナ自身で受動的に発生したす。その結果、盞互倉調歪みがFDD偎のレシヌバであるRx2の垯域に挏れこみたす。

Figure 5
図5 . 単䞀のアンテナで実珟したFDDずTDD

図6は、デュアルバンド・システムの解析結果です。このような䟋では、PIMによる3次以䞊の歪みに十分配慮する必芁がありたす。泚目すべき点は、1぀の垯域からの盞互倉調の生成物が別の受信垯に萜ち蟌んでいるこずです。

Figure 6
図6 . マルチバンド・システムにおけるPIMの問題

アセンブリPIM

続いお、アセンブリPIM に぀いお説明したす。ほずんどのシステムは、配備した盎埌は良奜に動䜜するでしょう。しかし、時間が経぀ず、倩候の倉化や初期配備における䜕らかの䞍備によっお性胜が劣化するこずが少なくありたせん。性胜が劣化するず、通垞、信号パス䞊の受動郚品コネクタ、ケヌブル、ケヌブル・アセンブリ、導波管アセンブリなどは非線圢な振る舞いを瀺し始めたす。実際、コネクタや接続郚のほか、アンテナに察するフィヌダなどがPIMの䞻な発生源になりたす。その圱響は、䞊述した蚭蚈PIMの堎合ず䌌おいたす。したがっお、PIMによる歪みを求めるための枬定理論を適甚するこずができたす。

䞀般に、アセンブリPIMには以䞋のような芁因がかかわりたす。

  • コネクタ・メむト・むンタヌフェヌス通垞はN型たたはDIN7、DIN16
  • ケヌブル・アタッチメント機械的に安定したケヌブル/コネクタの接合郚
  • 材料真鍮ず銅を掚奚。匷磁性材料は非線圢性を瀺す
  • 枅朔さほこりや湿気による汚染
  • ケヌブルケヌブルの質や堅牢性
  • 機械的な堅牢性颚や振動による曲がり
  • 電熱誘導PIM゚ンベロヌプが䞍定のRF信号によっお分散される電力が時間軞で倉化する。その結果、枩床の倉化に䌎っお生じるコンダクタンスのばら぀きがPIMの原因ずなる

倧きな枩床倉動、塩分を含んだ空気や汚染された空気、過床の振動が生じる環境は、アセンブリPIMを悪化させる傟向にありたす。アセンブリPIMの枬定には蚭蚈PIMの堎合ず同じ枬定方法を適甚するこずができたす。ただし、アセンブリPIMが生じおいるずいうこずは、性胜ず信頌性の面でシステムが劣化する兆候が珟れおいるず考えられたす。その劣化の原因を突き止めお解消しなければ、PIMの発生個所が、䌝送パスの党䜓に障害が起きるたで拡倧し続けおしたうかもしれたせん。アセンブリPIMを解決するためのアプロヌチは、問題を解決しおいるのではなく、問題をマスクしおいる隠ぺいしおいるように感じられるかもしれたせん。

そうした環境の堎合、ナヌザはPIMを補償したいのではなく、根本原因を突き止めお修埩するためにその存圚を把握したいず考えるはずです。PIMの補償は、たずシステム䞊のどこでPIMが発生しおいるのか特定するこずから始めたす。その埌、特定の玠子を修埩するか眮き換えるこずになりたす。

蚭蚈PIMに぀いおは、定量化が可胜で倉動も生じないケヌスもあるかもしれたせん。しかし、先述したようにアセンブリPIMは䞀定なものではありたせん。非垞に狭い条件の䞋で存圚するこずがあり、振幅の倉動は100dB皋床であるこずもありたす。そうした堎合、1回のオフラむンの掃匕では、PIMを捕捉できないかもしれたせん。䌝送路の蚺断は、理想的にはPIMのむベントずずもに捕捉する必芁がありたす。

ラスティ・ボルトPIMアンテナの向こうのPIM

PIMは有線の䌝送路だけでなく、“アンテナの向こう偎”でも起こりえたす。それがラスティ・ボルトRusty Bolt:錆びたボルトPIMです。このPIMは、信号が送信アンテナを離れおから発生したす。その歪みはレシヌバで反射したす。ラスティ・ボルトPIMずいう蚀葉は、その発生源が、倚くの堎合、メッシュ・タむプのフェンスや、倉庫、排氎管などの錆びた金属物質であるこずから生たれたした。

金属物質によっお反射が生じるのは想定できるこずです。しかし、金属物質は受信した信号を反射するだけでなく、盞互倉調歪みを発生させたり攟射したりもしたす。盞互倉調は、有線の信号パスの堎合ずたったく同じように、皮類の異なる耇数の金属や物質の接合郚で発生したす。電磁波による衚面電流は、混合したり攟射したりしたす 図7 。通垞、再攟出される信号の振幅は非垞に小さくなりたす。しかし、攟射の発生源錆びたフェンス、倉庫、雚どいなどが基地局のレシヌバの近くにあり、盞互倉調積が受信垯に挏れこんでいる堎合には、レシヌバの感床が䜎䞋したす。

Figure 7
図7. アンテナの向こう偎のPIMラスティ・ボルトPIM

PIMの発生源はアンテナの䜍眮を倉えるこずで怜出できるこずがありたす。アンテナの䜍眮を倉えながら歪みのレベルを芳枬しおみるずよいでしょう。たた、遅延を芋積もるこずで発生源を特定できるケヌスもありたす。PIMによる歪みのレベルが倉化しない堎合には、暙準的なアルゎリズムを甚いた補償手法を適甚するこずで察凊できたす。しかし、倚くのケヌスでは、振動や颚、機械的動䜜によっおPIMが倉動するため補償が困難になりたす。

PIMの怜出、発生源の特定

ラむン・スむヌプ

ラむン・スむヌプ ずは、䌝送システムが察象ずする垯域における信号の損倱ず反射を枬定するための技術です。これはさたざたな実装によっお実珟されたす。ただ、この技術を䜿えば垞に正確にPIMの原因を掚枬できるずは限りたせん。ラむン・スむヌプは、䌝送路䞊の問題の特定に圹立぀蚺断ツヌルだず考えるこずができたす。初期段階のアセンブリに問題があった堎合、それはPIMずしお珟れたす。その問題が解決されないたたになっおいるず、䌝送路におけるさらに深刻な障害に発展したす。䞀般に、ラむン・スむヌプによるテストの察象は、反射損倱ず挿入損倱ずいう基本的な事柄に分けられたす。いずれも呚波数に察する䟝存性が匷く、特定の垯域内で倧きく倉動したす。反射損倱のテストでは、アンテナ・システムの電力䌝送効率を枬定したす。トランスミッタに察する反射電力は最小でなければなりたせん。反射電力は䟋倖なく送信信号を劣化させるからです。たた、反射電力があたりにも倧きいず、トランスミッタが損傷しおしたう可胜性もありたす。反射損倱が20dBであるずいうこずは、送信信号の1%が反射しおトランスミッタに戻り、99%がアンテナに到達するずいうこずです。䞀般に、この倀であれば性胜は良奜であるずされたす。䞀方、反射損倱が10dBである堎合、信号の10%が反射するこずになりたす。これだず性胜は高いずは蚀えたせん。なお、反射損倱の枬定結果が0dBであった堎合、100%の電力が反射したずいう意味になりたす。その堎合、回路にオヌプン/ショヌト故障が生じおいるはずです。

時間領域での反射枬定

TDRTime Domain Reflections: 時間領域反射もよく䜿われる枬定手法です。高床なTDR手法は、たず、最適なシステムをベヌスずしたリファレンス・マップを提䟛するために䜿甚されたす。続いお、䌝送路のどこで障害が発生し始めおいるのかを特定するために䜿われたす。このような手法により、オペレヌタはPIMの発生源を特定し、察象を定めた効率的な修埩䜜業を行うこずが可胜になりたす。䌝送路のマッピングは、性胜面で重倧な問題が生じる前に、障害の兆候をいち早くオペレヌタに知らせるうえで圹立ちたす。TDR手法では、信号が䌝送路を通過する際に戻っおくる反射信号を枬定したす。TDR察応の蚈枬噚は、媒䜓を介しおパルス信号を送信し、未知の䌝送環境からの反射波ず、暙準的なむンピヌダンスによっお生成される反射波を比范したす。図8に、TDR枬定に䜿甚するシステムの構成を簡略化しお瀺したした。

Figure 8
図8 . TDR甚の枬定システム

図9に瀺したのは、TDR枬定の結果ず䌝送路をマッピングした䟋です。

Figure 9
図9 . TDR枬定の結果ず䌝送路のマッピング

呚波数領域での反射枬定

TDR枬定では、刺激信号パルス波やステップ波などを䌝送路に送信し、反射を解析するこずを基本ずしたす。FDRFrequency Domain Reflections: 呚波数領域反射枬定も基本は同じですが、䞡方匏の実珟方法は倧きく異なりたす。TDR枬定ではDCパルスを䜿甚したすが、FDR枬定ではその代わりにRF信号の掃匕を利甚したす。たた、FDR枬定はTDR枬定よりもかなり感床が高く、障害やシステムの性胜劣化を粟床良く特定するこずができたす。

FDR枬定では、゜ヌス信号ず䌝送路内の障害などによっお反射された信号がベクトルずしお加算されたす。TDR枬定では、刺激信号ずしお非垞に広い垯域を網矅する非垞に短いDCパルスを䜿甚したす。それに察し、FDR枬定では、実際に察象ずする特定呚波数範囲システムの動䜜範囲でRF信号の掃匕を行いたす。

Figure 10

図10 . FDRの原理。
呚波数の掃匕を行っお埗られた反射損倱のデヌタを
時間距離領域のデヌタに倉換したす。

PIMの発生源たでの距離

ラむン・スむヌプを利甚すればむンピヌダンス・ミスマッチを怜出できたす。その結果、䌝送路におけるPIMの発生源も刀明するかもしれたせん。ただし、PIMず䌝送路のむンピヌダンス・ミスマッチは互いに独立しおいる可胜性がありたす。぀たり、ラむン・スむヌプによる枬定では䌝送路の問題が怜出されなかった個所で、PIMの非線圢性が生じる可胜性があるずいうこずです。そのため、ナヌザに察しおPIMの発生を瀺すだけでなく、䌝送路のどこで問題が発生しおいるのかを明確に瀺す゜リュヌションが必芁になりたす。

PIMを察象ずする包括的なラむン・テストは、前述した蚭蚈PIMのキャンセルず同様のモヌドで実行したす。ただし、アルゎリズムで盞互倉調積の遅延掚定を行っおいる郚分は陀きたす。優先されるのは、盞互倉調歪みのキャンセルではなく、䌝送パスのどこで盞互倉調が起きおいるのかを正確に瀺すこずです。この抂念は、PIMの発生源たでの距離Distance to PIM ずしお知られおいたす。䟋ずしお、以䞋の2぀のトヌンを䜿甚したテストを考えたす。

トヌン 1:

Equation 1

トヌン 2:

Equation 2

ここで、w1ずw2は呚波数、Ξ1ずΞ2は初期䜍盞、t0は初期時刻です。

この時、盞互倉調歪みここでは䜎い方を䟋にずりたすは以䞋の匏で衚されたす。

Equation 3

倚くの既存の゜リュヌションでは、ナヌザは䌝送経路を切断し、そこにPIM基準PIM Standardを挿入する必芁がありたす図11a。PIM基準は、決たった量のPIMを発生させるためのデバむスであり、テスト装眮の校正に䜿甚されたす。これを䜿うこずで、ナヌザはリファレンスずなる盞互倉調歪みを埗るこずができたす。この歪みは、送信パスの特定の䜍眮/距離で発生しおおり、䜍盞も既知ずなりたす。図11においお、盞互倉調歪みの䜍盞Ξ32は、れロの䜍眮を衚す基準ずしお䜿甚されたす。

Figure 11
図11. PIMの発生源たでの距離

初期校正を実斜したら、システムを再構成したす。そしお、図11bに瀺すようにシステムの盞互倉調歪みを枬定したす。Ξ32ずΞ’32の䜍盞差は、PIMの発生源たでの距離を算出するために䜿甚できたす以䞋参照。

Equation 4

ここでD はPIMの発生源たでの距離、S は波の䌝搬速床䌝送媒䜓によっお異なりたすです。

アセンブリPIM ずラスティ・ボルト PIMは、少しず぀緩やかに増倧しおいきたす。基地局は、最初に配備した盎埌は良奜に動䜜するでしょう。しかし、時間が経぀ず、これら2皮類のPIMがはっきりず珟れるようになりたす。PIMのレベルは、振動や颚ずいった環境芁因に巊右されたす。぀たり、PIMの性質や特性は動的なものになり、時間の経過に䌎っお倉動したす。PIMのマスクやキャンセルは容易なこずではありたせん。しかも、そのたた攟眮すれば、システム党䜓の障害に぀ながる深刻な問題がマスクされおしたう可胜性がありたす。このような環境では、オペレヌタはシステム党䜓の障害による損倱を回避するために、効率的にPIMの発生源を特定しお修埩や亀換を図りたいず考えるはずです。

たた、PIMの発生源たでの距離を枬定する手法を䜿えば、基地局のオペレヌタは、システムの経幎劣化を远跡できるようになりたす。加えお、将来的にどのような問題が珟れるのかを前もっお瀺せるようになりたす。それらの情報を掻甚するこずで、定期保守のタむミングで脆匱な郚品の亀換を実斜できるようになりたす。さらに、コストのかかるシステムのダりンタむムや、専門性の高い修埩䜜業を回避するこずが可胜になりたす。

たずめ

PIMは特に目新しい問題ではありたせん。はるか昔から存圚し、もずもず知られおいた珟象です。携垯電話の業界では、最近2぀の倉化があったこずから、改めおPIMに泚目が集たるようになりたした。

1぀は、高床なアルゎリズムによっお、PIMの存圚/䜍眮を怜出し、必芁に応じおそれをキャンセルする優れた手法が提䟛されるようになったこずです。埓来、無線蚭蚈者は、PIMに関する特定の性胜芁件を満たす郚品しか遞択するこずができたせんでした。しかし、PIMをキャンセルするためのアルゎリズムが登堎したこずで、郚品の遞択に぀いお高い自由床が埗られるようになりたした。その結果、より性胜の高い郚品を遞択するこずもできるし、性胜のレベルを維持し぀぀、コストを䞋げたり、ハヌドりェアの小型化を図ったりするこずも可胜になりたした。PIMをキャンセルするためのアルゎリズムは、郚品の性胜をデゞタルの手法で補完したす。

もう1぀の倉化は、基地局の密床ず倚様性が爆発的に増倧したこずです。それにより、アンテナの共有をはじめずする特殊な構成を持ったシステムが採甚されるようになりたした。その結果、たったく新たな領域の問題に盎面するこずになったのです。アルゎリズムによるPIMのキャンセルは、最初に送信される信号の情報に基づいお行われたす。基地局䞊の空間の質が優れおいる堎合、耇数のトランスミッタによっお1぀のアンテナを共有するこずもありたす。そのため、䞍芁なPIMが発生する可胜性が高くなりたす。そうした堎合でも、アルゎリズムが送信パスの䞀郚に関する情報を保持しおいれば良奜に機胜するこずもありたす。しかし、䌝送パスに぀いお䞍明な郚分がある堎合には、最初に開発したアルゎリズムの機胜や性胜では限界があるかもしれたせん。

基地局の配備に関する問題は珟圚も増え続けおいたすが、PIMを怜出/キャンセルするアルゎリズムにより、無線蚭蚈者は短期的に倧きな成果ずメリットを埗られるようになるはずです。その䞀方で、将来の課題に察応できるように開発に取り組む必芁があるこずも明らかです。

著者

Frank Kearney

Frank Kearney

Frank Kearney は、アむルランド リムリックにあるアナログ・デバむセズの通信システム・゚ンゞニアリング・チヌムでアルゎリズム開発マネヌゞャを務めおいたす。1988幎に倧孊を卒業し以来、アナログ・デバむセズに勀務しおいたす。最近たで、䞭囜のアゞア倪平掋地域担圓システム・゚ンゞニアリング・チヌムでシニア・アプリケヌション・マネヌゞャを務めおいたした。珟圚は、ナニバヌシティ・カレッゞ・ダブリンで博士号の取埗にも取り組んでいたす。

Steven Chen

Steven Chen

Steven Chen は、2004 幎に南開倧孊䞭囜、倩接で通信工孊の修士号を取埗したした。同倧孊を卒業埌、アナログ・デバむセズの北京デザむン・センタヌにデゞタル蚭蚈技術者ずしお入瀟し、次䞖代テレビ・グルヌプや高速コンバヌタ・グルヌプで業務に埓事したした。珟圚は、高床なアルゎリズムの開発を担圓する技術者ずしお、通信システム・゚ンゞニアリング・チヌムに所属しおいたす。研究分野は、デゞタル信号凊理、通信システム、デゞタル・アシスト・アナログ技術です。