Low-distortion Mixer: +24 dBm 3rd-order Intercept

500-MHz AD831 integrates a doubly balanced mixer, LO preamplifier and output amplifier, all in a 20-pin PLCC

The AD8318 is a wide-dynamic-range monolithic mixer designed for use in demanding applications. Its low distortion features a +24-dBm third-order intercept point (IP3). Read full article



Generic_Author_image

Bob Clarke

Barrie Gilbert

Barrie Gilbert

Barrie Gilbertは、アナログ・デバイセズ初のフェローであり、「アナログ・エレガンスの追求」に生涯を費やしてきました。1972 年にアナログ・デバイセズに入社し、1979 年にはフェローに選ばれました。現在、オレゴン州ビーヴァートンにあるNorthwest Labの責任者を務めています。1937 年に英国ボーンマスで生まれ、1954 年にSRDEで第1世代のトランジスタの開発に携わった後、Mullard,Ltd.、Tektronix Lab、Plessey Research Labで勤務しました。1984年からIEEEフェローを務め、数々の受賞歴もあります。保有する特許は約50 件に上り、発表した論文は40 件以上、共同執筆による著作も複数あります。また、いくつかの定期刊行物の校閲を担当しています。1997 年にはオレゴン州立大学から名誉工学博士号を授与されています。