The AD515J/K/L are a family of FET-input electrometer op amps in the hermetically-sealed TO-99 package with an external guard connection. Maximum bias current (+25°C) is exceptionally low (75fA for AD515L, 150fA (K), 300fA (J)). Read full article
日本語ニュースレターでは、最新の翻訳済みアナログ・ダイアログコンテンツの他、セミナー情報などをご紹介しています。
ニュースレターでは個人情報の入力なしに記事の閲覧が可能ですので、ぜひご登録ください。
日本語ニュースレター配信登録
The AD515J/K/L are a family of FET-input electrometer op amps in the hermetically-sealed TO-99 package with an external guard connection. Maximum bias current (+25°C) is exceptionally low (75fA for AD515L, 150fA (K), 300fA (J)). Read full article