AUOと自動車向け安全性、電力効率に優れたワイドスクリーン・ディスプレイ開発に向け協業

アナログ・デバイセズの業界初のマトリクスLEDドライバによってローカルディミングを実現、車内体験を向上するとともに電力消費および安全性を改善

2022年11月02日 - マサチューセッツ州ウィルミントン
  • ADI and AUO Logos

    アナログ・デバイセズ(NASDAQ:ADI)は、台湾の自動車部品メーカーAUO Corporation(TPE:2409)が同社の市場をリードする車載ワイドスクリーン・ディスプレイのポートフォリオにアナログ・デバイセズのマトリクスLEDディスプレイ・ドライバ技術を使用することを発表しました。この業界初の技術はローカルディミングを可能とするもので、消費電力を大幅に(最小でも50%)改善し、機能安全の要件に適合しています。

    より優れた車内体験を実現するために、車室内にはワイドスクリーン・ディスプレイが採用されるようになっています。自動化と自律性の進展に伴い、こうしたディスプレイに対する要件は、いわゆるインフォテインメント・ハブから、自動車周囲の環境表示を伴うセーフティセンターのものへと厳格化しています。さらに、自動車業界は電気自動車への移行を加速させており、消費電力の重要性がさらに増しています。

    これらの要件を満たすために、アナログ・デバイセズは、車載ディスプレイ・ユニットでスクリーン背面のLEDを駆動するローカルディミングと呼ばれる独自の方式を開発しました。独自のパワー・プロセス技術を使用して開発されたこのドライバは、すべての外部スイッチング正チャンネル電界効果トランジスタ(PFET)を内蔵し、大型車載ディスプレイ用の高解像度と高コントラスト比、LED診断機能の向上を実現し、さらにゴースト効果を低減します。システムの消費電力は、従来のエッジライト・ディスプレイと比べ、最小でも50%低減されます。ASIL-BからDに適合した製品であるアナログ・デバイセズの電源製品ポートフォリオは、信頼性の高い車内操作を確かなものとする機能安全性を必要とする多くの自動車メーカーにとって重要な検討対象となっています。

    アナログ・デバイセズは独自のパワー・マネージメントおよびプロセス・ソリューションに基づくローカルディミング機能を持つ電力効率の高いワイドスクリーン・ディスプレイ、さらにGigabit Multimedia Serial Link (GMSL)SerDesによる高解像度データ伝送を実現することで車内体験の向上を目指しています。

    AUOの車載製品事業部責任者であるサイモン・シュー(Simon Hsu)氏は次のように述べています。「最大級の自動車メーカーに製品を供給する世界トップクラスの車載ディスプレイ・メーカーという当社の主導的立場を維持する上で、アナログ・デバイセズのローカルディミング車載ディスプレイ・ドライバは、AUOブランドの品質基準に合致する電力効率を実現します。AUOのAmLEDディスプレイは、省電力性、日光下での優れた可読性、高いコントラスト比を備え、運転の安全性と車内でのエンターテインメント体験を大幅に向上させます。AUOは、スマート・モビリティのトレンドに呼応してディスプレイ技術を進化させ続けており、アナログ・デバイセズとのさらなる協業に期待しています」。

    アナログ・デバイセズの自動車電化および持続可能エネルギー担当コーポレート・バイスプレジデントであるパトリック・モーガン(Patrick Morgan)は次のように述べています。「自動車体験の未来は、民生機器の機能を自動車に搭載していくことにあります。今回の協業で、高性能車載電源における当社の技術とリーダーシップにより、大幅に向上した消費電力と完全な機能安全対応を備えた次世代のワイドスクリーン・ディスプレイの市場投入が可能になります」。

    AUOは、4×24チャンネル車載用LEDマトリクス・ドライバのMAX25500を同社のローカルディミング車載ディスプレイに使用します。このデバイスは現在提供中で、アナログ・デバイセズの車載ローカルディミングディスプレイ・ドライバ・ファミリの製品です。

    製品概要
    製品 パッケージ 機能安全
    MAX25500AUMA/V+T 48ピンTSSOP-CU QM
    MAX25500ATMA/V+T 48ピンTQFN-CU QM
    MAX25501AUMA/V+T 48ピンTSSOP-CU ASIL B
    MAX25501ATMA/V+T 48ピンTQFN-CU ASIL B
    MAX25500の評価用キット QFNおよびTSSOP QM
    MAX25501の評価用キット QFNおよびTSSOP ASIL B

    AUOについて

    AUOは熱意に溢れる技術志向の企業で、ディスプレイ、システム・ソリューション、インダストリアルインテリジェンス、ヘルスケア、およびエネルギー分野の革新の最前線を前進させる製品とソリューション・サービスを提供しています。同社は台湾に本社を置き、アジア、米国、およびヨーロッパで事業を展開しています。さらに、AUOは2010年以来Dow Jones Sustainability World Indexに選定されています。https://www.auo.comをご覧ください。

  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズ(NASDAQ: ADI)は、物理的世界とデジタル世界の架け橋となり、インテリジェント・エッジでのブレークスルーを実現する、グローバルな半導体企業です。アナログ・デバイセズは、アナログ、デジタル、そしてソフトウェアの技術を組み合わせて、工場のデジタル化、モビリティ、デジタル・ヘルスケアの進歩に寄与し、気候変動に取り組み、高い信頼で人と世界とを接続するソリューションを実現しています。2022会計年度の収益は120億ドルを超え、世界で約25,000人の従業員と125,000社のお客様を擁するアナログ・デバイセズは、現代の革新者たちに「想像を超える可能性」を提供します。https://www.analog.com/jp
  • 登録商標・商標は、それぞれの所有者にその権利が帰属します。

  • Editor's Contact Information
Stay Informed