インダストリ4.0への移行を加速する 産業用オートメーション・ソリューションを発表
~既存の工場インフラに次世代の柔軟性、接続性、効率化を実現~
2018年11月13日 - 東京アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、同社の先進的なインダストリ4.0の実践に向けたロードマップを構成する幅広いソリューションを発表しました。これらの新しいソリューションは、既存の工場インフラに次世代の柔軟性、接続性、効率化をもたらし、産業用機器メーカーのインダストリ4.0への移行を加速します。
アナログ・デバイセズの産業用オートメーションビジネス・ユニットゼネラル・マネージャーであるBrendan O’Dowdは次のように述べています。「弊社の顧客はインダストリ4.0への迅速な移行を望んでいますが、実現可能な長期計画の下で投資を管理する必要もあります。急速な技術革新が進む中、長期的な見通しを立てることは非常に困難です。弊社では、既存インフラをインダストリ4.0へ移行する道筋を直ちに顧客に提供する、一連のソリューション領域に注目しています。例えば、Deterministic Ethernet(時間確定性イーサネット)、セキュリティ、状態基準保全などですが、本日発表するソリューションは、こうした戦略の重要な骨格を成すものです」
インダストリ 4.0 への移行の加速化についての詳細:https://www.analog.com/jp/applications/markets/industrial-automation-technology-pavilion-home/industry-4-pt-0.html
アナログ・デバイセズの新しいインダストリ4.0ソリューション
デバイスレベルのセキュリティとタイム・センシティブ・ネットワーキング(TSN)スイッチング機能
ADIは現在、工場制御ループ内のネットワーク・エッジでのセキュリティ・チェックを有効にし、フィールド・デバイスのセキュリティ体制を強化してセキュリティ規格/条件に適合させる、新しいハードウェアベースのアイデンティティ・ソリューションを提供しています。これらの新しいセキュリティ機能は、OPC-UAを使用して産業用アプリケーションを制御する、時間同期(802.1AS)、プリエンプション(802.1Qbu/br)などのTSN機能を備えたリアルタイム・イーサネット・マルチプロトコル・スイッチと統合されます。ADIはセキュリティ機能とTSN機能を組み合わせることにより、産業用ネットワークのエッジに最先端のフィールド・デバイス通信ソリューションを実現し、使いやすいモデルによって市場投入の迅速化とインダストリ4.0の導入の加速化を可能にします。
TSNの詳細:https://www.analog.com/jp/technical-articles/tsn-in-automation-where-are-we-currently.html
状態基準保全(CbM)用のADcmXL3021モジュール
ADcmXL3021モジュールは、数々の賞を受賞しているADIのMEMS(Micro Electro Mechanical Systems)センサー技術をベースにした全機能内蔵型センシング・システムです。ADIのMEMSセンサーにより、産業用装置および輸送車両の機械疲労や故障の兆候を早期に発見できるよう監視することで、生産性の向上と修理件数の削減を実現します。この3軸振動センシング・モジュールは、MEMSセンサーと各種の信号処理機能を小型のフォーム・ファクタに統合しているため、CbMシステム内のスマート・センサー・ノードの開発が簡素化され、部品コストも大幅に削減できます。
産業用アプリケーション向けの高精度RADARセンサー
アナログ・デバイセズの一部となったSymeo GmbHは先頃、60GHz産業用RADARセンサー・ファミリーLPR®-1DHP-200を発表しました。これらの次世代測位システムは、ミリメートル範囲の精度を実現した堅牢な高精度ID距離測定機能を特長としており、先進のオートメーション、輸送、および製造プロセスに適しています。
Symeo社のLPR®-1DHP-200の製品詳細:https://www.symeo.com/en/products/distance-measurement/new-radar-product-family-lpr-1dhp-200/index.html- アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp-
Read and subscribe to Analog Dialogue, ADI's monthly technical journal, at: http://www.analog.com/analog-dialogue
-
Editor's Contact Information
-
Linda Kincaid
Global PR Manager
linda.kincaid@analog.com
-
Linda Kincaid