車載カメラ・バス技術を採用したトランシーバー「ADV7990/ADV7991/ADV7380/ADV7381」を発表
~既存の車載用ケーブルやコネクタ・インフラストラクチャを流用して高解像度ビデオ伝送を実現可能に~
2018年10月31日 - 東京アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、既存の非シールド・ツイスト・ペア・ケーブルおよび非シールド・コネクタを使って高解像度(HD)ビデオを伝送できるトランシーバー・シリーズ「ADV7990/ADV7991/ADV7380/ADV7381」を発表しました。これにより、メーカー各社はSD解像度のカメラからHD解像度のカメラへのアップグレードをケーブルやコネクタ・インフラストラクチャを変更せずに実現可能となり、最新の車載カメラ・アプリケーションに必要とされる高い解像度と画質を容易に実現できます。新しいADV7990/ADV7991トランスミッタとADV7380/ADV7381レシーバーはアナログ・デバイセズの車載カメラ・バス(C2B™)技術を採用しており、他の車載映像やデータ伝送ソリューションに比べて重量、容積、コストを大幅に削減し、ケーブル配線の自由度が高まります。
C2Bトランシーバーは車載アプリケーションに特化した仕様規定および設計となっており、非シールド・インフラストラクチャ上で優れた画質をサポートするだけでなく、EMC/EMI対策機能を内蔵することにより、車載アプリケーションで必要とされる堅牢なEMC、EMI、およびESDの業界仕様にも完全に準拠しています。また、独自の革新的なケーブル補償機能により、30Hzで最大2メガピクセル、60Hzで1メガピクセルの解像度で複数のインライン接続を含むケーブル長30mまでサポートします。
株式会社デンソーのコックピットシステムズ事業部 先端ハード開発室長である金森 賢樹氏は次のように述べています。「C2Bは非常に費用対効果の高いソリューションであることがわかりました。C2Bは現在主流の低解像度NTSCから高解像度カメラへのシームレスな移行を可能にし、ケーブル・ハーネスのコストと重量を削減できるという点で大きな価値を自動車メーカーに提供します。弊社はアナログ・デバイセズと協力し、同社のC2B技術を利用して車載製品のラインナップ全体でスケーラブルなカメラおよびビデオ・コネクティビティ・ソリューションを実現することを楽しみにしています」
ADV7990/91およびADV7380/81トランシーバーは、超低遅延かつ非圧縮伝送であり、双方向の制御チャンネル通信も同じケーブル線上で実現することで制御信号用の追加ケーブルコストをかける必要もありません。これらのデバイスはピクセル・レート75MHz(Y 75MHz、C 75MHz)までの映像伝送に加えて、カメラ映像の固着検出機能をサポートし、双方向の制御通信機能はI2C、割り込み/ステータス、および汎用I/O(GPIO)をサポートします。
価格と提供時期
下記表中の価格は米国での価格です。
製品 サンプル
出荷量産出荷 1,000個
受注時の単価パッケージ 技術仕様 ADV7990 出荷中 2019年1月 3.60ドル 32-LFCSP 10ビット・パラレル入力バス
-40℃~+105℃ADV7991 出荷中 2018年11月 4.00ドル 40-LFCSP 16ビット・パラレル入力バス
-40℃~+105℃ADV7380 出荷中 2019年1月 6.00ドル 48-LFCSP MIPI-CSI2トランスミッタ
-40℃~+105℃ADV7381 出荷中 2018年11月 6.00ドル 48-LFCSP 16ビット・パラレル出力バス
-40℃~+105℃- アナログ・デバイセズについて
アナログ・デバイセズは1965年の創業以来、高性能アナログで世界をリードし、さまざまな技術的課題を解決してきました。
世界にインパクトを与えるイノベーションを実現するために、私たちは最先端のセンシング、計測、パワーマネジメント、通信、信号処理技術でアナログとデジタルとの懸け橋となり、世界の動きをありのままに描き出します。
想像を超える可能性を―アナログ・デバイセズ analog.com/jp-
C2BはAnalog Devices, Inc.の商標です。
-
Editor's Contact Information
-
Linda Kincaid
Global PR Manager
linda.kincaid@analog.com
-
Linda Kincaid