新しいRF MEMSスイッチ技術を実用化したADGM1304、ADGM1004を発表
~高いチャネル密度、高速、長寿命、低消費電力を兼備した次世代計測機器の開発が可能に~
2016年11月09日 - 東京アナログ・デバイセズ社(NASDAQ:ADI)は本日、100年以上に渡りエレクトロニクス業界で採用され続け、長くその革新が待たれてきたメカニカルリレーの置換を可能とする画期的なスイッチ技術を発表しました。今回開発した新しいRF MEMSスイッチ技術は、メカニカルリレーによる性能上の様々な制約を解決し、より高速、小型で高信頼、低消費電力の計測機器を開発できるようになります。システム・メーカーは、この技術に基づいて実用化された新製品ADGM1304/ADGM1004を使用して、ATE(自動試験装置)やその他の測定機器の精度と多用性を大幅に向上させ、顧客の試験コストや消費電力の削減、および開発期間の短縮に貢献できます。本RF MEMSスイッチシリーズには、今後航空宇宙、防衛、ヘルスケア、通信インフラ機器等に搭載されてきたリレーに代わる製品が追加される予定です。これらの業界におけるシステム・メーカーも、同様のサイズ縮小と消費電力/コスト削減のメリットを顧客に還元できるようになります。
新シリーズの最初の製品であるADGM1304およびADGM1004 RF MEMSスイッチは、従来のメカニカルリレーに比べて95%小さく、30倍高速で、信頼性が10倍高く、消費電力は10分の1になっています。
最適なアプリケーション
- メカニカルリレーの置換
- ATE(自動試験装置):RF/デジタル/ミックスド・シグナル
- ベンチテスト装置:RF/デジタル/ミックスド・シグナル
- RF測定器
- リコンフィギュラブル・フィルタ/アッテネータ
- 高性能RFスイッチ
ADGM1304の主な特長- 0Hz(DC)~動作可能
- 動作寿命:10億サイクル(最低値)
- -3dB帯域幅
:RF1,RF4用11GHz(typ)
RF2,RF3用14GHz(typ) - 挿入損失:0.26 dB(typ)@2.5GHz
- オン抵抗:1.6Ω(typ)
- 電源電圧:3.1~3.3V
MEMSスイッチ技術により、0 Hz(DC)の広帯域RF性能を実現
ソリッドステートリレーなど他の代替機器と異なり、ADGM1304およびADGM1004 MEMSスイッチは、0 Hz(DC)~14 GHzで優れた精度とRF性能を実現します。MEMSスイッチソリューションは、動作性能を最大化するため2つのダイで構成されています。一方は密閉されたシリコンキャップ内の静電駆動スイッチ、他方は低電圧/低電流のドライバICです。スイッチング素子には、高度に調整され、信頼性の極めて高い金属接触が含まれ、ドライバICにより生成される静電気力で動作します。こうした同一パッケージのソリューションにより、業界最高水準のDC精度とRF性能が保証され、極めて扱いやすいスイッチとなっています。
スイッチの画期的進化がATEの動作寿命を伸ばし、チャネル密度を向上
信頼性の高いADGM1304およびADGM1004は、メカニカルリレーと比べるとコールドスイッチングの耐用年数を10倍も伸ばし、ATEシステムの動作寿命を延長して、リレーの故障に起因する高コストなダウンタイムを減らします。さらに、ADGM1304およびADGM1004 MEMSスイッチのパッケージは極めて薄いため、設計時にATEのテストボードの両側にデバイスを表面実装できます。これにより、機器のフットプリントを拡大することなく、コストを削減しつつ、チャネル密度を向上できます。内蔵チャージポンプによって外付けのドライバが不要になることから、ATEシステムのサイズをさらに縮小でき、マルチプレクサ設定によってファンアウト構造をDPDTリレー設計よりも簡略化できます。
価格と提供時期
下記表中の価格は米国での価格です。
製品
サンプル
出荷量産
出荷1,000個
受注時
の単価パッケージ ADGM1304 出荷中 出荷中 36.58ドル 24ピン
5mm × 4mm × 0.95mm LFCSPADGM1004 出荷中
2017年
2月39.34ドル 24ピン
5mm x 4mm x 1.45mm LFCSP
- アナログ・デバイセズについて
- アナログ・デバイセズは、半導体製品とソリューションを提供しています。
1965年に設立され、世界をリードする信号処理技術で「アナログとデジタル」「夢と現実」との懸け橋を担ってきました。
「想像を超える可能性を」というスローガンを掲げ、イノベーションを加速し、ブレークスルーを生むソリューションをお客様と共に切り拓いていきます。http://www.analog.com/jp -
Editor's Contact Information
-
Linda Kincaid
Global PR Manager
linda.kincaid@analog.com
-
Linda Kincaid