電力量計の磁気耐性を保証する絶縁型計測チップセットを発表

・最高4個の完全絶縁型A/DコンバータIC「ADE7933」と3相計測IC「ADE7978」で構成
・システムコストの低減とサイズの縮小を実現

2012年10月02日 - Wilmington, MA
  • アナログ・デバイセズ社は、本日、多相電力量計測アプリケーション向けに設計された、業界初の完全絶縁型チップセットを発表しました。この計測チップセットは、最高4個の完全絶縁型A/DコンバータIC「ADE7933」と3相計測IC「ADE7978」で構成されます。ADE7933はアナログ・デバイセズの特許技術iCoupler®isoPower®技術により、3チャンネル・シグマ・デルタA/Dコンバータおよび信号ラインの絶縁と絶縁されたDC/DC電源を提供します。センシング素子として、電流トランス(CT)の代わりにシャント抵抗を使用でき、磁場による干渉や改変に対する耐性を提供するとともに、システムコストの低減とサイズの縮小を実現します。

    電力量計測チップセット「ADE7978」および「ADE7933」の特長:

    価格と供給について

    下記表中の価格は、米国での販売価格です。

    製品 サンプル供給 チャンネル構成 1,000個受注時の単価 パッケージ
    ADE7978
    3相電力量計測IC
    出荷中 - 1.90ドル 28ピン LFCSP
    ADE7933
    3チャンネル絶縁型ADC
    出荷中 1電流チャンネルと2電圧チャンネル 5.71ドル 空間距離と沿面距離が8mm超の20ピン広幅 SOIC
    ADE7932
    2チャンネル絶縁型ADC
    出荷中 1電流チャンネルと1電圧チャンネル 5.42ドル 空間距離と沿面距離が8mm超の20ピン広幅 SOIC
    ADE7978電力量計測チップセット用評価ボード「EVAL-ADE7978EBZ」も現在提供中で、価格は350ドルです。(すべて米国における販売価格)

    ADIはまた、本日、多相電力量計測アプリケーション向けに、業界初の完全絶縁型A/Dコンバータ「ADE7913」も発表しました。このADE7913は、ADE7933のファミリー製品で、外付けMCUと接続出来る様にSPIインターフェースを備えています。外付けMCUを使用することにより、顧客独自の計測アルゴリズムが使用可能になります。今回のチップセットと同様、ADE7913も磁気耐性やコスト、サイズのメリットを実現します。

    アナログ・デバイセズ社 電力グループ担当ディレクタ、ロン・クリガー(Ronn Kliger)は次のように述べています。「3相電力量計の設計者は、サイズ、コスト、そして磁気耐性それぞれのメリットを実現するために、従来型のCTベースのメータよりも、シャント・ベースのアーキテクチャの採用傾向が強まっています。この新しいフル機能の計測チップセットにより、設計者は機能や性能で妥協することなく、これらのメリットを享受できるようになります」

    お客様の製品の差別化に貢献する、ADIの電力量計IC

    ADIの技術を採用した電力量計は世界で約5億台設置されており、業界トップクラスのシェアを得ています。ADIの電力量計ICは品質、信頼性および性能面で優れており、A/Dコンバータ(ADC)と固定機能DSPとを組み合せることで、卓越した機能と使い易さ、そして正確な測定を行います。ADIは、電力量計測、データ管理、パワー・マネジメント、ユーザ・インターフェース、RF、GSM/GPRS、さらに電力線通信ソリューションを含む計測システムのあらゆる設計課題を解決する、幅広い半導体ソリューションを提供しています。

    【詳細情報】

    • クラス0.5のメータ向けに有効、無効、および皮相電力量を計算(ADE7978)
    • THDを含む包括的な電力品質測定が可能(ADE7978)
    • 2種類のA/DコンバータICを提供:3チャンネル(ADE7933)および2チャンネル(ADE7932)
    • 温度センサ内蔵により、シャント抵抗の温度ドリフトに対してリアルタイムに補償する環境を実現(ADE7978/ADE7933/ADE7932)
    • フレキシブルなSPIやI2C、HSDCシリアル・インターフェース(ADE7978)
    • ADIの電力量計測IC
    • ADIの電力用ソリューション
  • アナログ・デバイセズについて
  • アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp

Stay Informed