미래의 유틸리티: ASEAN 전력 회사들의 혁신 사례와 시사점

강력한 경제 성장 속에, 동남아시아는 전력 수요 측면에서도 세계에서 가장 빠른 성장세를 나타내는 지역 중 하나로 꼽힙니다. 집집마다 가전기기와 에어컨 보유 수가 늘고 재화와 서비스 소비가 늘어남에 따라 지난 20년 동안 전력 수요는 매년 6% 이상씩 증가했습니다. 특히 이 지역 10개 국가 중 전력 소비량이 가장 많은 4개국인 인도네시아(26%), 베트남(22%), 태국(19%), 말레이시아(15%)의 전력 수요가 이 지역 전체 수요의 80% 이상을 차지합니다. 이러한 사회 경제적 배경 속에, 스마트 미터와 그리드 현대화는 이들 국가의 최우선 과제로 떠오르고 있습니다.

다중 채널 소스 측정 장치(SMU) 솔루션에 대한 PDF 자료가 필요하시면 아래 신청서를 작성해 주세요.

© 1995 - 2023 Analog Devices, Inc. All Rights Reserved

About Analog Devices

Acknowledged industry-wide as the world leader in data conversion and signal conditioning technology, Analog Devices is headquartered in Norwood, Massachusetts, with design and manufacturing facilities throughout the world. Analog Devices is included in the S&P 500 Index.