LTspice: 变压器仿真的简单步骤

2014-07-01

Figure 1

   

这里给出了采用 LTspice IV 进行变压器仿真的简单方法:

  1. 为每个变压器绕组绘制一个电感器
  2. 采用一个互感 (K) 描述语句通过一条 SPICE 指令对其实施耦合:

                                                              K1 L1 L2 L3 1

    K 语句的最后一项是耦合系数,其变化范围介于 0 和 1 之间,1 代表没有漏电感。对于实际电路,建议您采用耦合系数 = 1 作为起点。

    每个变压器只需要一个 K 语句;LTspice 为一个变压器内部的所有电感器应用了单一耦合系数。下面所列是上述语句的等效语句:

                                                               K1 L1 L2 1
                                                               K2 L2 L3 1
                                                               K3 L1 L3 1
  3. 采用 “移动” (F7)、“旋转” (Ctrl + R) 和 “镜像” (Ctrl + E) 命令来调 节电感器位置以与变压器的极性相匹配。添加 K 语句可显示所含电感 器的调相点。
  4. LTspice 采用个别组件值 (在本场合中为个别电感器的电感) 而非变压器的匝数比进行变压器的仿真。电感比与匝数比的对应关系如下: 

Inductance & Turns Ratio

电感至匝数比

例如:对于 1:3 和 1:2 的匝数比,输入电感值以产生 1:9 和 1:4 的比值:

K Statements Example

1:3 和 1:2 匝数比示例


如需了解更多有关怎样进行变压器仿真的信息,可观看使用变压器 视频。

关于作者

Gabino Alonso
Gabino Alonso目前是Power by Linear™部门的战略营销总监。加入ADI公司之前,Gabino在凌力尔特、德州仪器、加州理工州立大学担任过市场营销、工程、运营和讲师等多个职位。他拥有加州大学圣巴巴拉分校电子和计算机工程硕士学位。

关联至此文章

产品

产品分类

资源

最新视频 21

Subtitle
了解更多