工程师指南:如何动态调整合适的输出电压

2021-12-01

Figure 1

   

电源通常设置为固定输出电压,以为电气负载供电。然而,有些应用需要可变的供电电压。例如,在某些情况下,如果根据相应的工作状态调整内核电压,微控制器可以更有效地运行。本文将展示如何使用为此目的而开发的专用数模转换器(DAC)来即时调整电源的输出电压。

电压转换器的输出电压通常通过电阻分压器设置。这对于固定电压非常有效。但是,如果要改变输出电压,则必须调整分压器的电阻值之一。这可以通过电位计动态完成。图1显示了一个这样的简单电路,它使用降压拓扑结构的开关稳压器IC。

Figure 1. Switching regulator with potentiometer in the resistor path for adjusting the output voltage.

图1. 电阻路径中有电位计以调整输出电压的开关稳压器

遗憾的是,在许多应用中,带有电位计的电路(如图1所示)并不是很实用。常常必须利用数字信号来设置电压。一个不错的方案是将较小的正或负电流馈入FB节点。专门为动态调整输出电压而开发的小型DAC可用于此目的。

图2显示了一个电路实例,其中包含一个未明确指定的电压转换器, LTC7106  DAC插入反馈路径的接线中。原则上,任何带有外部可接触反馈引脚的电压转换器都可以这样运行。

Figure 2. An LTC7106 DAC for dynamically adjusting the output voltage of a switching regulator.

图2. 用于动态调整开关稳压器输出电压的LTC7106 DAC

LTC7106具有一个电流输出,其电流馈入电阻分压器,因此对于不同的输出电压,开关稳压器IC的基准电压出现在开关稳压器的FB引脚上。这样,当FB引脚收到所需的调节电压时,输出电压即被设定。

与许多其他具有电流输出的DAC不同,LTC7106设计为只要不存在有效的数字命令,IDAC引脚上就没有电流流动。因此,在电路启动期间不会设置不需要的电压。

LTC7106是一款7位DAC,可根据应用需要以每LSB 1 µA或每LSB 4 µA的方式运行。最高分辨率是通过每LSB 1 µA实现的。建议将开关稳压器的电阻分压器设置为每LTC7106 LSB 1 µA。

电流DAC的输出在正范围内具有±0.8%的精度,在负范围内具有±1.5%的精度,每种精度都是在允许的全部温度范围内测定的。

图3显示了图形用户界面 LTpowerPlay®,可利用它来轻松地对LTC7106进行编程。

 

Figure 3. The LTpowerPlay graphical user interface for controlling the LTC7106 via a PMBus or I2C.

图3. LTpowerPlay图形用户界面,通过PMBus或I2C控制LTC7106

当然,即使在采用LTC7106的电路中,输出电压的可调范围也存在限制。开关稳压器或线性稳压器只能产生预期的电压。线性稳压器或降压开关稳压器只能产生低于输入电压的输出电压。另外,建议检查电压转换电路以确保控制环路稳定,并且输出电压纹波在期望输出电压的合理范围内。

利用LTC7106等小型电流型DAC可以轻松实现输出电压的动态调整。该功能设计为以尽量少的接线实现可靠运行。

关于作者

Frederik Dostal
Frederik Dostal是一名拥有20多年行业经验的电源管理专家。他曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业并于2001年加入National Semiconductor公司,担任现场应用工程师,帮助客户在项目中实施电源管理解决方案,积累了丰富的经验。在此期间,他还在美国亚利桑那州凤凰城工作了4年,担任应用工程师,负责开关模式电源产品。他于2009年加入ADI公司,先后担任多个产品线和欧洲技术支持职位,具备广泛的设计和应用知识,目前担任电...

关联至此文章

产品

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多