Abstract
DS26334和DS26324线路接口单元(LIU)包含了对输出脉冲进行细小或重大调整的精确手段。本应用笔记介绍了如何通过工厂测试寄存器调整发送波形,来满足多种应用需求。
当需要增加网络保护元件,或者需要信号穿过连接器,或者有其他的PCB要求时,常常需要调整发送波形。
T1和E1发送波形的可编程区段
通过DS26334和DS26324的内部寄存器,我们可以对发送脉冲的两个主要属性进行控制:幅度和定时。T1和E1发送脉冲被划分为多个区段,各个区段都可分别控制以提供满足要求的波形。 图1显示了T1脉冲是如何分段的,以及控制每一区段的寄存器。图2是E1脉冲的类似信息。
T1和E1发送波形的幅度控制
DS26334和DS26324发送脉冲的幅度可通过以下两种方法进行控制。
- 调整DAC增益
利用LITXLAE寄存器位DAC[3:0],可同时对所有T1或者E1电平进行正向和负向调整。 - 局部波形电平调整
通过电平调整寄存器中的WLA[3:0]位,可以对波形的特定区段进行细调。电平调整的步长与所设的DAC增益成正比。如果DAC增益增加10%,步长也相应增加10%。
T1和E1发送波形定时控制
DS26334和DS26324发送脉冲电平的定时受控于电平调整寄存器中的CEA[2:0]位。可以正向和负向调整每一边沿,增量为TCLK的1/32。
一般性建议
调整DAC增益是控制发送脉冲幅度的最简单的方法,因为只修改一个寄存器便可以控制整个波形。在进行波形调整时首先调整DAC增益,然后再调整各个独立的电平调整寄存器(如果需要的话)以获得满足要求的波形,这样可以使总的调整量最少。
VDD影响DAC的最大输出。VDD电平较低时,可能达不到最大DAC增益设置。调整VDD也会影响线路驱动输出级的最大电压。
负数不使用带符号整数表示。最高位是符号位,低位代表幅度,与符号无关。例如,-3在WLA[3:0]寄存器中表示为1011b (bit 3为1代表负数,后面三个比特011是数值大小3),而不是1101b (4比特带符号整数)。
图1. T1脉冲分段控制
T1脉冲分段控制
- 过冲(1)
寄存器LTXLAA WLA[4:0] - 时钟沿(1CE)
寄存器LTXLAA CEA[2:0]
(1CE) = 从过冲至平台时钟沿 - 平台(2)
寄存器LTXLAB WLA[4:0] - 时钟沿(2CE)
寄存器LTXLAB CEA[2:0]
(2CE) = 从平台至下降时钟沿 - 下冲(3)
寄存器LITXLAC WLA[4:0] - 时钟沿(3CE)
寄存器LITXLAC CEA[2:0]
(3CE) = 下降沿至下冲(3)结束的时钟沿 - 下冲(4)
寄存器LITXLAD WLA[4:0] - 时钟沿(4CE)
寄存器LITXLAD CEA[2:0]
(4CE) = 下冲(3)结束至下冲(4)结束的时钟沿 - 下冲(5)
寄存器LITXLAC WLA[4:0]

图2. E1脉冲分段控制
E1脉冲分段控制
- 过冲(1)
寄存器LTXLAA WLA[4:0] - 时钟沿(1CE)
寄存器LTXLAA CEA[2:0]
(1CE) = 过冲至平台的时钟沿 - 平台(2)
寄存器LTXLAB WLA[4:0]
- 时钟沿(2CE)
寄存器LTXLAB CEA[2:0]
(2CE) = 平台至下降沿的时钟沿
LIU测试寄存器说明
寄存器名称:ADDP
寄存器说明:地址指针
寄存器地址:1Fh, 3Fh
Bit # | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | ADDP7 | ADDP6 | ADDP5 | ADDP4 | ADDP3 | ADDP2 | ADDP1 | ADDP0 |
Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bit 7至0: 地址指针(ADDP)。该指针用于切换到主寄存器、第二寄存器、个体寄存器、BERT寄存器和所有测试寄存器的指向。(参见表1分区选择和表2 LIU测试分区寄存器。)
表1. 地址指针分区选择
ADDP @ 1Fh ADDP7 to ADDP0 (Hex) |
LIU 1-8 Bank Name |
00 | Primary bank |
AA | Secondary bank |
01 | Individual LIU bank |
02 | BERT bank |
03 | Reserved |
04 | LIU1 test bank |
05 | LIU2 test bank |
06 | LIU3 test bank |
07 | LIU4 test bank |
08 | LIU5 test bank |
09 | LIU6 test bank |
0A | LIU7 test bank |
0B | LIU8 test bank |
ADDP @ 3Fh ADDP7 to ADDP0 (Hex) |
LIU 9-16 Bank Name |
00 | Primary bank |
AA | Secondary bank |
01 | Individual LIU bank |
02 | BERT bank |
03 | Reserved |
04 | LIU9 test bank |
05 | LIU10 test bank |
06 | LIU11 test bank |
07 | LIU12 test bank |
08 | LIU13 test bank |
09 | LIU14 test bank |
0A | LIU15 test bank |
0B | LIU16 test bank |
表2. LIU 1测试分区(各LIU相同)
Addr | Abbr | Description |
00 | L1TXLAA | LIU 1 Tx level adjust A (test register) |
01 | L1TXLAB | LIU 1 Tx level adjust B (test register) |
02 | L1TXLAC | LIU 1 Tx level adjust C (test register) |
03 | L1TXLAD | LIU 1 Tx level adjust D (test register) |
04 | L1TXLAE | LIU 1 Tx level adjust E (test register) |
LIU测试寄存器文档详细说明
每个LIU的这些寄存器在一个分区中。
寄存器名称:LTXLAA
寄存器说明:LIU Tx电平调整A (过冲电压)
寄存器地址:00H
读/写功能:R/W
Bit # | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | WLA4 | WLA3 | WLA2 | WLA1 | WLA0 | CEA2 | CEA1 | CEA0 |
Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bit 7至3: 发送波形输出电平1调整(WLA[4:0])。在±360mV范围内调整默认幅度。
Bit 7 = 符号位("1"表示负)
Bit 6至3 = 数值(无符号)
LSB步长为24mV
Bit 2至0: 时钟沿调整(CEA[2:0])。在±3 32x-clks范围内移动默认时钟沿。
<2> = 符号位("1"表示负)
<1:0> = 移动时钟沿32x-clks的数量(无符号)
寄存器名称:LTXLAB
寄存器说明:LIU Tx电平调整B (平台电压)
寄存器地址:01H
读/写功能:R/W
Bit # | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | WLA4 | WLA3 | WLA2 | WLA1 | WLA0 | CEA2 | CEA1 | CEA0 |
Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bit 7至3: 发送波形输出电平2调整(WLA[4:0])。在±360mV范围内调整默认幅度。
Bit 7 = 符号位("1"表示负)
Bit 6至3 = 数值(无符号)LSB步长为24mV
Bit 2至0: 时钟沿调整(CEA[2:0])。在±3 32x-clks范围内移动默认时钟沿。
<2> = 符号位("1"表示负)
<1:0> =移动时钟沿32x-clks的数量(无符号)
寄存器名称:LITXLAC
寄存器说明:LIU Tx电平调整C (下冲电压#1)
寄存器地址:02H
读/写功能:R/W
Bit # | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | WLA4 | WLA3 | WLA2 | WLA1 | WLA0 | CEA2 | CEA1 | CEA0 |
Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bit 7至3: 发送波形输出电平3调整(WLA[4:0])。在±360mV范围内调整默认幅度。
Bit 7 = 符号位("1"表示负)
Bit 6至3 = 数值(无符号)
LSB步长为24mV
Bit 2至0: 时钟沿调整(CEA[2:0])。在±3 32x-clks范围内移动默认时钟沿。
<2> = 符号位("1"表示负)
<1:0> = 移动时钟沿32x-clks的数量(无符号)
寄存器名称:LITXLAD
寄存器说明:LIU Tx电平调整D (下冲电压#2)
寄存器地址:03H
读/写功能:R/W
Bit # | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | WLA4 | WLA3 | WLA2 | WLA1 | WLA0 | CEA2 | CEA1 | CEA0 |
Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bit 7至3: 发送波形输出电平4调整(WLA[4:0])。在±360mV范围内调整默认幅度。
Bit 7 = 符号位("1"为负)
Bit 6至3 = 数值大小(无符号)LSB步长为24mV
Bit 2至0: 时钟沿调整(CEA[2:0])。在±3 32x-clks范围内移动默认时钟沿。
<2> = 符号位("1"表示负)
<1:0> = 移动时钟沿32x-clks的数量(无符号)
寄存器名称:LITXLAE
寄存器说明:LIU Tx电平调整E (下冲电压#3)
寄存器地址:04H
读/写功能:R/W
Bit # | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Name | WLA4 | WLA3 | WLA2 | WLA1 | WLA0 | CEA2 | CEA1 | CEA0 |
Default | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bit 7至4: 输出波形电平5调整(WLA[3:0])。在±180mV范围内调整默认幅度。
Bit 7 = 符号位("1"表示负)
Bit 6至4 = 数值(无符号)
LSB步长为24mV
Bit 3至0: DAC增益调整(DAC[3:0])。
以下设置修改DAC增益。
0000 – 正常DAC增益(默认)
0001 – DAC增益+2.6%
0010 – DAC增益+5.3%
0011 – DAC增益+8%
0100 – DAC增益+11.1%
0101 – DAC增益+14.2%
0110 – DAC增益+17.7%
0111 – DAC增益+21.3%
1000 – DAC增益-2.2%
1001 – DAC增益-4.88%
1010 – DAC增益-7.11%
1011 – DAC增益-8.88%
1100 – DAC增益-11.11%
1101 – DAC增益-12%
1110 – DAC增益-15.1%
1111 – DAC增益-16.4%
T1和E1发送波形数据
以下数据由DS26324DK获得,能够代表DS26334和DS26324的预期结果。提供这些数据是为了作为一个参考,帮助设计者了解如何利用电平调整寄存器控制T1和E1发送脉冲的幅度和定时,以及能够控制的范围。这些数据在室温以及3.3V VDD条件下获得。
图3. 正常工作时的T1.
图4. 正常工作时的120Ω E1.
图5. 正常工作时的75Ω E1.
DS26334和DS26324的信息
关于我们产品的详细信息,请访问网站T/E载波与分组交换产品上的数据资料。
如果您有关于Maxim器件的其他问题,请联系我们的电信应用支持。