signals header
Surgical robot operating on a patient.
Surgical robot operating on a patient.

SIGNALS+ 在线快讯订阅

持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。

点击“订阅”,即表示您同意接收来自Analog Devices, Inc.及其子公司的邮件,并同意我们的隐私政策。设置您的隐私.

谢谢您的订阅,请查看您的邮箱确认邮件并完成注册.

您将实时接收突破性技术如何在全球范围内产生深远影响!

关闭
Headshot of Harsha Devaraj
Harsha Devaraj博士,

系统应用/医疗健康高级工程师

ADI公司

Headshot of Ben Ferrara
Ben Ferrara,

系统应用/医疗健康资深工程师

ADI公司

作者详情
Harsha Devaraj博士
Harsha任职于ADI公司医疗健康事业部,致力于将半导体技术应用于外科设备。Harsha拥有达特茅斯学院工程科学博士学位,并在术中手术传感领域拥有5年以上工作经验。他热衷于转化临床研究,致力于改善患者预后。
Ben Ferrara
Ben任职于ADI公司医疗健康事业部,致力于将半导体技术应用于外科设备。Ben拥有美国东北大学电气工程学士学位,并在电子系统设计领域积累了15年以上经验。
关闭详情

先进半导体技术如何赋能更安全、更智能、更小型化的外科智能工具

August 24, 2026


关键要点

  • 凭借先进的半导体传感技术和实时数据,外科手术的精度正从依赖个人技能转变为依托系统能力。
  • 紧凑型电源和运动控制加速了微创手术进程,有助于减少并发症、缩短恢复时间并降低整体医疗成本。
  • 随着设备互联性不断增强,基于硬件的身份验证和可验证供应链成为建立监管信任和保护品牌的基础。

 

早在一万年前,人类就已开始实施外科手术,例如对癫痫患者头部钻孔这种看似残酷的疗法。1

如今,医患沟通方式已有所改善,对先进医疗健康技术的理解也更为深入,治疗疾病的成功率远超以往。然而,全球医疗健康系统正面临日益加剧的压力:需求不断攀升、劳动力短缺,且约有50亿人无法获得安全的外科护理2。为此,整个医疗行业正借助半导体悄然发生变革。

先进的电子技术正将外科手术从依赖外科医生个人技能,转变为由数据增强的智能系统,从而大规模提供一致的诊疗结果。

挑战:在生物学与技术的交汇处保证精准度

现代手术室面临着一项根本性挑战。外科智能技术虽已达到前所未有的高度,但每一项新能力(如微创手术、机器人辅助和图像引导)都需要更多数据、更强实时处理能力和更多故障保护机制,而所有功能都必须集成在日益受限的空间内。

试想通过笔杆大小的端口向深层组织输送治疗手段所面临的挑战。此类空间限制使视觉、触觉和组织阻力减弱或消失,导致传统外科反馈失效。然而,为保障患者安全,每项操作均须受到监控、验证和记录;同时,医疗健康系统需要在保证满足顶级外科中心质量标准的前提下提高手术效率。

劳动力压力进一步加剧了上述技术挑战。随着全球外科手术需求上升,不同类型医疗机构中的多元化团队必须持续提供可靠的治疗结果。技术差异曾被视为人类专业知识固有的伴生现象,如今却在规模化应用中构成了系统性风险。当前的问题在于:如何在构建工程系统一致性和安全保障的同时,保持人类专家判断的精准度与适应性?

解决方案:通过半导体创新实现外科智能

解决上述困境的关键在于将外科器械从被动机械工具转变为智能传感与驱动系统。先进的半导体技术能够赋能此类系统,使上述转变成为必然,并推动外科手术实现根本性转变,从单纯依赖医生技能,变为以增强型外科智能为基础。而在这一转变的背后,起核心作用的正是体积足够小、可嵌入外科器械尖端的传感器。

技术 特性 功能 优势
加速度计、陀螺仪及惯性测量单元(IMU) 基于MEMS的运动和方向传感器 检测方向、运动、手势识别;识别运输过程中的损伤 实现无菌/无接触控制;防止使用受损设备;通过冗余位置确认,增加安全保障层
阻抗传感器 基于电接触的人体组织分析 通过电气特性实时区分人体组织类型 为外科医生提供人体组织状态的即时反馈;识别病变边缘;检测与关键结构的距离
绝对位置编码(机器人系统) 断电状态下保持位置数据 即使在断电期间也能精确追踪角度/旋转位置 确保在运输、存储、启动及断电期间的运动控制精度;免去重新校准的必要性
力与压力传感器 触觉反馈测量系统 在远程手术系统中测量和恢复触觉 使外科医生能够远程对精细的人体组织施加适当力度;防止因用力过大造成人体组织损伤
高分辨率ADC 16至24位同步采样模数转换器 实时以极高精度将传感器输入信号数字化 捕捉对手术至关重要的微小变化;支持闭环控制;确保关键数据无遗漏
电气隔离 患者与系统之间的5kV rms隔离栅 保护患者免受电气故障伤害;维持信号完整性 满足患者基本的安全需求;消除电击风险;符合监管标准
紧凑型电源模块 集成开关控制器、电感器和无源元件,采用毫米级封装 在极小空间内高效供电,同时管理散热和电磁干扰 实现更小的器械外形尺寸;减少电路板占用面积;在受限空间内集成更多功能;提高可靠性
加密硬件身份验证 安全密钥存储与数字签名验证 验证器械真伪,追踪使用周期,存储校准数据 保护患者免受假冒器械侵害;确保适当的维护间隔周期;建立可验证的供应链;实现器械全生命周期管理

对人类的影响:迈向普惠的高水平外科诊疗

Doctor in white coat shows tablet to smiling older patient.

半导体赋能的外科智能不仅应用于手术室,还有助于患者缩短恢复时间、降低并发症发生率,并将高质量医疗服务延伸至欠发达地区。自动化升华为增强型外科能力,使外科医生能够专注于临床判断而非机械性核查。此外,一致性已成为基础而非愿景,高水平外科诊疗因此具备了可扩展性。

面对前所未有的需求和医疗可及性挑战,先进传感、智能处理和精密运动控制代表的不仅是渐进式进步,更标志着对外科器械角色的根本性重塑:外科器械不再仅是由医生熟练双手操控的工具,而是成为全球范围内提供更安全、更一致、更易获取的外科护理的智能伙伴。

参考文献

1 S Collado-Vazquez和J M Carrillo,“Cranial Trepanation in The Egyptian”,2014
2 柳叶刀全球外科委员会,“Global Surgery 2030: Evidence and Solutions for Achieving Health, Welfare, and Economic Development”,2015