SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
CONNECT TECH:先进的GMSL连接,赋能工业自动化
约四成仓库存在人手不足的情况1,加之能源效率法规日趋严格和自动化带来的安全顾虑,制造企业面临前所未有的压力。为了应对这些挑战,许多企业越来越多地采用机器人、协作机器人和自主移动机器人(AMR),以增强灵活性、降低成本,维持安全高效的运营。
这些智能机器本身也存在诸多挑战:不仅要在极端温度、灰尘、冲击/振动下可靠运行,还要处理高精度的实时视觉数据。此外,对高分辨率、多摄像头视觉导航技术的需求日益增长,而数据传输能力受限,系统可能因此出现性能瓶颈。
这类视觉系统需要支持多种多样的机器人应用和类型,因此不太容易创建模块化、可扩展、可根据具体应用需求定制的平台。
Connect Tech是一家专注于工业应用嵌入式边缘AI硬件的头部企业,就曾遇到过这样的难题。幸运的是,Connect Tech长期信赖的合作伙伴ADI公司提供了下一代连接解决方案——千兆多媒体串行链路(GMSL™)。
“我们与ADI合作后,增强了Connect Tech为先进自动化系统提供高性能GMSL连接的能力。这种合作使我们的客户能够凭借可靠、可扩展的解决方案达到更高的自动化水平。”Rob Callaghan
首席产品官 | Connect Tech
信息速览
公司
Connect Tech是工业应用领域坚固耐用型嵌入式边缘AI硬件的领先制造商。Connect Tech专注于紧凑、耐用型解决方案,拥有一支敏捷的工程团队,可在现成产品无法满足需求时提供定制设计。Connect Tech致力于创新和客户成功,力求超越客户期望,不断迈向新高度。目标
开发摄像头视觉子系统和平台,以处理摄像头视觉技术和来自多个高分辨率摄像头的数据,帮助智能工厂、农业和采矿等传感器密集型应用实现数字化、自动化和无缝的机器对机器互操作。挑战
Connect Tech需要确定性、高速、低延迟的视频链路,以支持多个距离处理器较远的高分辨率摄像头。为此,需要高带宽视频链路来将数据传输至处理器,最好使用标准互连以实现可扩展性。相关应用常常存在空间限制,例如在机械臂中空间狭小,因此尽量减少布线所占空间至关重要。解决方案
GMSL是一种性价比高、结构简单且可扩展的串行器和解串器(SERDES)技术,旨在将高速视频链路性能提升到全新水平。它为基于摄像头和显示屏的应用提供可靠的高分辨率数字视频传输,支持同轴电缆供电(PoC),适用于空间、重量和尺寸受限的应用。到2030年,熟练制造工人短缺预计达210万2
移动机器人和固定机器人能够填补劳动力缺口、降低成本并帮助提高效率,但制造商在规划工厂中机器人的布局时,必须审慎选择合适的电机驱动器、视觉技术、连接设备和电源。
长期关系和持久影响
自2016年以来,ADI一直是Connect Tech信赖的合作伙伴,通过高性能、可靠的DC-DC电源和视频链路(GMSL)解决方案,为Connect Tech的摄像头视觉解决方案赋能。
GMSL技术让Connect Tech方案相较竞争解决方案具备两大显著优势:更快的速度(GMSL3为12 Gbps,而竞争对手串行链路的正向通道速度约为7 Gbps);自适应均衡,确保信号完整性,能够在长距离、恶劣环境和电缆老化/弯曲的情况下稳健运行。此外,GMSL也是一种经济实惠的解决方案,视频、音频、控制、数据和供电全都可以在单个通道上传输。
而且,由于ADI控制着GMSL的发展规划,因此Connect Tech可以共同开发一些特性来支持创新或简化设计,从而降低成本并加速产品上市。因此,Connect Tech能够快速扩展和定制产品系列,以满足不断变化的市场需求。
依托连接快速通道,加快推进自动化
ADI的GMSL技术现已发展到第三代(GMSL3),支持在长距离下进行高速数据传输,成为Connect Tech高性能、坚固耐用、工业自动化应用的理想解决方案。
Connect Tech的GMSL3摄像头平台是一个扩展板,可将最多8个摄像头连接到Jetson AGX Orin系统模块(SoM核心板)。考虑到市面上存在许多不同类型的GMSL摄像头,该平台为用户提供了可选配置,以适应不同工作频率的GMSL3协议接口。
结合Connect Tech的Anvil-RX加固型系统,该解决方案能够在极端环境下执行关键任务,提供可靠且高带宽的视觉处理。它支持多个GMSL3摄像头输入,非常适合AMR、农业、采矿和工业自动化应用。
“Connect Tech正将摄像头、GMSL和NVIDIA SoM(系统模块)集成到一个稳健的视觉系统中。GMSL充当‘连接快速通道’。它被整合到一个能够处理GMSL所传输全部数据的系统中,因而成为一种理想且强大的物理层,对基于视觉的自主系统(如AMR)非常有用。”Preyksha Rajan
现场应用高级工程师 | ADI公司
CONNECT TECH的自动化应用采用GMSL
| 应用 | 说明 | CONNECT TECH/ADI GMSL解决方案 |
| 采矿 | 自主采矿车辆在灰尘弥漫、震动剧烈、气温极端的偏远、崎岖环境中作业。 |
|
| 农业 | 自动农业设备(如无人机、地面车辆)需要高分辨率、实时成像,以监测作物健康状况、检测害虫并优化大农田的资源使用。 |
|
| 仓库/物流 | 如今的仓库要求AMR在复杂环境中导航,避开障碍物,并实时优化库存流转。 |
|
ADI GMSL:通过单一通道,传输实时传感器数据和感知数据
ADI的GMSL3是一种高速SERDES解决方案,能够通过单根线缆,以微秒级延迟传输超高分辨率视频、音频、控制信号和供电。凭借每通道高达12 Gbps的传输速度,它在简化系统设计的同时,支持在自动化、机器人、农业和制造业应用中实现实时的AI驱动视觉。所有GMSL器件也都符合AECQ-100车规级标准。
摄像头/传感器至处理器
处理器至显示器
GMSL3支持复杂的视频路由、ASIL-B功能安全和诊断,同时满足严格的EMI/EMC标准以增强安全性。GMSL3具有低延迟和精密同步特性,有助于实现自主导航、缺陷检测和精确取放操作。GMSL3已在数以百万计的汽车链路中部署,具备可扩展性,适用于工业、医疗健康、航空航天和消费电子应用,能够推动更智能的决策、减少停机时间并提升安全性和可持续性。
GMSL连接技术的优势
|
减少布线基础设施
|
可扩展的系统设计
|
|
支持超高分辨率
|
安全、可靠且可持续
|
|
GMSL的价值 • 高带宽数据传输,具备双向控制和供电能力 |
|
面向先进工业自动化的视觉和连接技术
在制造业持续面临人员短缺、法规日益严苛、生产效率提升压力、AI迅猛发展等挑战的背景下,Connect Tech与ADI迎难而上,直面挑战。借助GMSL3连接解决方案,Connect Tech成功弥合了技术与需求间的鸿沟,使日趋复杂的视觉技术能够满足对于可靠、高性能、自适应AMR的需求,对于工业制造等颇具挑战性的环境意义重大。
参考文献
1 “2024 State of Warehouse Labor Report.” Instawork。
2 “Creating Pathways for Tomorrow’s Workforce Today: Beyond Reskilling in Manufacturing”,Deloitte Insights,美国制造业研究所,2021年5月。