如何使用多相升压转换器

2025-12-01

Figure 1

   

摘要

当系统需要的电压高于可用电压时,升压转换器是满足这一需求的理想选择。然而,经典的标准升压拓扑结构并非唯一方案。一种更优的解决方案或许是移相多相升压转换器。这类转换器在高负载工况下效率更高,同时能降低输入及输出电容值。

引言

基于升压原理的开关电源能够将低电压转换为更高电压。为实现这一转换,可采用如图1所示的标准升压拓扑。这种拓扑能够确保输出端从电感获得脉冲电流。不过,电压转换器需要稳定的输出电压,这使得输出电容C2的作用至关重要,它必须将脉冲电流转化为稳定的固定输出电压。为顺利完成这项任务,升压稳压器中的输出电容通常需要具备较大容量,例如较高的电容值;同时还须尽可能降低等效串联电阻(ESR)、寄生电阻、等效串联电感(ESL)、寄生电感。

图1. 一种简单的升压转换器拓扑结构。

若要降低对输出电容的高要求,建议设计多相升压转换器。在多相方案中,两个升压稳压器并联工作并连接至同一输出电容;两个通道采用180°的时间滞后进行控制,其电路图如图2所示。此时,输出电容C2在一个周期内会两次获得能量,分别来自电感L1和电感L2。若要获得与图1电路相似的电压纹波,C2电容的容量仅需原来的一半左右。

图2. 一种两相升压转换器拓扑结构,通过两条路径分配功率以提升转 换效率。

多相升压稳压器的优势不仅体现在输出电容方面,在输入电容相关方面也有所体现。在输入端,升压稳压器不会产生脉冲电流,因为电感会限制电流的上升和下降。然而,如图2所示,两个移相电感线圈也能限制输入电流的波动,因而输入电容C1的尺寸同样可以减小。

图3展示了一个采用集成电路LT8349的实际应用方案。这是一款两相同步升压转换器,其电压范围专为提升或稳定电池电压而设计;当电池在短时间内输出大电流时,电池电压会暂时性下降。两相升压转换器非常适合这种工作场景,由于具备移相特性,能从电池获取更连续的电流。

采用LT8349方案的另一项优势在于:即便在低负载电流条件下,也能实现极高的效率。为了在这种工作模式下达到最佳能效,当负载较低时可关闭其中一相。低负载电流下电池本身不会承受过大应力,电路可单相工作;而当需要数安培的高负载电流时,第二相会自动开启,充分发挥两相工作的所有优势。这种在低负载运行时关闭某一相的功能称为“相位切除”。

图3. 两相升压转换器提升电池电压的实际应用(简化示意图)。

图3中的示例电路可将2.5 V电源电压转换为6 V输出电压。在3 A负载电流下,转换效率可达92%;即使负载电流仅为2 mA时,实测效率仍能达到90%。

结语

升压转换器有一些特殊的工作方式。两相工作在效率方面具有优势,在高负载电流和低负载电流条件下均是如此。而一款经过专门适配的集成电路,能让这种特殊的工作方式变得非常容易实现。

关于作者

Frederik Dostal
Frederik Dostal是一名拥有20多年行业经验的电源管理专家。他曾就读于德国埃尔兰根大学微电子学专业并于2001年加入National Semiconductor公司,担任现场应用工程师,帮助客户在项目中实施电源管理解决方案,积累了丰富的经验。在此期间,他还在美国亚利桑那州凤凰城工作了4年,担任应用工程师,负责开关模式电源产品。他于2009年加入ADI公司,先后担任多个产品线和欧洲技术支持职位,具备广泛的设计和应用知识
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

产品分类