数字听诊器及电子器件选型准则

2010-11-16

Figure 1

   

摘要

本应用笔记探讨关于数字听诊器的基本操作和设计考虑,介绍了数字听诊器和老一代声学听诊器的类似之处。本文还简要介绍了数字设计的最新技术,包括录音和回放功能。在讨论数字听诊器的设计考虑时,详细介绍了音频信号回路的重要功能,给出了音频编解码器的设计要点以及心脏、肺部音频信号的频率要求。本文还描述了系统的子功能,包括数据存储和传输、显示与背光、电源管理和电池管理等。

概述

无论是声学听诊器,还是数字听诊器,主要功能都是作为心脏和肺部的辅助诊断工具,通过倾听声音信号进行诊断。声学听诊器的使用已经有大约200年的历史,而电子数字听诊器则是近期开发出来的新型设备。

数字听诊器的基本目标是保持声学听诊器的外观和感觉,但提高了声音信号的检测能力。另外,高端数字听诊器还提供了一些新功能,例如:录音和回放,也可以提供直观的数据显示结果,并显示在外设显示器,如计算机监视器。先进的功能增强了医师的诊断能力。数字听诊器在改进性能的同时,还要求维持现有声学听诊器的外形(相同的外观和感觉),这就需要使用小尺寸、低功耗的解决方案。

音频信号通道

数字听诊器的主要单元是声传感器、音频编解码器和扬声器。声传感器将声音转换成模拟电压信号,这是信号链路的关键。它决定了数字听诊器的诊断质量,而确保用户获得与声学听诊器相同的体验。

需要对模拟电压进行调理,并通过音频模/数转换器(ADC)或音频编解码器将其转换为数字信号。有些数字听诊器带有消噪声功能,需要另一个声传感器或麦克风记录环境噪声,然后经过数字输出消除噪声。这种方案中,需要使用两个音频ADC。

数字听诊器原理框图。关于Maxim推荐的数字听诊器方案,请参考:china.maximintegrated.com/stethoscope。

数字听诊器原理框图。

一旦转换成数字信号,即可利用微控制器单元(MCU)或数字信号处理器(DSP)进行信号处理,包括环境噪声抑制和滤波,限制心脏和肺部声音信号的带宽范围。处理后的数字信号通过音频数/模转换器(DAC)或音频编解码器再转换成模拟信号。

在输出到扬声器之前,利用耳机放大器或扬声器放大器对音频信号进行调整。可以在听诊器的管叉处放置单声道扬声器,放大后的声音通过双声管传递到耳朵。另一种方案是采用双声道扬声器,每个听筒末端放置一个。考虑到这里的声音信号频率较低,扬声器的频响特性接近于重低音扬声器。根据不同设计方案选择使用单路或两路扬声器放大器。

听诊器必须对20Hz至400Hz心脏发出的声音和100Hz至1200Hz肺部发出的声音信号保持较高的灵敏度。注意,不同厂商可能规定了不同的频率范围,可以利用DSP算法滤除频率范围以外的信号。

数据存储和传输

一旦将采集的声音信号转换成模拟电压,电压信号可以通过一个音频插孔输出,并且可以在计算机或数字听诊器上回放。采集到的声音信号还可以转换成数字信号,然后存储在听诊器内部或可移动非易失(NV)存储器,如EEPROM或闪存,需要时,可以通过听诊器的扬声器回放,也可以传送到计算机做进一步分析。增加一个实时时钟(RTC),可以按时间、日期标注记录。录音信号通过有线接口(如USB)或无线接口(如Bluetooth®或其它专有无线接口)传递。

显示和背光

多数数字听诊器由于空间受限只能配置小型显示器;有些显示器只带有按键和LED指示。因为听诊器在操作时环境亮度通常较暗,数字听诊器的显示器需要背光。小型显示器需要1到2个由LED驱动器控制的白光发光二极管(WLED)或由EL驱动器控制的场致发光(EL)板。当然,增加一个触摸屏及其控制器也可以去掉按键用户接口。

电源管理

绝大多数数字听诊器采用一节或两节AAA 1.5V原电池供电,设计要求用升压或boost开关调节器将电压提升到3.0V或5.0V,取决于具体电路。

如果安装了单节1.5V电池,开关调节器可能始终保持有效,系统的低静态电流成为延长电池寿命的关键。电池使用寿命越长,数字听诊器的使用就越便利,也更接近声学听诊器的使用习惯。

采用两节1.5V串联电池供电时,开关调节器可以始终保持有效,或在不使用时将其关断。如果电路的工作范围从3.6V至最低1.8V,可以不使用开关调节器,从而进一步降低成本、节省空间。低电量报警是必备功能,确保在对患者诊断过程中不需要更换电池。

电池管理

数字听诊器可以采用可充电电池供电,最好选择单节Li+电池。如果使用可充电电池,在数字听诊器或充电架内需要配备电池充电器。电量计可以精确测量电池的剩余电量,计算电池能够支持的工作时间。如果电池可拆卸,为确保安全以及较好地管理售后市场,有必要增加防伪认证功能。



添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

MAX1234
过期

±15kV ESD保护触摸屏控制器,包含DAC及键盘控制器

MAX11803
不推荐用于新设计

低功耗、超小尺寸电阻式触摸屏控制器,提供I²C/SPI接口

MAX11800
不推荐用于新设计

低功耗、超小尺寸电阻式触摸屏控制器,提供I²C/SPI接口

MAX9867 量产

低功耗、立体声音频编解码器

DS1394 量产

低电压SPI/3线接口RTC,带有涓流充电器

DS1390 量产

低电压SPI/3线接口RTC,带有涓流充电器

DS1337

I²C串行实时时钟

MAX4060 最后购买期限

差分麦克风前置放大器,内部偏置并可完全关断

MAX9820 量产

可由外部调节增益的DirectDrive耳机放大器

MAX4062 量产

差分麦克风前置放大器,内部偏置并可完全关断

MAX9724A

60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感度,带关断控制

MAX9723 量产

立体声DirectDrive®耳机放大器,具有BassMax、音量控制和I²C接口

MAX9860 量产

16位、单声道音频编解码器

MAX9856 过期

低功耗音频编解码器,提供DirectDrive耳机放大器

MAX9724B

60mW、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有较低的RF干扰敏感度,带关断控制

MAX4061 量产

差分麦克风前置放大器,内部偏置并可完全关断

MAXQ612 过期

具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器

MAXQ622 量产

具有红外模块和USB (可选)功能的16位微控制器

MAXQ2010 过期

16位混合信号微控制器,提供LCD接口

MAXQ2000 不推荐用于新设计

低功耗LCD微控制器

MAXQ610 量产

具有红外模块的16位微控制器

MAX1574 量产

180mA、1倍/2倍、白光LED电荷泵,3mm x 3mm TDFN封装

MAX1916 量产

低压差、恒流、三路白光LED偏置电源

MAX1986 过期

超高效率白光LED驱动器

MAX1233 过期

±15kV ESD保护触摸屏控制器,包含DAC及键盘控制器

产品分类
最新视频 21
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目