概览

产品详情

EVAL-AD7264EDZ是用于AD7264的全功能评估套件。 这些评估板能够以独立模式工作,或者与EVAL-CED1Z转换器评估和开发板配合使用。 与转换器评估和开发板配合使用时,用户通过随附的软件可以对ADC的性能执行详尽分析。 此软件包含技术笔记,其中说明评估板以独立模式工作或者与转换器评估和开发板配合使用时的工作和设置情况。

软件

评估软件

ZIP
330571 kB
AD7262 and AD7264 Evaluation Software
EVAL-AD7262EDZ and EVAL-AD7264EDZ software is available to the user in both Labview source code and in an executable version. The software download also includes source FPGA code used in the EVAL-AD7264EDZ system and an example C source file showing how to interface to the EVAL-AD7264EDZ evaluation system.

硬件 (1)

控制器板