DS1305 RTC与8051微控制器的接口

Abstract

本文介绍DS1305实时时钟与8051微控制器DS2250的连接,所提供的基本接口程序用C语言编写。

DS1305引脚配置

DS1305引脚配置

概述

本应用笔记介绍了DS1305串行实时时钟(RTC)与8051微控制器的接口方式,所提供的程序代码能够实现基本的接口功能。本文所采用的微控制器是DS2250柔性微控制器模块,程序用C语言编写。该程序能够演示时间、日期的设置和读取,RAM的读、写操作以及闹钟的设置和读取。

工作原理

接口程序利用微控制器的三个通用端口与DS1305实时时钟的3线接口通信,一个额外的端口引脚用于监视DS1305的INT0中断输出。

程序清单如图1所示,典型电路如图2所示。

图2. DS1305典型电路

图2. DS1305典型电路
查看大图<