ADI Logo

多圈传感器ADMT4000的设计

位置传感器和编码器的应用无处不在,但现有解决方案提供的要么是单圈或360°位置信息,要么需要和其它传感器配合造成系统体积笨重,存在不易维修等问题。ADI发布的 ADMT4000正好解决了行业痛点。

本文介绍了现有方案的弊端,阐述了新型多圈技术及 ADMT4000 产品工作原理,分析了如何将这款传感器融入到编码器或执行器系统的设计中,提供了解决措施以确保这款传感器在恶劣环境下保持稳健可靠的工作。ADMT4000 旨在帮助客户简化编码器或执行器的设计,减小尺寸和重量,同时降低整体解决方案的成本。

the design of multi turn sensor ADMT4000
关于通讯的同意设置
© 1995 - 2025 ADI公司保留所有权利。

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI) 是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字、AI和软件技术的解决方案,推动自动化与机器人、汽车、能源与数据中心、医疗健康等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2025财年收入超过110亿美元,助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问 https://www.analog.com