因應現代輸液幫浦的智慧型步進馬達控制技術

作者:ADI 產品應用工程師 Thomas Ernst 及系統應用工程師 Jackson Coole


摘要

本文介紹最新的ADI Trinamic™運動控制技術如何抑制馬達諧振、降低能耗,實現快速、無感測器的負載檢測與管路阻塞檢測,進而使輸液幫浦的設計更加可靠,且對患者友善,也使所需的元件數量更少。

引言

輸液幫浦是關鍵醫療裝置,能夠以精準控制的劑量將藥物、營養液及其他治療液體輸送至患者體內。輸液幫浦在現代醫療體系中發揮著關鍵作用,廣泛應用於醫院、護理院、門診診所,而且越來越多應用於居家護理場景。僅在醫院環境中,近90%的患者床邊均會用到輸液幫浦,突顯了輸液幫浦在日常臨床護理中的重要性。1,2 隨著慢性病患病率上升、人口老齡化加劇、更多療法轉向門診和居家照護發展,輸液幫浦的應用場景日趨多樣(很多時候缺乏臨床醫護人員的監護)。此一轉變要求製造商必須優先考慮安全性、可靠性和使用者友善設計,確保裝置在長時間無人值班的運作期間可具備完善的安全特性和有效的錯誤預防機制。

因此,現代輸液幫浦和注射幫浦要求運動控制技術具備超高精度、低雜訊和高可靠性。此類要求不僅關乎用戶體驗,更直接影響患者安全、藥效及法規合規性。在低流速和長工作週期的工況下,即使微小的機械干擾、過量熱量或聲學異常也可能導致給藥劑量不準確、熱敏藥物降解或患者不適。

輸液幫浦採用多種幫浦送機制,包括注射器幫浦、線性蠕動幫浦和隔膜幫浦。每種幫浦對精度、力控制和長期可靠性均有特定要求。注射器幫浦依靠精準的低速直線運動輸送精確劑量;蠕動幫浦透過持續擠壓和釋放柔性管路實現連續或大容量輸送;隔膜幫浦則利用可控壓差應對特殊輸液場景。儘管機械結構存在差異,所有類型的幫浦均需滿足運動平穩、運作安靜、阻塞檢測可靠及能效高等要求。

ADI透過ADI Trinamic™馬達與運動控制解決方案滿足上述需求,其中融合了先進驅動技術與整合診斷功能。靜音電壓模式斬波、無感測器的負載檢測和自我調整電流控制等特性,使設計人員能夠在提升各類幫浦架構性能、安全性和電池續航的同時,降低系統複雜度。

在此產品系列中,ADI的 TMC5262 步進馬達控制器和驅動器代表了ADI Trinamic馬達控制技術的最新一代。本文闡述StealthChop™+技術系列(圖1)如何協同工作以實現更安全、更安靜、更節能的輸液幫浦設計,其中包括StealthChop+、StallGuard™+、CoolStep™+、µDcStep和TriCoder等協助工具。

undefinedFigure 1. Overview of the StealthChop+ family of features.
圖1:StealthChop+技術系列功能概覽

StealthChop+技術系列

StealthChop+:靜音、諧振阻尼運動控制

StealthChop+是一款先進的ADI Trinamic電壓模式脈寬調變(PWM)斬波器,專為超靜音、低振動步進馬達運行而設計。傳統電流模式斬波器固有地會引入電流漣波、可聞雜訊和轉矩波動;與之不同,StealthChop+採用前饋方式調節馬達電壓,同時保持精準的電角度對齊。由此帶來的效果包括:實現近乎靜音的運動、高微步線性度,並主動抑制中頻機械諧振。

在輸液幫浦應用中,此類特性直接轉化為更平滑的柱塞運動、更小的流量脈動和顯著更低的運作噪音,更保障給藥精度和患者舒適度。StealthChop+還可降低開關損耗,提高整體能效,並支援彈性的減速行為,協助設計人員安全管理再生能量,並在快速停止期間簡化過壓保護設計。透過整合無感測器的負載測量和諧振阻尼功能,即使在低流量輸液模式常見的長時間靜置期間,StealthChop+也能保障優異的運動控制,且無可聽見的待機雜訊。

圖2展示了步進馬達固有的諧振特性及先進的ADI Trinamic運動控制技術的優勢。由於極對數較高,步進馬達在低速和中速區域表現出明顯的低頻機械諧振,且容易被激發。採用傳統電流控制驅動時,此類諧振表現為轉矩漣波、可聞雜訊和局部轉矩下降,導致可用轉矩和運動穩定性降低。與此相比,TMC5262配合StealthChop+運作時,透過最小化電流漣波和主動阻尼機械振盪,顯著抑制了諧振激發。轉矩-速度對比曲線顯示,在諧振區域內仍能保持較高轉矩,同時降低了雜訊輻射。精密醫療幫浦系統因而能夠實現更平滑、更安靜的運動和更穩定的流量輸送。

undefinedFigure 2. Torque benefits from StealthChop+.
圖2:StealthChop+帶來的轉矩優勢

StallGuard+:無感測器的負載檢測和堵轉檢測

StallGuard+是一項先進的無感測器的負載檢測技術,可直接根據馬達電氣特性測量機械負載,無需外部力感測器、編碼器或開關。StallGuard+演算法即時監測馬達電氣工作點,並計算SGP_RESULT負載指標(無量綱)。

此數值反映馬達電氣負載角及其可用轉矩餘裕,可直接即時衡量馬達運作接近穩定極限的程度。隨著機械負載增加,StallGuard+值成比例下降,顯示負載角增大,可用轉矩餘裕相應減小。

SGP_RESULT值較高表示轉矩餘裕充足,值接近零則表示馬達已逼近轉矩極限,可能發生失步。相較於傳統反電動勢(EMF)法,StallGuard+在醫療幫浦典型的低速工況下更為有效,且在較寬速度範圍內均能提供一致的馬達負載指示,直至高反電動勢或弱磁效應佔據主導。在極低轉速下,基於斜率的檢測技術可在無機械開關的情況下實現可靠的端點檢測。為了將StallGuard+用於保護機制,控制器內建可程式化的負載閾值,用於表示允許的最小轉矩餘裕。隨著機械阻力增加,SGP_RESULT值隨之下降,當降至SGP_THRS以下時,裝置會自動介入以維持運動完整性,在防止失步的同時標記超載狀態,交由上層系統處理。除上述自動保護功能外,SGP_RESULT值還可以直接由韌體讀取,設計人員可根據需求進行自訂偵測、日誌記錄或針對特定應用的控制策略。

無感測器負載監測與阻塞檢測

在輸液幫浦中,傳統的阻塞檢測依賴於壓力感測載荷單元或應變計,此類感測器通常緊貼柔性管路安裝。當流體受阻時,管路內壓力逐漸升高,導致管路膨脹並對感測器施加作用力。輸液幫浦持續監測此壓力變化,並在達到預設閾值或上升速率條件時觸發警報。這種方法雖然有效,但在低流量狀態下,由於壓力積累緩慢,回應速度可能極慢。

當發生管路扭曲、夾管或下游堵塞等阻塞情況時,流體流動阻力會立即增加。阻力增加會表現為馬達機械負載加重,進而改變馬達的電流消耗和電氣工作點。StallGuard+能夠直接檢測這種變化,使系統及時識別異常負載狀態。

為展示無感測器的阻塞檢測功能,研究人員組裝了一台注射幫浦展示樣機(圖3),用於同步監測馬達負載指標與管路壓力。

undefinedFigure 3. A syringe pump (a) system-level block diagram, and (b) demonstrator setup.
圖3:注射幫浦(a)系統級框圖和(b)展示樣機設定

圖3a展示了注射幫浦展示樣機(用於評估無感測器的阻塞檢測)的簡化系統級框圖。TMC5262-EVKIT評估板由24V電源供電並驅動注射幫浦機構,同時透過StallGuard+即時報告馬達負載資訊。MAX40109EVSYS精密訊號處理類比前端連接線上壓力感測器,直接測量管路壓力,以便與基於馬達的診斷資料進行比對。所有子系統均透過USB連接至主機PC,即時記錄馬達參數、壓力和流量資料。此架構使得在相同運作條件下,能夠直接對比基於壓力的阻塞檢測與基於StallGuard+的馬達負載感測結果。

圖3b展示了實驗中使用的注射幫浦實體展示樣機。此裝置由線性注射幫浦元件驅動注滿流體的注射器,並連接至柔性管路。流體依次流經壓力感測器和流量感測器,最終進入收集容器。測試期間,透過夾緊注射器下游的管路人為製造阻塞,進而可控地觀察壓力與馬達負載隨時間的變化過程。

圖4展示了測量結果。首先,夾緊管路以在幫浦機構下游製造阻塞。隨著時間推移,壓力逐漸升高,而StallGuard+指標逐漸下降,二者呈現明顯的負相關。在此裝置中,StallGuard+最終降至最小值0,此時軟體利用堵轉指示停止馬達並觸發警報。如前所述,閾值可透過軟體進行調節,以設定阻塞檢測的靈敏度。結果顯示,基於馬達的診斷技術能夠在無感測器的情況下快速估算系統負載。

undefined
圖4:StallGuard+指標與因阻塞而產生的壓力積聚的關係

這種強相關性驗證了StallGuard+作為可靠的無感測器阻塞檢測指標的有效性,尤其是在壓力報警存在固有延遲的低流量狀態下。然而,StallGuard+更應被視為一種輔助訊號,而非壓力感測器的完全替代品。在壓力感測器受限於尺寸、成本或機械安裝位置的設計中,StallGuard+有助於實現更快速的初始檢測、提供安全監測冗餘,或提供診斷洞察。

CoolStep+:負載自我調整電流控制

CoolStep+以StallGuard+為基礎,在即時負載回饋與馬達電流調節之間形成閉迴路控制。CoolStep+不再採用固定的最壞情況電流驅動馬達,而是持續調整相電流,使馬達僅輸出暫態負載工況所需的轉矩。

在系統層面,CoolStep+監控StallGuard+負載指標(SG_RESULT)並動態調節馬達電流。在輕負載下,電流會自動降低;而在柱塞加速或阻塞初期等阻力增加的情況下,電流會受控增大,以維持轉矩餘裕。這種閉迴路控制使馬達能夠平穩因應負載瞬變,既避免了多餘的能量耗散,又保證了位置完整性。

圖5突出了由此帶來的能效提升。圖中對比常規固定電流驅動與啟用StealthChop+和CoolStep+的驅動在恆定低轉矩(0.1 N×m)下的馬達能效與轉速關係。在固定電流控制下,能效僅隨轉速逐步提升。相比之下,CoolStep+在輕載下會大幅降低電流,在整個工作範圍內(尤其是在輸液幫浦典型的低速工況下)實現顯著更高的能效。在此狀態下,CoolStep+可保持50%以上的能效,直接降低功耗和馬達發熱。由於馬達發熱與線圈電流密切相關,即使是適度的電流降低也能大幅減少電氣損耗,進而防止線圈電阻因溫度升高而增加,避免能效和轉矩餘裕隨時間推移而下降。

undefined
圖5:CoolStep+帶來的能效提升

對於醫療幫浦而言,降低發熱不僅是提升能效:更是保障藥物穩定性、患者安全和長期可靠性的關鍵。透過大幅降低馬達自發熱,CoolStep+有助於保護熱敏藥物,同時減少了對龐大散熱措施的需求。更低的馬達平均電流還能減少聲學激振,配合StealthChop+在長時間輸液週期中保持安靜運作。StealthChop+與CoolStep+協同工作,使輸液幫浦在安靜運作的同時,大幅減少敏感藥物附近的發熱,降低外殼溫度,並放寬熱設計約束,支援更精巧的外型尺寸。在電池供電的輸液幫浦中,能效的提升可延長執行時間或縮小電池體積,為可攜式醫療裝置帶來顯著優勢。

µDcStep和TriCoder:在干擾下保持精度

µDcStep的作用是讓系統在遭受暫態超載或意外干擾時保持運動精度。在輸液幫浦中,此類情況可能發生在注射器裝載、啟動、流量快速變化,或因下游阻塞、摩擦力變化導致機械阻力驟增時。在此類情況下,以固定速度驅動的步進馬達可能會超出可用轉矩餘裕,導致失步和給藥劑量不準確。

µDcStep利用內部診斷功能持續監測馬達負載和轉速,並在接近轉矩極限時自我調整調整運動模式。µDcStep會自動降低轉速,確保馬達運作在可達到的轉矩包絡內,進而避免失步。這種無編碼器的閉迴路控制方式使輸液幫浦無需增加機械複雜度或外部感測硬體,即可保持位置精度和體積輸送精度。瞬態條件消除後,馬達將無縫恢復正常運動,兼顧精度與輸送量。

TriCoder功能透過提供無感測器的靜止失步檢測和全步位置回饋,進一步增強了系統的穩健性。在需要確定位置資訊但不使用編碼器的輸液幫浦應用場景中(如注射器插拔或歸位序列),這項功能尤為關鍵。透過檢測馬達是否被手動移動,TriCoder能夠在運動恢復時可靠地重新建立絕對位置基準。

除即時保護外,µDcStep、StallGuard+、CoolStep+及其配套的評估硬體和軟體工具鏈,使開發期間能夠進行深入的系統級分析。持續獲取SGP_RESULT等負載指標,使設計人員能夠量化關鍵工作點的負載儲備,並更能理解實際運作條件下的真實安全餘裕。此一洞察有助於做出更合理的馬達和機械尺寸選型決策,在許多情況下,使得使用更小、更具成本效益的馬達成為可能。當主動熱管理、短時峰值電流能力、StallGuard+和µDcStep等保護機制共同保障位置完整性和馬達可靠運作時,可減少保守的過度設計。

µDcStep和TriCoder與StallGuard+和CoolStep+相輔相成,將智慧化從單純的能效和負載監測擴展至運動可靠性、抗故障能力和系統優化。最終建構的步進馬達控制系統不僅運作安靜、高效,還能在現實世界的機械干擾下保持準確、可重複的給藥,同時實現更精巧、更具成本效益的輸液幫浦設計。

TMC5262概述

TMC5262是一款精巧、高功率的單軸步進馬達控制器和驅動器,專為高度整合、高能效的運動系統設計(圖6)。其支援4.5V至65V寬電壓供電,並整合低阻抗功率MOSFET,以實現高能效和低發熱。每個H橋可提供高達4.25A有效值(6A正弦峰值,9A峰值)電流,為各類注射器和蠕動幫浦架構提供充足的轉矩餘裕。

undefined
圖6:TMC5262框圖

除上述先進的晶片內診斷功能外,其他功能還包括:馬達線圈電阻測量、被動制動和續流模式、晶片內溫度與電源電壓監測、全面的故障保護,以及用於系統內除錯和驗證的即時晶片內示波器介面(RT-OCSI)。所有功能均整合於精巧且熱優化的30接腳、6mm × 6mm FCQFN封裝中,非常適合空間受限的醫療幫浦設計。綜觀以上特性,使得馬達在空載時能以極低電流運行,僅在需要時動態提供轉矩,進而大幅減少發熱並提升能效。

結論

TMC5262展示了智慧無感測器運動控制技術帶來的提升,使得基於步進馬達的輸液幫浦設計能夠從基礎執行機構,轉變為兼顧安全性、高能效和差異化優勢的綜合平台。透過深度整合StealthChop+靜音運動、StallGuard+即時負載監測、CoolStep+自我調整電流控制、µDcStep和TriCoder等協助工具,TMC5262使輸液幫浦運作更安靜、發熱更低,且能更適應實際運作狀態。對於輸液幫浦製造商而言,上述特性可直接轉化為更簡化的系統架構、更舒適的患者體驗、更長的電池續航和更大的設計彈性,助力打造新一代輸液平台,滿足日趨嚴格的臨床和法規要求及日益升高的用戶期望。

如需瞭解TMC5262及更多輸液幫浦解決方案的詳細資訊,請瀏覽 analog.com。

參考資料

1Susan Niemeier. “Infusion Pump Errors: An Unseen Peril at the Bedside”, MedTech Intelligence,2019年1月。

2Karen Giuliano、Jeannine Blake、Nancy Bittner、Vicki Gamez和Robert Butterfield,“Intravenous Smart Pumps at the Point of Care: A Descriptive, Observational Study”,PMC,2022年8月。