SHARC软件模块
SHARC软件模块
音频与视频编解码器、编码器、解码器、后处理编码器及其它模块可以加快开发速度,并有助于对处理器进行评估。 软件和硬件要求详见软件模块产品页面及其附带文档。
选择相关信息:
| 软件 | 类型 | 版本 | 发布日期 | 描述 | 供货 |
| 异步采样速率转换器(ASRC) |
音频后解码器 |
2.0.0 |
2012年11月 |
异步采样速率转换器(ASRC)用于消费电子和专业应用的音频采样速率转换。 ASRC软件模块支持多种不同的采样速率配置。 ASRC软件模块可用于以小步长改变采样频率,步长随着时间改变,且在变化过程中不生成任何输出音频干扰。 此类...了解更多 |
下载产品代码 |
| Dirac Dimensions |
音频解码器与后解码器 |
2.0.0 |
2013年1月 |
针对SHARC处理器的Dirac Dimensions库是Dirac Research为提供高品质汽车环绕声而规定的音频后处理模块方案。 该库统一了均衡、交叠、延迟和增益调整,从单通道或多通道输入向上混频,直接驱动多个扬声器输出。 Dirac Dimensions™应用单个...了解更多 |
下载产品代码 |
| 适用于SHARC的DTS Boost |
音频解码器与后解码器 |
2.0.0 |
2013年4月 |
适用于SHARC的DTS Boost是DTS Inc.开发的一款音频后处理模块,用于在不引起声频失真的前提下较大限度地提高立体声源的感知音量。 该模块主要针对功率输出有限的音频扬声器系统而设计...了解更多 |
申请评估代码 申请产品代码 |
| DTS Enhance™ |
音频解码器与后解码器 |
1.0.0 |
2013年2月 |
DTS Enhance™软件可动态均衡立体声音频,在所有音量水平下都提供改进的明亮度,或者可以合成在低带宽通道上丢失的高频。 在这些应用中...more |
申请评估代码 申请产品代码 |
| DTS Neo: X 解码器 |
音频解码器与后解码器 |
3.0.0 |
2016年2月 |
ADI公司的DTS Neo:X解码器产品经过高度优化,适合在ADI公司的SHARC系列处理器上运行。 DTS Neo:X解码器适用于通过模拟/数字输入通道或从解码器模块(例如DTS 5.1解码器)接收的PCM数据。 DTS Neo:X解码器最高接受7.1输入通道的通道配置,最高可输出11.1音频通道。 它含有一个...了解更多 |
申请评估代码 申请产品代码 |
| 适用于SHARC的DTS Neural Upmix |
音频解码器与后解码器 |
1.0.2 |
2013年6月 |
UpMix技术可以利用立体声(227模式)或5.1(527模式)声源素材提供5.1或7.1多声道环绕声输出。 该技术会在频谱上分离各个音频元素并将这些元素置于环绕声环境中的指定位置, 从而得到图像放置和音频位深特性。 该技术广泛用于XM卫星广播中。 对立体声向上混频...了解更多 |
申请评估代码 申请产品代码 |
| DTS Surround Sensation |
音频解码器与后解码器 |
2.0.0 |
2013年5月 |
适用于SHARC的DTS Surround Sensation是一款DTS Inc.提供的音频后处理模块,旨在增强多声道环绕声源的立体声效果。 它可以提供耳机和扬声器两种输出模式的处理算法。 除了出色的向下混频功能外,该技术还能增强低音,并使电影原声中的对话变得更加清晰...了解更多 |
申请评估代码 申请产品代码 |
| 适用于SHARC的DTS Symmetry |
音频解码器与后解码器 |
1.1.0 |
2012年10月 |
适用于SHARC的DTS Symmetry是由DTS Inc研发的一款音频后处理模块,旨在动态调整音频增益,以在不引起声频失真的前提下使立体声源保持恒定的感知音量。 该模块主要...了解更多 |
申请评估代码 申请产品代码 |
| 适用于SHARC的DTS® 5.1解码器 |
音频解码器与后解码器 |
5.0.0 |
2016年2月 |
ADI公司的DTS 5.1解码器产品经过高度优化,适合在ADI公司的SHARC系列处理器上运行。 DTS 5.1解码器能够解码DVD视频光盘的标准5.1 DTS位流和蓝光光盘的核心DTS音频。支持的最高比特率为1.5mb/s。 除输出全5.1解码环绕声之外,该解码器还能够向下混频至2....了解更多 |
申请评估代码 申请产品代码 |
| DTS® Neo:6 解码器 |
音频解码器与后解码器 |
4.0.1 |
2016年2月 |
Neo:6 是一项DTS®专有算法,旨在从双声道源提供更丰富、更自然的多声道音效。 该算法主要针对多声道A/V接收器相关应用,以便单个单元在实现矩阵编码立体声输出的同时能够提供高达七个音频输出。 Neo:6采用多通道扬声器...了解更多 |
申请评估代码 申请产品代码 |
| 适用于SHARC的MMPEG-4 HE-AAC v2解码器 |
音频解码器 |
2.0.0 |
2012年11月 |
HE-AAC v2解码器是高级音频编码(AAC)、频段复制(SBR)与参量立体声(PS)的组合,已成为MPEG-4 (HE-AAC v2)中的High-Efficiency v2方案标准。 MPEG-4 HE-AAC v2向后兼容AAC-LC。 该版本的HE-ACC v2解码器采用高质量(HQ) SBR工具和标准基线PS工具。 这个适用于SHARC的解码器库...了解更多 |
下载评估代码 申请产品代码 |
| MPEG-4 AAC-LC解码器 |
音频解码器 |
1.0.1 |
2010年5月 |
这个适用于SHARC处理器的解码器库是MPEG-4 AAC-LC(低复杂度高级音频编码)解码器的实施方案,符合标准...了解更多 |
申请评估代码 申请产品代码 |
| Neural Surround解码器 |
音频解码器与后解码器 |
2.2.1 |
2010年6月 |
DTS Neural Surround解码器是一种向上混频算法,能够从Neural Surround编码立体声内容生成3.1、4.1、5.1、6.1和7.1环绕声。 该算法广泛用于...了解更多 |
申请评估代码 申请产品代码 |
| SRS TruVolume® |
音频解码器与后解码器 |
2.0.0 |
2012年12月 |
SRS TruVolume®是一款调整立体声音频信号幅度的自动音量控制后处理模块,可在输入音频材料的任何电平变化下保持恒定的感知音量。 该算法监视20个频段并对不同频段内的电平变化做出不同反应,以便产生自然的聆听体验,同时避免...more |
申请评估代码 申请产品代码 |
| WAV PCM 工具 |
音频解码器与后解码器 |
2.0.0 |
2013年11月 |
这个适用于Blackfin和SHARC处理器的工具库是支持处理WAV文件和文件中存储的PCM数据的实施方案。 |
下载产品代码 |