ADRV906x (Samana): The Most Integrated SDR Platform for 4G/5G Networks
ADRV906x (Samana):适用于4G/5G网络的高集成度SDR平台
借助ADRV906x (Samana),工程师能够面向全球移动网络构建紧凑、节能、安全的射频单元。这款软件定义SoC整合了射频和数字处理,依托ADI高集成度、智能、安全的射频平台,实现了符合O-RAN标准的7.2x Low PHY。
The Future of RAN: Smarter, More Energy Efficient, Software-Defined Architecture with Samana
技术亮点
-
单板实现全系列覆盖:
从小基站到宏基站,均可在单板上完成配置,支持20 MHz至400 MHz的带宽范围。支持TDD、FDD及混合模式下的全部LTE、NR FR1和NB-IoT频段。 - 性能与效率:
第六代ML DPD支持高达80 W的PA和600 MHz带宽。神经引擎可持续优化PA性能以实现更高效率。 - 安全性与可靠性:
嵌入式MACSec、安全引导和先进安全架构,保护网络免受威胁。 - 降低风险:
经过互操作性测试的O-RAN协议栈和参考设计,能够减少设计误差并加速RU启动。
平台主要特性
平台主要特性
灵活性
灵活性
凭借软件定义射频单元SOC,单个紧凑的射频板便能支持广泛的小基站和宏基站产品系列。
- 支持TDD、FDD及混合模式下的全部LTE、NR FR1和NB-IoT频段,以及单频、双频和三频组合。
- 通过芯片对芯片接口,实现4T4R/1OR或8T8R/2OR配置。
- 小基站到宏基站射频 - DPD支持25 mW至80W的PA,瞬时带宽高达600 MHz。
- 最大占用带宽:每个天线400 MHz
符合O-RAN标准的Low PHY/eCPRI协议栈
符合O-RAN标准的Low PHY/eCPRI协议栈
- 兼容O-RAN:经过互操作性测试的7.2x eCPRI Low PHY协议栈,已达到商业部署标准。
- 集成Low PHY和嵌入式神经网络引擎:缩小电路板尺寸,降低设计复杂性,减少BOM成本。
能源效率
能源效率
通过多种互补方法,全面优化系统的能源效率。
- 集成Low PHY功能:消除或显著减少FPGA,缩小尺寸,减轻重量,降低能耗,同时精简架构。
- 第六代数字预失真(DPD):大幅提高功率放大器效率。
- RadioVerse DTx:自动断续传输(DTx)设置使用实时网络流量数据,实现超过35%的能源节省,且对KPI无影响。
- 基于符号的包络跟踪:根据实时网络流量匹配PA功率水平,动态降低能耗,并与DTx设置协同工作,确保性能不受影响。

第六代DPD、CFR
第六代DPD、CFR
- 基于机器学习的数字预失真,持续优化功率放大器性能。
- 适用于GaN PA的电荷陷阱补偿(CTC)技术能够改善信号质量。
- 支持25 mW至80W的功率放大器,瞬时带宽高达600 MHz。
网络安全性
网络安全性
- 支持AES-128/AES-256加密的MACsec。
- 微型安全区提供对安全引导、安全更新和生命周期管理的集成支持。
ADRV906x框图
ADRV906x框图

ADRV9062不是单独使用的产品,需与ADRV9061配合使用以实现8T8R配置。