-
CN-0301 Software User Guide10/23/2018WIKI
概览
设计资源
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- EVAL-CFTL-6V-PWRZ ($20.01) Wall Power Supply for Eval Board
- EVAL-CFTL-LVDT ($97.69) Measurement Specialties LVDT Sensor
- EVAL-CN0301-SDPZ ($147.13) Universal LVDT Signal Conditioning Circuit
- EVAL-SDP-CB1Z ($116.52) Eval Control Board
优势和特点
- LVDT 信号调理器
- 无需调整
- 低功耗
参考资料
-
CN-0301: 通用LVDT信号调理电路6/10/2014PDF679 kB
电路功能与优势
图1所示电路是一款完整的无需调节线性可变差分变压器 (LVDT)信号调理电路。该电路可精确测量线性位移(位 置)。
LVDT是高度可靠的传感器,因为其磁芯能够无摩擦滑 动,并且与管内部无接触。因此,LVDT适合用于飞行控 制反馈系统、伺服系统中的位置反馈、机床中的自动测量 以及其他各种注重长期稳定性的工业和科研机电应用中。
本电路采用AD698LVDT信号调理器,包含一个正弦波振荡 器和一个功率放大器,用于产生驱动原边LVDT的激励信 号。AD698还可将副边输出转换为直流电压。AD8615轨到 轨放大器缓冲AD698的输出,并驱动低功耗12位逐次逼近型 模数转换器(ADC)。系统动态范围为82 dB,带宽为250 Hz, 非常适合精密工业位置和计量应用。
采用±15 V电源供电时,系统的信号调理电路功耗仅为15 mA; 采用+5 V电源供电时,功耗为3 mA。
本电路笔记讨论LVDT基本操作理论和设计步骤,用于优 化图1中带宽给定的电路,包括噪声分析和器件选型方面 的考虑。

电路描述
工作原理
LVDT是绝对位移传感器,可将线性位移或位置从机械参考点(或零点)转换为包含相位(方向)和幅度(距离)信息的比例电信号。移动部件(探头或磁芯杆组件)与变压器之间无需电气接触即可完成LVDT操作。它依赖电磁耦合。由于这个原因,再加上它不采用内置电子电路即可工作,LVDT被广泛用于某些环境下需要具备较长使用寿命和较高可靠性的应用,如军事和航空航天应用。
就本电路而言,采用Measurement Specialties™,Inc.的E-100经济型LVDT传感器系列,与AD698搭配使用。E系列在整个范围内的线性度为±0.5%,适合大多数应用在适中的工作温度环境下使用。
AD698是一款完整的LVDT信号调理子系统。它能够以较高精度和可重复性将LVDT传感器机械位置转换为单极性直流电压。所有电路功能均集成于片内。只要增加几个外部无源元件以设置频率和增益,AD698就能将原始LVDT副边输出转换为一个比例直流信号。
AD698内置一个低失真正弦波振荡器,用来驱动LVDT原边。正弦波频率由单个电容决定,频率范围为20 Hz至20 kHz,幅度范围为2 V RMS至24 V RMS。
LVDT副边输出由两个正弦波组成,用来直接驱动AD698。AD698通过同步解调幅度调制输入(次级,A)和固定输入参考电压(初级、次级求和或固定输入,B)解码LVDT。之前解决方案的一个常见问题是驱动振荡器幅度的任何漂移都直接导致输出的增益误差。AD698计算LVDT输出与其输入激励的比值,抵消任何漂移的影响,从而消除了这些误差。该器件与AD598 LVDT信号调理器不同,它具有不同的电路传递函数,且无需LVDT次级端求和(A + B)与冲程长度保持一致。
AD698的框图见图2。输入由两个独立的同步解调通道组成。B通道监控LVDT的驱动激励。C2对全波整流输出进行过滤,然后将其发给运算电路。除外部提供比较器引脚外,通道A性能完全相同。由于LVDT为空时A通道可能达到0 V输出,因此通常使用初级端电压(B通道)触发A通道的解调器。此外,可能需要相位补偿网络,以便向A通道增加相位超前或滞后,补偿LVDT初级端到次级端的相移。对于半桥电路而言,相移并不重要,且A通道电压足以触发解调器。

两个通道都完成解调及滤波后,使用一个配备了占空比乘法器的分压电路计算A/B的比值。分压器的输出就是占空比。若A/B等于1,则占空比为100%。(若需要脉冲宽度调制输出,可使用该信号)。占空比驱动电路,调制并过滤与占空比成正比的基准电流。输出放大器调节500 μA基准电流,将其转换为电压。输出传递函数为:
器件选择
遵循AD698数据手册中的双电源操作(±15 V)设计程序,将激励频率设为2.5 kHz、系统带宽设为250 Hz、输出电压范围设为0 V至5 V。
AD698内部振荡器通常可产生少量纹波,会传递到输出端。使用无源低通滤波器降低该纹波至要求的水平。
选择电容值以设置系统带宽时,需要作出某些权衡。选择较小的电容值将使系统具有较高的带宽,但会增加输出电压纹波。该纹波可通过增加反馈电阻两端的并联电容值得以抑制(反馈电阻用于设置输出电压电平),但这样做会增加相位滞后。
AD8615运算放大器缓冲AD698的输出,而AD698可确保以低阻抗源驱动AD7992 ADC(高阻抗源会极大地降低ADC的交流性能)。
低通滤波器位于AD698的输出和AD8615的输入之间,起到两个作用:
- 限制AD8615的输入电流。
- 过滤输出电压纹波。
AD8615的内部保护电路使输入端得以承受高于电源电压的输入电压。这很重要,因为AD698的输出电压能够在±15 V的电源下摆动±11 V。只要输入电流限制在5 mA以内,输入端便可施加更高的电压。这主要是因为AD8615 (1 pA)具有极低的输入偏置电流,因此可使用更大的电阻。使用这些电阻会增加热噪声,导致放大器总输出电压噪声增加。
AD8615是用于缓冲并驱动12位SAR ADC AD7992输入的理想放大器,因为它具有输入过压保护,并且具备输入端和输出端轨到轨摆动能力。
噪声分析
若所有信号调理器件已选定,则必须确定转换信号所需的分辨率。如同大多数的噪声分析一样,只需考虑几个关键参数。噪声源以RSS方式叠加;因此,只需考虑至少高于其它噪声源三至四倍的任何单个噪声源即可。
对于LVDT信号调理电路而言,输出噪声的主要来源是AD698的输出纹波。相比之下,其他噪声源(AD8615) 的电阻噪声、输入电压噪声和输出电压噪声)要小得多。
当电容值为0.39 μF且反馈电阻两端的并联电容为10 nF(如图 3所示)时,AD698的输出电压纹波为0.4 mV rms。请注意, 图1中的简化原理图并未显示这些器件以及相关的引脚连 接;但详情可参见AD698数据手册。

能够解析出来的最大rms数现在可通过将满量程输出除以 总系统rms噪声计算得到。
有效分辨率可通过以2为底数,对总rms数求对数而获得。
从有效分辨率中减去2.7位,即可得到无噪声码分辨率:
系统的总输出动态范围可这样计算:将满量程输出信号(5 V) 除以总输出均方根噪声(0.4 mV rms),然后转化为dB,其结 果约等于82 dB。
AD7992作为此应用的良好备用器件,与3.4 MHz串行时钟配 合使用时,具有12位分辨率和每通道188 kSPS的采样速率。
相位滞后/超前补偿
AD698将返回信号与初级端参考振荡器的输入相乘,并通 过解调产生输出信号。少量的相移就会导致大量的线性误 差,对输出而言就是欠冲。
相位超前网络可补偿E-100系列LVDT中初级到次级的−3°相 移。图4显示了两种不同的相位补偿网络。

为合适的网络选取元件值时,重要的是需注意RS 和R T 有效 地构成了一个电阻分压器,在激励信号达到AD698的 ±ACOMP输入之前降低其幅度。这表示R T 需比RS 大得多。 滞后/超前电路还给激励输出增加负载,因此建议采用较大 的电阻值。最终目标是以较小的幅度下降,在AD698 ACOMP输入端达到所需的相位滞后/超前。
根据下列等式可算出相位滞后/超前的量:
测试结果
使用连接J3的Measurement Specialties,Inc. E-100经济型LVDT, 并通过数字示波器监控EVAL-CN0301-SDPZ评估板上AD698 J6的输出,则实际输出纹波为6.6 mV p-p,如图5所示。

AD698输出和AD8615输入之间的低通滤波器(3 kΩ、0.01 μF) −3 dB带宽为5.3 kHz,并可将纹波降低至2 mV p-p。
由于低通滤波器位于AD698输出级和AD8615输入级之间,数据便可从EVAL-CN0301-SDPZ评估板收集,如图6所示。

AD698的纹波衰减至2 mV p-p,并且系统可获得11位无噪声 代码分辨率。
有关本电路笔记的完整设计支持包,请参阅http://www.analog.com/CN0301-DesignSupport。
飞行控制表面位置反馈中的应用
在美国,无人驾驶飞行器(UAV),或称无人驾驶飞机,正 在国家安全方面扮演着越来越重要的角色。这些高科技、 复杂的高空作业平台受控于数英里外的人员,并且支持多 任务。它们含有诸如空中侦察、作战武器平台、战场战区 指挥和控制监督或无人空中加油站等功能。
UAV上这种复杂的系统采用无数电子传感器,用于精确控制 和反馈。若要控制UAV的高度(俯仰、滚动和偏航),则需 使用执行器对飞行控制表面施加作用力。这些执行器能否 对位置实现精确测量对于保持正确的飞行路径非常关键。
用于测量执行器位置的传感器需要满足三个基本标准:精 度高、可靠性高和重量轻。由Measurement Specialties,Inc. 公司设计的LVDT可满足全部三个属性。
多LVDT同步工作
在许多应用中,将大量LVDT近距离使用,如多计数测 量。若这些LVDT以相似的载波频率运行,杂散磁耦合可 能导致拍频。产生的拍频可能会影响这些条件下的测量精 度。为避免这种情况,所有LVDT均同步工作。
EVAL-CN0301-SDPZ板经配置后 (采用短路跳线连接跳线JP1、JP2和JP4,并且不连接JP3),可在两个LVDT之间形成一个主振荡器。每个LVDT原边均以其自身的功率放大器驱动,以便在AD698器件之间共享热负载。
电路评估与测试
本电路使用EVAL-CN0301-SDPZ电路板和EVAL-SDP-CB1ZSDP-B系统演示平台控制器板。这两片板具有 120引脚的对接连接器,可以快速完成设置并评估电路性能。EVAL-CN0301-SDPZ包含待评估电路;EVAL-SDP-CB1Z(SDP-B)与CN-0301评估软件 一起使用,可从EVAL-CN0301-SDPZ获取数据。
设备要求
需要以下设备:
- 带USB端口的Windows® XP(32位)、Windows Vista®或 Windows® 7 PC
- EVAL-CN0301-SDPZ电路板
- EVAL-SDP-CB1Z SDP-B转接板
- CN-0301评估软件
- EVAL-CFTL-6V-PWRZ直流电源或同等6 V/1 A台式电源
- Measurement Specialties,Inc.,E-100经济型LVDT (EVALCFTL-LVDT)
开始使用
将CN-0301评估软件放进PC的光盘驱动器,加载评估软件。打开我的电脑,找到包含评估软件的驱动器。
功能框图
电路框图见图1,完整的电路原理图见EVAL-CN0301-SDPZ-PADSSchematic.pdf文件。PDF文件位于CN-0301设计支持包中。

设置
将EVAL-CN0301-SDPZ上的120引脚连接器连接EVAL-SDP-CB1Z (SDP-B)上的CONA连接器。使用尼龙五金配件,通过120引脚连接器两端的孔牢牢固定这两片板。在断电情况下,将一个6 V电源连接到电路板上的+6 V和GND引脚。如果有6 V壁式电源适配器,可将其连接到板上的管式连接器,代替6 V电源。将EVAL-SDP-CB1Z附带的USB电缆连接到PC上的USB端口。此时请勿将该USB电缆连接到EVAL-SDP-CB1Z上的微型USB连接器。
测试
为连接到EVAL-CN0301-SDPZ的6 V电源(或壁式电源适配器)通电。启动评估软件,并通过USB电缆将PC连接到EVAL-SDP-CB1Z上的微型USB连接器。
一旦USB通信建立,EVAL-SDP-CB1Z就可用来发送、接收、采集来自EVAL-CN0301-SDPZ的并行数据。
图8显示EVAL-CN0301-SDPZ连接EVAL-SDP-CB1Z的照片。有关EVAL-SDP-CB1Z的信息,请参阅 UG-277用户指南。
有关测试设置、校准以及如何使用评估软件来捕捉数据的详细信息,请参阅CN-0301软件用户指南。
针对原型开发的连接
EVAL-CN0301-SDPZ针对EVAL-SDP-CB1Z; 而设计;但任意微处理器均可与AD7321的I2C双线式串行接口实现连接。为使另一个控制器能与EVAL-CN0301-SDPZ一同使用,第三方必须开发相应的软件。
目前已有一些转接板能实现与Altera或Xilinx现场可编程门阵列(FPGAs)的接口。利用Nios驱动器,Altera的BeMicroSDK板能配合BeMicro SDK/SDP转接板一同使用。任何集成FMC连接器的Xilinx评估板均可与FMC-SDP转接板一同使用。
EVAL-CN0301-SDPZ还兼容Digilent、Imod接口规格。
系统照片如图8所示。

讨论
样片申请及购买
购买评估板
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。