概览

优势和特点

  • 18 位模数转换器
  • 1333 kSPS
  • 单极、差分输入
  • 标准 SPI PMOD 接头/引出线
  • 可连接到第三方 FPGA 和 MCU 平台

产品详情

兼容 PMOD 的评估/原型板是一种小型、低成本的模数转换选件。进行原型制作时,该开发板与您最喜欢的具有 SPI PMOD 外设连接器的 MCU 或 FPGA 开发板一起使用。直接的电气和物理连接将使您能够快速开发系统软件。

通过使用系统演示平台 (EVAL-SDP-CB1Z) 和转接板 (SDP-PMD-IB1Z),该板还可以作为评估板进行操作。在与系统演示平台一起使用时,提供了 LabView 软件 GUI,使用户能够对 ADC 的性能进行分析。

技术与领域

相关产品

包装内含

  • EVAL-AD7984-PMDZ 板

使用入门

要开始评估,您需要以下各项:

  • EVAL-AD7984-PMDZ
  • EVAL-SDP-CB1Z
  • SDP-PMD-IB1Z
  • Mini USB 线缆
  • 带有 USB 端口的 PC 或笔记本电脑
  • 10 引脚 PMOD Pulsar 软件
  • 输入信号

有关分步指导,请参阅 Wiki 页面,以获取更多信息。 https://wiki.analog.com/resources/eval/user-guides/circuits-from-the-lab/pulsar-adc-pmods

硬件 (2)

转接板

控制器板

在线购买

所示报价为单片价格

以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。