第三方参考设计和硬件
RadioVerse正在建立一个全球合作网络,为客户提供广泛的模块选择、参考设计,以及针对广泛应用的各级设计支持。不断扩展的生态系统帮助客户简化射频开发并缩短投放市场的时间。
特色第三方解决方案
集成DPD的HJX-ADRV9029-SDR开发板
HJX-ADRV9029-SDR高度可定制。它可以为各种应用提供宽带宽和调谐范围。它包括一个ADRV9029四通道收发器和一个Xilinx Zynq Ultrascale plus MPSOC XCZU11EG。
收发器QIQ系统信号生成和分析软件
QIQ系统软件与ADI评估模块配合使用,可将ADI宽带RF收发器模块转换为矢量信号发生器和矢量信号分析仪,从而测量ADI宽带RF收发器的性能。
采用基于ADRV9361 SOM的工业物联网解决方案
我们的HDP-200平台利用ADRV9361 SOM,使系统集成商能够开始开发和部署支持HaLow的解决方案进行现场试验。
浏览所有第三方参考设计和硬件

人工智能无线电收发器(AIR-T)是一个完全集成且配备人工智能的单电路板、软件定义无线电平台,连续频率覆盖范围从300 MHz至6 GHz。AIR-T专为无线经验很少的新工程师以及开发低成本AI、深度学习和高性能无线系统的高级工程师和研究人员而设计,结合了AD9371 RFIC收发器,在开放和可编程Xilinx 7 FPGA中提供高达100 MHz的2 x 2 MIMO接收带宽和100 MHz发射带宽,且具有快速USB 3.0连接。
AIR-T集成了与GNU无线电接口的定制和开放式Ubuntu软件以及定制FPGA模块,使您可以立即开始开发,而无需对现有代码进行更改。通过256 NVIDIA内核,您可以在硬件上开发和部署AI应用,无需对CUDA或VHDL进行编码。使用AIR-T可从单个CPU的有限计算能力中解脱出来,将电信、防务或无线系统推到极致。
欲了解更多信息,请访问Deepwave Digital.

欲了解更多信息,请访问:https://epiqsolutions.com/sidekiq-x4/

USRP N310 是 SDR 市场上的其中一个高通道密度器件,提供四个 RX 和四个 TX 通道,采用半宽 RU 尺寸。RF前端使用两个 AD9371 收发器,采用 ADI 公司最新的 RFIC 技术。每个通道提供高达 100 MHz 的瞬时带宽,覆盖 10 MHz 至 6 GHz 的频率范围。
有关更多信息,请访问 USRP N310 产品页面。

了解有关HJX-ADRV9009-SDR的更多信息。
还基于AD9371在线提供SDR平台:
基于AD9361在线还提供两个SDR平台:

HJX-ADRV9026-SDR开发板:HJX-ADRV9026-SDR高度可定制。它可以为各种应用提供宽带宽和调谐范围。它包括一个ADRV9026四通道收发器和一个Xilinx Zynq Ultrascale plus MPSOC XCZU11EG。它使整个平台具有强大的数据处理能力。同时,它具有1GB DDR4用于SoC编程系统,以及512MB DDR4用于SOC编程逻辑器件。为定制应用开发提供了较大的灵活性。此外,它提供32GB EMMC闪存用于数据存储,以及Nor Flash 64MB用作用户闪存,还保留了通过SD卡启动系统的附加选项。
ADI公司的合作伙伴厦门合佳兴(HJX)推出了采用RadioVerseTM技术的HJX-ADRV9026-SDR,有助于客户开发比以往特性和功能更强大的系统。

HJX双通道ADRV9009 SDR开发板:HJX-ADRV9009-X2开发板提供具有高可编程能力的完整RF至基带解决方案,帮助应用5G产品设计。
FMC-ZU2RF-A是用于RF无线通信应用的FMC,基于ADI ADRV9009组件。该FMC与ADI ADRV9009评估板的硬件和软件完全兼容。
PanaTeQ提供基于VPX3-ZU1 3U OpenVPX Zynq Ultrascale+和FMC-ZU2RF-A的VPX3-ZU1-SDR-C开发系统,适合典型软件定义无线电应用。
欲了解更多信息,请访问http://www.panateq.com/fmc-rf.htm

欲了解更多信息,请访问 Raptor SDR开发套件。
VadaTech 发布了多个基于 AD9371 和 AD9361 的 SDR 模块,采用多种尺寸。AMC597 利用四个连接到 Kintex UltraScale™ FPGA 的 AD9371,提供八个收发器通道,因此它适合信号 SDR、BTS、天线系统、研究和仪器仪表。FMC214 结合了 RF 前端、用于 Rx 和 Tx 的频率合成器、混合信号基带部分、灵活的数字接口转主机处理器(通过 LPC 连接器)。通过利用 AD9361,FMC214 在 70 MHz 至 6.0 GHz 频率范围内工作,涵盖大部分特许执照和免执照频段,提供在 200 KHz 至 56 MHz 范围内可编程的瞬时带宽。
Vanteon vChameleon™软件定义无线电(SDR)平台以极低的成本为高性能信号处理应用提供高度集成、非常灵活的小型系统。该平台由单个模块组成,内置所有数字和RF电路以便实现全功能的SDR。由于AD936x具有宽频率范围、通用性和极低成本,Vanteon选择其作为锚点RF收发器。vChameleon设计可用于智能电表、低成本蜂窝基站、安防产品、测试设备以及可定制工业、医疗、军用无线电等诸多应用,尤其是需要多个波形同时进行通信的场合。
在PartnerZone上了解有关Vanteon和vChameleon™的更多信息。
BOELINK SDR平台结合了ADI公司的AD9361 RF捷变收发器和恩智浦/飞思卡尔B4860基带处理SoC,该解决方案非常适合公共安全行业,如电子护栏、4G无线通信系统的IMSI捕获器、手机无线电信号检测器、无线信号屏蔽/阻止等。出色的双向通信、远程、NLOS性能和移动接收能力使此平台能够在不同的场景中使用。此SDR平台为新产品设计提供推荐的起点,可显著缩短产品上市时间并降低风险
欲了解更多信息,请访问www.boelink.com
基于分频7.2 ORAN接口的5G NR NSA评估系统适用于实验室、研究和测试集成。通过此创新系统,利益相关方可以评估、了解并熟悉虚拟化端到端解决方案,并为其提供部署级5G解决方案的路径。
此完全预集成系统开发包包含即时运行所需的每个设备。此开发包包含在Dell服务器上预配置的空中接口(OAI)堆栈和NSA内核、Benetel无线电装置(RU)(4G频段7 LTE RU和5G频段n78 RU)以及所有连接器、测试SIM以及运行系统所需的布线。此外,Benetel提供一套软件测试应用和评估平台以便进行功能和性能测试。
欲了解更多信息,请访问https://benetel.com/product/5g-nr-nsa-evaluation-system/或联系sales@benetel.com

欲了解更多信息,请访问 PIM3D产品列表 或联系 info@lpaconcepts.fr.
NanoSemi开发了同类一流的超宽带信号处理固件和IP,使功率放大器和其他RF元件能够在最高达800MHz的瞬时带宽内超过3GPP规格。该固件和IP通过同时提高无线电信号链的线性度和效率,可用于支持sub 6GHz (FR1)以及28和39 GHz (FR2)基础设施无线电系统。该固件在FPGA上运行,并与ADI公司的ADRV9009接口。
请访问 NanoSemi的网站。
QIQ Systems software, in combination with various Analog Devices evaluation modules, enables you to validate the performance of ADI wideband RF transceiver chips by turning the module into a vector signal generator and vector signal analyzer. This allows you to evaluate the performance of the chip using your waveform of interest. With QIQ Systems software, you can complete your evaluation in hours or days, rather than weeks or months. Our software enables quick eval cycles so you can turn your project into a product.
When you are done with the eval process, QIQ Systems software products allow you to repurpose your eval system to be used as a vector signal generator or vector signal analyzer during development. This reduces the need for expensive signal generators or signal analyzers during development. It can support various AD936x, AD9371, ADRV9009 evaluation and prototype platforms.
For more information, please go to www.qiqsystems.com
RF DSP的eMIMOx8是一款宽带宽、高性能8Tx/8Rx增强MIMO RF收发器模块,用于高级软件定义无线电(SDR)应用、5G NR 4T4R小型蜂窝和64T64R宏蜂窝。eMIMOx8模块具有业界领先的特性,内置用于公共校准信号和公共本振的天线相位对齐校准电路和端口,以实现出色的增强MIMO性能。为了实现快速开发和商业部署,RF DSP提供大量的平台开发套件,包括集成JESD204B的FPGA参考设计、用于四通道ADRV9009的驱动器、高达800MHz带宽的DSP支持、MATLAB开发环境和Linux脚本。
欲了解更多信息,请访问RF DSP的eMIMOx8。

欲了解更多信息,请访问DE705和ADI-DPD-DEVKIT,用于FDD-LTE频段14和28的小型蜂窝开发套件。
V3Tech发布了多个基于ADRV9009、AD9371和AD9361的SDR解决方案,采用多种尺寸。YunSDR Y590软件定义无线电(SDR)是先进的解决方案,用于5G评估和测试。此SDR提供可靠性和许多参考设计,以便在5G无线系统中进行部署。它可以用作连接到基于Xilinx VU9P FPGA和Intel x86处理器的BBU的RRU。
YunSDR Y590是SDR市场上的通道密度高的器件之一,提供8个RX和8个TX通道,采用1U尺寸。RF前端使用两个ADRV9009收发器。每个通道提供高达200 MHz的瞬时带宽,覆盖75 MHz至6 GHz的频率范围。
有关更多信息,请访问YunSDR Y590产品页面.

欲了解更多信息, 请访问 www.adapt-ip.com。
S-6000 双通道收发器为小型化 IP 数据链路,设计用于在高动态(>2000 Km/h,>10g)下提供可靠的宽带通信。两个全双工通道在 70 MHz 至 6 GHz 之间的任何频率下工作,具有 700 Kbps 至 80 Mbps 的可配置数据速率。S-6000 具有鲁棒性、灵活性并提供高级功能,使任何战术系统、商业应用或机载平台均可实现移动通信。
欲了解更多信息,请访问 S-6000
Divimath推出了一款具有近零延迟的无线高清视频收发器IC DM5680。可将一对DM5680用作发射器和接收器,通过空中转地面装置提供无与伦比的可靠视频/音频/数据安全链路。DM5680可传输原始视频,而非压缩视频流,延迟小于1毫秒。DM5680具有出色的抗干扰能力、低功耗和小尺寸特性,因而成为第一视角(FPV)应用的理想解决方案。DM5680与AD936X无缝配合,可构成完整的视频无线链路解决方案。欲了解更多信息,请查看DM5680解决方案手册。

了解有关SIHID RCB COFDM发射模块的更多信息。

了解有关 SL200 移动数据链路调制解调器的更多信息。
新的白皮书:如何使用 SL100 调制解调器实现前所未有的远程数据链路(Simpulse,9/2017)

有关更多信息,请访问 2.4GHz HDMI-USB 无线模块。
ADI 公司的合作伙伴计划提供一份详尽的合作伙伴列表,这些合作伙伴致力于在广泛的市场和行业提供项目设计帮助。我们合作伙伴的硬件和软件,加上专业设计服务,将使您能够为您的设计需求和挑战找到较佳解决方案。