软件定义无线电

可重复使用且适应未来发展的软件可配置无线电平台结合了RF至基带收发器PHY和数字处理器,以便无缝连接到FPGA开发平台。

宽带RF信号处理

元件、信号链和平台模块可将直流至2 GHz以上的宽带RF信号数字化,从而用于RF仪器仪表、防务电子和通信基础设施等要求严苛的应用。

无线基础设施

适用于整个信号链的RF IC以及转换器、放大器等,由设计资源提供支持,使无线基础设施设备的设计更轻松。

5G 毫米波无线通信

完整的 5G 毫米波无线前端解决方案,满足针对网络和客户端设备对尺寸、功率和性能要求的应用。

ADI正在构建下一代通讯系统,无论我们身在何处,相距多远,都能将我们紧密连接在一起。

深厚的RF行业专业知识和丰富的RF产品

ADI公司是唯一一家涵盖整个RF频谱专业知识和技术的公司。.

了解有关ADI技术优势的更多信息

The Deepest Expertise and the Broadest Portfolio in the RF Industry