BLACKFIN处理器培训班和在线研讨会

选择短训班或研讨会:

在线培训
嵌入式处理器和DSP按需培训

在线培训模块

该系列按需提供的深入技术培训模块,让您了解在不离开办公桌的情况下如何缩短开发周期的知识。

这些模块涉及多方面话题,涵盖开发周期的不同阶段——从ADI开发工具基础知识,到如何优化系统性能的小技巧。 这些模块可单独使用,也可组合使用,具体取决于观看者的经验与兴趣。

观看在线培训模块

在线研讨会: Blackfin BF50x系列简介

Sponsored by Arrow 本在线研讨会点播视频深入介绍全新的Blackfin BF50x系列处理器。 这些处理器可以帮助用户实现创新的信号处理设计。 在同类处理器中,BF50x不仅提供最优性能,而且具有最佳性价比。

观看在线研讨会点播

在线研讨会: 针对MATLAB中的ADI Blackfin和SHARC处理器

The Mathworks 今天,MATLAB和Simulink中开发的很多信号处理与控制算法均已部署在ADI公司的Blackfin®和SHARC®处理器上。

本在线研讨会中,MathWorks和ADI的工程师将以音频参数均衡器为例,演示如何在MATLAB和Simulink中设计信号处理,并通过仿真进行测试,在Blackfin处理器上实现,然后通过MATLAB GUI,利用处理器的后台遥测通道(BTC)进行实时交互调谐。

时间: 1小时
立即观看在线研讨会

在线研讨会: 利用最新的Blackfin BF51x系列降低系统级成本、功耗和上市时间

Sponsored by Arrow 本研讨会演示Blackfin BF51x系列单核融合处理器架构的出色性能,可降低各种应用和系统设计的成本、功耗、软件复杂性,缩短开发周期。 重点展示新特性,比如eMAC上的IEEE1588、SDIO、CE-ATA、eMMC、堆栈SPI Flash和PWM单元,此外还讨论了PPI、SPI和SPORTS等外设。

观看在线研讨会点播

返回页首

多日短训班
深入的技术培训,旨在通过讲解和动手练习帮助学员掌握有关嵌入式处理器和开发工具的知识。

Blackfin系统开发和编程
教您如何利用Blackfin嵌入式处理器实现高效设计。 学员还将使用最新的VisualDSP++开发工具(含汇编和C语言)进行动手练习。 由经过ADI公司培训的Kaztek Systems专家讲授。 课程详情

时间:3天半
语言:英语
费用:
提前注册可优惠6%培训费:
$1500 USD(北美)/ €1500 EUR(欧洲)- 确认/取消决定日期之前缴费
$1595 USD(北美)/ €1595 EUR(欧洲)- 确认/取消决定日期之后缴费

注意:确认/取消决定日期为短训班开始日期前三周。

查看完整的培训班日程


      点击图像可观看3分钟培训班概述视频
地理位置 日期 注册
德国慕尼黑 2013年12月3日–6日  立即注册  
马萨诸塞州诺伍德 2014年1月14日–17日  立即注册  

返回页首

沪ICP备09046653号
提供意见反馈 X
content here.
content here.

提供意见反馈

关闭