content here.
content here.

非常见问题...

"非常见问题来源于ADI公司电话记录中奇怪但真实的故事",每月定期刊登在EDN和Design News杂志。

阻抗测量芯片为各种应用带来简易解决方案

问题: 我在最近的一篇文章里看到了您介绍的阻抗测量芯片(IMC),听起来颇有意思,但是我想知道它的工作原理是什么?具体应用又有哪些呢?

Impedance Measuring Chip

回答:  您所提到的阻抗测量芯片是一种非常通用的器件,应用范围也极其广泛。

IMC是融合了集成、精细和实用性的一个不可思议的典范,它能够以0.5%的精度测量100 Ω至10 MΩ的复数阻抗。IMC由一个直接数字频率合成器(DDS)、一个12位模数转换器(ADC)以及一个数字信号处理(DSP)引擎组成。

频率发生器在1 KHz至100 KHz的频率范围内向待测器件(DUT)提供电压激励,每个频率下产生实部(R)和虚部(I)数据字,通过这个信息,在扫频时任意一点的幅度和相位都可以被计算出来。

只有想不到,没有做不到!IMC能够运用到包括病毒检测、凝血监测、电阻抗谱和扬声器优化的一些应用中。

不同的病毒株会使血液中发生不同的化学反应,通过在一定频率下测量这些化学反应的阻抗,依此量化这些反应,研究人员就能通过其阻抗特征来识别不同的病毒珠。

血液凝固时间可以通过测量血液凝固时的阻抗来确定。凝血监测对于心脏搭桥手术患者的术后恢复至关重要,医生可以通过凝血监测来维持流血和凝血之间的平衡。

电阻抗谱采用阻抗来测量基础设施、汽车、飞机和轮船中的铝和钢的腐蚀状态,从而防止早期故障和不必要的维修。阻抗测量芯片能放置在难以到达的偏远地区,在出现腐蚀或早期磨损的最初迹象时,这个持续工作的“结构化监控”信号使维护人员及时获知情况。

测量听觉声音频率范围内的扬声器阻抗使设计工程师能够积极地匹配扬声器阻抗与音频驱动器,从而获得最理想的性能和功率传输。

在新英格兰,差不多到了枫糖生长的季节,我想知道IMC是否可以测量枫糖树液中的含糖量……嗯,看来我得研究一下了。

下载本期文章(pdf, 125,661 bytes) 返回顶部

特约作者John Ardizzoni是ADI公司高速放大器部门的应用工程师。John于2002年加入ADI公司,1988年获得梅里马克学院电子工程学士学位(BSEE),具有29年以上的电子行业工作经验。 John Ardizzoni


了解更多信息:

设计工具:
阻抗测量:AD5933/4演示和设计工具

产品链接:
AD5933 - 1 MSPS, 12位阻抗转换器网络分析器
AD5934 - 250 kSPS 12位阻抗转换器网络分析器

技术文章:
阻抗测量血液分析系统

在线研讨会:
高级转换器架构在阻抗和电容传感器中的应用

《模拟对话》:
通过阻抗测量监测血液凝固
通过单芯片电容-数字转换器和阻抗-数字转换器提高精度和准确度

Analog is everywhere

有用的ADI链接:
解决方案通报库
ADI技术书库
订阅ADI电子快讯

ADI网站主页

返回顶部