Добавить к Мастеру создания структурных схем

AD7147A:  Программируемый контроллер CapTouch™ для одноэлектродных емкостных датчиков

Информация о продукте

Статус продукта:Производство

Контроллер AD7147A CapTouch™ предназначен для совместного использования с емкостными датчиками, реализующими такие функции, как кнопки, полосы и колеса прокрутки. Для работы датчиков достаточно всего одного слоя печатной платы, что позволяет создавать с их помощью очень тонкие устройства.

AD7147A представляет собой интегрированный преобразователь емкости в цифровой код (CDC) с внутренней калибровкой для компенсации влияния окружающей среды. Компонент имеет 13 входных каналов, подключаемых через коммутационную матрицу к 16-разрядному сигма-дельта (Σ-Δ) преобразователю с быстродействием 250 кГц. Преобразователь способен измерять изменения емкости внешних датчиков и использует полученную информацию для регистрации касания датчика. Программируемые регистры дают пользователю полный контроль над конфигурацией преобразователя.

При использовании данного компонента для работы с датчиками, обладающими высоким разрешением, не требуется написания сложных программ хост-процессора.

AD7147A предназначен для работы с одноэлектродными (заземленными) емкостными датчиками и имеет выход активного экрана для минимизации наводки шума на датчик.

AD7147A содержит интегрированную логику калибровки для учета изменений условий окружающей среды. Процедура калибровки производится автоматически в интервалы времени, когда пользователь не касается датчика. Она позволяет исключить ложные срабатывания или незарегистрированные касания внешних датчиков из-за изменяющихся условий окружающей среды..

AD7147A имеет SPI-совместимый последовательный интерфейс, а AD7147A-1 - I2C®-совместимый последовательный интерфейс. Оба компонента имеют выход прерывания и линию GPIO. Вывод VDRIVE позволяет задавать отдельный уровень напряжения для последовательного интерфейса независимо от VCC.

AD7147A выпускается в корпусе WLCSP с 25 шариковыми контактами, имеющем габариты 2.3 мм × 2.1 мм, и работает от напряжения питания в диапазоне от 2.6 В до 3.6 В. Типичный потребляемый в режиме малой мощности рабочий ток при подключении 13 датчиков равен 28.96 мкА.

Области применения

  • Сотовые телефоны
  • Персональные музыкальные и мультимедийные плееры
  • Интеллектуальные портативные устройства
  • Телевизоры, аудио/видео техника и пульты дистанционного управления
  • Игровые консоли
  • Цифровые фотокамеры

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

  • Программируемый преобразователь емкости в цифровой код – Дополнительную информацию см. в техническом описании
  • Интегрированная логика автоматической калибровки
    Автоматическая компенсация изменения условий окружающей среды
    Автоматический адаптивный порог и уровни чувствительности
  • Структура регистров совместима с AD714x
  • Интегрированная оперативная память для хранения калибровочных данных
  • SPI-совместимый последовательный интерфейс (AD7147A)
  • I2C- совместимый последовательный интерфейс (AD7147A-1)
  • Отдельное напряжение VDRIVE для последовательного интерфейса
  • Корпус LFCSP с 25 шариковыми контактами, 2.3 мм × 2.1 мм
  • Малая задержка реакции на касание

Функциональная блок-схема AD7147A

OF NOTE ...

Документация

Наименование Тип контента Тип файлов
AD7147A: CapTouch Programmable Controller for Single-Electrode Capacitance Sensors Data Sheet (Rev B, 12/2009) (pdf, 1352 kB) Технические описания PDF
AN-957: Layout Guidelines for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 337 kB) Статьи по применению PDF
AN-929: Tuning the AD714x for CapTouch® Applications  (pdf, 618 kB) Статьи по применению PDF
AN-925: Sensors for the AD7147 and AD7148 CapTouch® Controllers  (pdf, 189 kB) Статьи по применению PDF
Webcast: Design And Develop Innovative And Robust Touch Sensor Interfaces Using Capacitive-To-Digital Converters
This Webcast will focus on the design and development of CDC-based touch sensors and their application, cite CDC product examples such as the AD7142, and explore development tools provided by ADI.
Webcasts WEBCAST
MS-2210: Designing Power Supplies for High Speed ADC  (pdf, 327 kB) Технические статьи PDF
Healthcare at Home (Part II)
A major trend in medicine is to move treatments and monitoring out of the hospital or even the doctor's office and either attach them to the patient or enable it to be done in the home. What can device designers do to aid this effort and what technologies would help to enable it.
(EDN, February 25, 2008)
Технические статьи HTML
Healthcare ICs
Healthcare ICs Solutions Bulletin, Volume 11, Issue 2
Техническая периодика HTML
2008 Medical Solution Profile  (pdf, 126 kB)
High Performance ICs for Medical Imaging, Patient Monitoring, and Instrumentation
Обзор PDF
Is an air gap between sensor PCB and covering material allowed? FAQs/RAQs HTML
When should I use AC shield? FAQs/RAQs HTML
2-layer or 4-layer PCB? FAQs/RAQs HTML
Is there a keep out area required around the sensor? FAQs/RAQs HTML
What is the maximum distance between sensor traces and AD7147? FAQs/RAQs HTML
How many sensors can I implement using one AD7147 device? FAQs/RAQs HTML
Can all sensors connected to the AD7147 be active at the same time? FAQs/RAQs HTML
What happens when a finger is placed across two sensor buttons? FAQs/RAQs HTML
What happens when users with different finger sizes contact the sensor? FAQs/RAQs HTML
Will the AD714x sensors work with a glove? FAQs/RAQs HTML
Can conductive material be placed directly on top of the sensors? FAQs/RAQs HTML
Can the AD714x work under wet/humid conditions? FAQs/RAQs HTML
How far away from the sensor can proximity be detected? FAQs/RAQs HTML
Is there a power-up configuration? FAQs/RAQs HTML
Is auto calibration possible? FAQs/RAQs HTML
What is the IC temperature range? FAQs/RAQs HTML
What is the AD714x operating voltage range? FAQs/RAQs HTML
Does the AD714x have an interrupt? FAQs/RAQs HTML
Should I be concerned about ESD? FAQs/RAQs HTML
Is there software required for buttons? FAQs/RAQs HTML
Does Analog Devices provide the open source C-Code for sliders and scroll wheels? FAQs/RAQs HTML
What is the code space for a Slider? FAQs/RAQs HTML
What is the code space for a Scroll Wheel? FAQs/RAQs HTML
Is an air gap between sensor PCB and covering material allowed? FAQs/RAQs HTML
Which iCoupler product is best for my application? FAQs/RAQs HTML
What are Capacitive Sensors and how are they used? FAQs/RAQs HTML
RAQs index Rarely Asked Questions HTML
Словарь терминов Глоссарий HTML

Средства разработки, программные модели, драйверы и ПО

Наименование Тип контента Тип файлов
AD714X Input CapTouch® Programmable Controller Linux Driver Device Drivers HTML
CapTouch Software License Agreement  (pdf, 15 kB)
Dowloading and opening the software implies acceptance of the Analog Devices software license agreement
Программные модули PDF

Оценочные наборы, обозначения компонентов и шаблоны посадочных мест на ПП

Обозначения и посадочные места— Analog Devices предлагает библиотеку обозначений для принципиальных схем и шаблонов посадочных мест для разводки плат, совместимую с большинством САПР.

SampleОбразцы / Покупка

Цены, исполнение ИМС, наличие на складе

AD7147A Model Options
Помощь

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.

Review this Product X
content here.
content here.

Review this Product

Закрыть