![]() |
|
| 首页 ADI主页 反馈 订阅 存档文件 English 日本語 | |
|
第45卷 有多种软件包可以使个人计算机(PC)中的立体声声卡提供类似示波器的显示,但低采样速率、高分辨率模数转换器(ADC)和交流耦合前端最适合20 kHz及以下的可用带宽。现在,这种有限的带宽可以扩展——针对重复波形,可以在声卡输入前使用一个采样前端。利用高速采样保持器(SHA)对输入波形进行二次采样,然后通过低通滤波器重建波形,并使其平滑,可以有效延展时间轴,使PC能够用作高速采样示波器。本文描述一种能够实现这种改造的前端和探头。 图1所示为一个插入式附件的原理图,它可以配合典型PC声卡采样使用。每个示波器通道使用一个高速采样保持放大器 AD783 SHA的采样信号由时钟分频器电路的数字输出提供,下文将通过一个例子说明。AD783输入由一个FET缓冲,因此可以使用简单的交流/直流输入耦合。在所示的两个通道中,当直流耦合跳线开路且输入为交流耦合时,1 MΩ电阻(R1和R3)提供直流偏置。采样输出由图中所示的双极点有源RC网络低通滤波。该滤波器不必是一个有源电路,但所示的滤波器能够提供有益的缓冲低阻抗来驱动PC声卡输入。
图1. 双通道模拟采样电路 AD783 SHA提供高达数MHz的可用大信号带宽。输入端的有效压摆率约为100 V/µs以上。采用±5 V电源时,输入/输出摆幅至少为±3 V。对于500 mV p-p以下的摆幅,小信号3 dB带宽接近50 MHz。 利用图1所示的前端电路以及采用Visual Analyser1 软件的PC声卡,可以得到一个以1 MHz频率重复的2 MHz单周期正弦波,如图2的屏幕截图所示。采样时钟以80.321 kHz的采样速率提供250 ns宽的采样脉冲。这里的有效水平时基为333 ns/分频比。例子中使用的PC声卡采用SoundMax® 编解码器,其采样速率为96 kSPS。本例中,有效采样速率约为40 MSPS。
图2. 以1 MHz频率重复的2 MHz单周期正弦脉冲 图3中的屏幕截图显示的是一个以1 MHz频率重复的高斯正弦脉冲。采样时钟速率同样是80.321 kHz,采样脉冲宽度为250 ns。
图3. 以1 MHz频率重复的4 MHz高斯正弦脉冲 采样时钟发生器示例
图4. 采样时钟分频器电路 IC4是固定频率金属帽壳晶体振荡器。另一种方法是使用CMOS反相器(74HC04)和分立晶体X1来构成一个振荡器,如图5所示。这种方法使用的元件虽然多于一体式金属帽壳振荡器,但它支持通过调整电容C1来调节晶体频率,从而实现精密的频率调谐。
图5. 采用机械调谐方式的分立晶体振荡器 为了消除机械可变元件,D1可以使用变容二极管,其电容取决于电压,如图6所示。
图6. 采用电压调谐方式的分立晶体振荡器 有源重构滤波器示例
图7. Sallen-Key 39 kHz低通滤波器 图8显示的是一个二阶多路反馈(MFB)滤波器,转折频率约为33 kHz,使用标准电阻和电容值。该滤波器的通带增益为–1,因此,使用该滤波器时,为使显示的波形右侧朝上,应选择示波器软件上的“反相”按钮。
图8. MFB 33 kHz低通滤波器 电路供电 第四种方法是使用备用PC或笔记本电脑USB端口提供的+5 V电源。–5 V电源可以由DC/DC电压逆变器产生,例如ADI公司的ADM8829—(表贴封装)。应特别注意避免受到DC/DC电压逆变器产生的开关噪声干扰。 输入衰减器
图9. P6040 1×/10×示波器探头
使用探头 为了展示AD783采样保持输入级的性能,首先利用1 kHz平顶方波调整探头补偿。屏幕截图显示了器件对频率为1 MHz和50 MHz的不同信号的响应。图10中的两个屏幕截图显示单通道情况,(a)为1 MHz、5 V p-p方波,(b)为50 MHz、5 V p-p方波。每种情况下,采样时钟均针对大约500 Hz的下采样信号频率进行调整,以便消除任何声卡响应差异。因此,左边屏幕截图的有效时间刻度为500 ns/分频比,右图为10 ns/分频比。声卡输入增益设置如下:对于1 MHz输入,示波器软件报告1.072 V p-p的幅度;对于50 MHz输入,则报告762.2 mV p-p的幅度。0.7622/1.072接近–3 dB。这一测量结果显示,100 MHz 10×探头和AD783的组合具有50 MHz的3 dB带宽。
图10. 单通道10×探头:1 MHz (a)和50 MHz (b) 5 V p-p输入方波 图11中,同样的1 MHz (a)和50 MHz信号(b)被施加于两个通道。从两个通道的两幅重叠屏幕截图可以看出,两个通道之间具有良好的增益、失调和延迟匹配。
图11. 双踪双通道匹配10×探头:1 MHz (a)和50 MHz (b) 5 V p-p输入方波 最后一幅屏幕截图(图12)显示375 kHz、5 V p-p方波(红色线)和1.5 MHz、42 ns宽5 V p-p脉冲(绿色线)的情况。水平刻度为333 ns/分频比。AD783采样器保持完整的5 V摆幅,即便输入这些较窄的42 ns脉冲也是如此。
图12. 双踪双通道、10×探头:375 kHz、5 V p-p方波和1.5 MHz、42 ns 5 V p-p脉冲 参考文献 2Syscomp Electronic Design, Ltd. http://www.syscompdesign.com/Accessories.html. 3HobbyLab http://securedwithssl.com/HobbyLab-us/product/63258ffa-dcc8-4508-8152-d2461d943169.aspx. 4Gabotronics http://www.gabotronics.com/accesories-and-cables/view-all-products.htm. 5基于PC的声卡示波器从声卡接收数据,采样速率为44.1 kHz,分辨率为16位。此外还提供WaveIO,它是用于LabView软件的声卡接口。 http://www.zeitnitz.de/Christian/scope_en.
Copyright 1995- Analog Devices, Inc. All rights reserved. |
||||||||||