![]() |
|
| 首页 ADI主页 反馈 订阅 存档文件 English 日本語 | |
|
|
|
|
自动校准技术将DAC的失调误差减至1mV以下 对于N位的双极性数模转换器(DAC)来说,其传递函数为:
其中:A为模拟输出,D为数字输入,G为增益,VFS为满量程额定电压,VOS为失调电压。对于一个理想的DAC而言, G= 1且VOS= 0。 系统需求以及失调误差指标将决定是否需要校准。虽然16位、16通道的DAC AD5360在出厂时已经调校过,但仍有几个毫伏的失调电压。下面的例子将介绍如何利用简单的算法将未知的失调误差降至1mV(典型值)以下。该技术可以用于工厂校准,也可用于DAC生命周期中任何时候的失调校准。 AD5360的偏置DAC被用来设定输出范围,该输出范围可以是单极性正电压、单极性负电压、双极性中心对称或者双极性不对称。当采用5V基准时,偏置DAC将输出范围设置到缺省值,即±10V。此偏置DAC也有一个失调误差。16路DAC输出在出厂时已通过此偏置DAC被调校为缺省值,故误差已消除。因为偏置DAC是可变的,故其失调误差将会影响主DAC输出的失调误差。 AD5360的两个特性简化了失调校准:一个是GPIO引脚,它可以通过读取一个寄存器来确定其状态;另一个是集成式监控多路复用器,它可以在软件的控制下将16路DAC输出中的任何一路,或者两个外部电压切换到一个单引脚上。 工作原理 AD5360的多路复用器将选定的 DAC输出连接到 MON_OUT。其开关存在一个虽然较小但还是有一定量的导通电阻RDSON,故从MON_OUT汲取的任何电流都将会在RDS上产生一个压降,从而引起输出误差。为了避免这一点,可利用AD8597低噪声放大器对MON_OUT进行缓冲。位于放大器后面的低通滤波器减小了高速精密比较器所呈现的噪声,进而防止了伪触发。AD790可工作于±15V电源下,因此能够与AD5360兼容。此外,AD790最大差分输入电压为15V,故可以耐受AD5360的输出电压,无需衰减。在图1中,如果通道失调电压为正,则比较器输出将为低电平,表明要消除失调电压,就需要降低输出电压。而当通道失调电压为负值,则比较器输出为高电平,表明要消除失调电压,就需要增加输出电压。
图1:失调校准电路原理图。 如何配置AD5360的监控多路复用器和GPIO 通道校准
结束语
|
||