東京 (2011年10月26日) - アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、スイスにあるCERN(欧州原子核研究機構)とイタリアのベネベントにあるサンニオ大学(University of Sannio)が、共同で進めているCERNの大型ハドロン衝突型加速器(Large Hadron Collider/LHC)用超電導磁石の磁場測定のための最先端測定装置に、当社のA/Dコンバータ「AD7634」、アナログ・マルチプレクサ「ADG406」、およびDSP「ADSP-21262」が採用されたことを発表します。この測定装置は、高速デジタル・インテグレータ(FDI)ボードと呼ばれ、LHCに、これまでに達成できなかった最高の磁場測定性能を提供します。
新しいFDIボードは、前世代のデジタル・インテグレータの100倍の分解能と周波数帯域幅を可能にします。この大幅なダイナミックレンジの改善により、科学者たちは、高磁場の超電導加速器用磁石に典型的な磁場変動、磁場崩壊、その他の時間依存現象の一因となる、ごく些細なアーチファクトをも検出できるようになります。これらの現象はすべて、研究している粒子線の品質に悪い影響をおよぼします。新しいFDIボードは、CERNにおいて、LHCの加速器用磁石が生成する8テスラの磁場を評価するためのキャリブレーションされた高速回転コイルを通して、毎秒10回の周期で磁束を測定するのに用いられます。
サンニオ大学工学部教授 Pasquale Arpaia氏は次のように述べています。「FDIが開発されるまでは大型ハドロン衝突型加速器の場合、入手可能な電子部品ではすぐに10ppmに達してしまい、精度すなわち分解能の点で適切なものではありませんでした。アナログ・デバイセズは製品、技術資料、およびサポートのあらゆる面で優れており、そのため、我々は同社と協業することを選びました。新しいFDIへのADIの支援により、これまで探索することができなかった新しい磁気研究領域を明らかにできました。」
LHCは世界最大かつ最高出力の粒子加速器で、また人類がこれまでに構築した最大の機械でもあります。LHCは、2003年に建設が始まり、2008年より稼働しました。その使命は、物理学の最も基礎的な疑問の探求と、自然界の最も基本的な法則のさらなる解明です。CERNの詳細については次のビデオ(英語)をご覧下さい。:http://cdsweb.cern.ch/collection/Videos
高速、低消費電力、低ノイズ性能を提供するADIの製品
FDIボード用に採用されたADIの製品は以下です。
【詳細情報】
CERNについて
CERN(欧州原子核研究機構)は、1954年に設立された素粒子物理学に関する世界的な先端研究機関で、本部はジュネーブにあります。CERN研究所の施設は、フランスとスイスの国境にまたがって位置しています。欧州初の合弁機関の1つで、現在、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ共和国、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、イタリア、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スロバキア、スペイン、スウェーデン、スイス、および英国の20ヶ国がメンバーになっています。インド、イスラエル、日本、ロシア、米国、トルコ、EC(欧州共同体)、およびUNESCOはオブザーバの地位を与えられています。
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp
※すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved