東京 (2011年09月27日) - アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、ブロードバンド通信システム・アプリケーション向けに、高性能VGA(可変ゲインアンプ)を最高レベルの集積化技術で実現した「ADRF6516」と「ADL5336」を発表しました。ADRF6516 VGAは、プログラマブル6ポール・ローパス・フィルタ付きVGAをデュアル・チャンネルで構成しシングル・チップに集積しました。ADL5336は、2つのIF(中間周波数)VGAに各々プログラマブルrms(実行値)ディテクタを組み込んだ高集積VGAです。
デュアル・プログラマブル・フィルタVGA「ADRF6516」の特長
ADRF6516はシングルチップ、デュアルのプログラマブル・ローパス・フィルタ付き可変ゲインアンプで、ベースバンドA/Dコンバータのドライバ用のアプリケーションの設計に最適です。アンプのゲイン制御範囲は65dBで、入力段のデジタルVGA(15dB)と出力段のアナログVGA(50dB)とに分割されています。設計者は、SPIコントロール端子を用いて、31MHz、6ポール・バターワース(Butterworth)・ローパス・フィルタのコーナー周波数を1MHzステップの分解能で選択できます。プログラマブル・フィルタを集積したことで、ディスクリート・フィルタ構成に必要な部品点数を削減し、ボード面積が縮小できます。ゲイン設定およびフィルタのプログラミングも柔軟に対応できるため、ADRF6516は、可変の信号帯域幅やゲインを必要とする受信回路もサポートできます。ADRF6516は+3.3V単一電源で、コンパクトな32ピン5mm×5mmのLFCSPパッケージに収められています。
ADL5336 IF VGAの特長
ADL5336は、カスケード接続が可能なアナログ・デュアルIF VGAで、2個のrmsディテクタを内蔵し、最大で4個の個別RFコンポーネントに加え、いくつかの個別受動部品も置き換えることが可能です。このアナログ・デュアルIF VGAは、それぞれ個別に、もしくは2個のカスケード接続アンプとして動作します。その際、rmsディテクタは各VGAのゲインを独立してコントロールすることが可能です。ADL5336がカスケード接続モードで構成される場合、デバイスは連続して48dBのゲイン制御範囲を提供します。個別の場合には、各VGAは24dBのゲイン制御範囲を提供します。各アンプのゲインはSPIコントロール端子を通してプログラミングできます。
各rmsディテクタのゲイン設定点もSPI端子を介して3dBステップでプログラミングされます。また、2段目のVGAの入力にはスイッチが1個集積されており、2つの入力ソース間をSPI制御にてトグル動作することができます。ADL5336は線形性とノイズ・フィギュア特性に優れていますので、ポイントtoポイント無線や計測機器、医用機器のような、高いダイナミック・レンジが要求されるアプリケーションに適しています。
| 製品 | サンプル供給 | 量産出荷 | 1,000個受注時の単価 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|
| ADRF6516 | 出荷中 | 出荷中 | 8.99ドル | 32ピンLFCSP 5mm×5mm |
| ADRF6516-EVALZ | 出荷中 | 出荷中 | 150ドル | 評価ボード |
| ADL5336 | 出荷中 | 出荷中 | 5.98ドル | 32ピンLFCSP 5mm×5mm |
| ADL5336-EVALZ | 出荷中 | 出荷中 | 150ドル | 評価ボード |
アナログ・デバイセズ社リニアおよびRF製品担当ヴァイス・プレジデント、ピーター・リアル(Peter Real)は次のように述べています。「ADRF6516デュアル・チャンネル・プログラマブル・ローパス・フィルタVGAと、AD5336 rmsディテクタ付きVGAは、次世代無線機器の設計者にとって、性能の改善だけでなく部品点数やシステム・コストをバランスよく管理することが重要であること、そしてアナログ・デバイセズのディテクタ、プログラマブル・フィルタ、およびアンプ技術がそのために欠かすことのできない技術であること実証する製品です。RFシステム設計者は、ポイント・ツー・ポイント(二地点間)マイクロ波無線、ワイヤレス基地局、通信用テスト機器、あるいはその他のアプリケーションであっても、この高レベルの集積化を誇るVGA製品により、これまでにない高い性能のアプリケーションを設計できるようになります。」
【詳細情報】
全RFシグナル・チェーンをカバーするADIの広範囲なRF ICポートフォリオ
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp
※すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved