通信、計装、および試験測定アプリケーションの厳しい性能要求に対応する14ビットA/Dコンバータ「AD9648」他4製品を発表

AD9648

東京 (2011年08月23日) - アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、性能要求の厳しい通信機器などのアプリケーション向けに、小型でコスト効率に優れたシングルおよびデュアル・チャンネル14ビット高速A/Dコンバータを発表しました。今回発表した新製品は、14ビットでデュアル・チャンネルの「AD9648」、同じく14ビットでシングル・チャンネルの「AD9642」、12ビットでデュアル・チャンネルの「AD9628」、10ビットでデュアル・チャンネルの「AD9608」、12ビットでシングル・チャンネルの「AD9634」です。これらの新製品は、高速で高精度という優れた性能に加え、小型でコスト効率にも優れ、フレキシブルな機能が特長で、通信や計装、試験測定アプリケーションに最適です。CDMA2000、W-CDMA、LTE、TD-SCDMAやマルチキャリアGSMなど、最新の3Gや4Gのマルチスタンダード対応携帯電話インフラストラクチャ機器で求められる、高性能かつ小型化の要求を満たすと共に、バッテリ駆動のハンドヘルド計測機器や内視鏡、さらには携帯医用機器にも適しています。

AD9648は低消費電力で高速の14ビット・デュアルA/Dコンバータです。125MSPS(メガ・サンプル/秒)で102mW/チャンネルの消費電力と、70MHz入力で91dBcのSFDR(スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ)性能が特長です。IF周波数が200MHz以下のマルチモード・デジタル・レシーバに最適なデュアル高速A/Dコンバータです。AD9648は、ADIの16、14、12、および10ビットA/Dコンバータの多くとピン互換であるため、20M~125MSPSの10~16ビットのA/Dコンバータ間で容易に置き換えることができます。

AD9642は、14ビット・シングル・チャンネルA/Dコンバータです。パッケージ・サイズが5mm×5mmと、競合製品より30%小型であるため、基板上の実装スペースを節減することができます。さらに、IF周波数が最高350MHzであることから、125MHzまでにも及ぶ広帯域信号への対応が可能です。250MSPSのベースバンド入力で、72.2dBFSのS/N比(信号対ノイズ比)と90dBcのSFDRという性能でありながらも、消費電力はわずか360mWとなっています。

AD9648とAD9642に共通の特長は、出力誤差補正ロジックを集積した多段差動パイプライン・アーキテクチャです。AD9648はRoHS準拠の64ピンLFCSPパッケージで、AD9642はRoHS準拠の32ピンLFCSPパッケージで提供しています。両製品とも−40°Cから+85°Cの工業用温度範囲仕様となっています。AD9648は、1.8V CMOSまたはLVDSに設定可能な、2つの14ビット出力を備えています。AD9642コンバータは、ADI独自の差動入力により、最高350MHzまでの入力周波数で優れたSFDR性能を提供します。

14ビット高速A/Dコンバータ「AD9648」の特長

  • S/N比=74.5dBFS(125MSPSでAINが70MHzの時)
  • ENOB(有効ビット数):11.8ビット(125MSPSでAINが70MHz【−1.0dBFS】の時)
  • SFDR=−91dBc(125MSPSでAINが70MHz【−1.0dBFS】の時)
  • 集積化された入力バッファ
  • 優れた直線性
         DNL=±0.5LSB(typ)
         INL=±1.0LSB(typ)
  • 12/10ビットのピン互換製品:高速A/Dコンバータ「AD9628」、「AD9608


14ビット高速A/Dコンバータ「AD9642」の特長

  • S/N比=70.9dBFS(250MSPSでAINが200MHzの時)
  • SFDR=86dBc(250MSPSでAINが200MHzの時)
  • 入力ノイズ:−152.0dBFS/Hz(250MSPSでAINが200MHz、−1dBFSの時)
  • 消費電力:360mW(250MSPS時)
  • 12/11ビットのピン互換製品:高速A/Dコンバータ「AD9634」、IFレシーバ「AD6672

価格と供給について

下記表中の価格は、米国での販売価格です。

製品 サンプル供給 量産出荷 サンプル・レート(MSPS) 1,000個受注時の単価 パッケージ
AD9648
デュアル 14ビット
出荷中 出荷中 125

105
42.00ドル

35.00ドル
64ピンLFCSP
9mm×9mm
AD9642
シングル 14ビット
出荷中 出荷中 250
210
170
89.00ドル
74.21ドル
49.00ドル
32ピンLFCSP
5mm×5mm
AD9628
デュアル 12ビット
出荷中 出荷中 125

105
31.32ドル

27.57ドル
64ピンLFCSP
9mm×9mm
AD9608
デュアル 10ビット
出荷中 出荷中 125

105
18.00ドル

11.25ドル
64ピンLFCSP
9mm×9mm
AD9634
シングル 12ビット
出荷中 出荷中 250
210
170
39.14ドル
32.64ドル
22.61ドル
32ピンLFCSP
5mm×5mm

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp

※すべての商標はそれぞれの所有者の財産です。

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる