東京 (2011年04月26日) - アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、競合するデバイスよりも消費電力を30%、パッケージ・サイズを60%削減し、-40ºCから+125ºCの拡張された温度範囲で動作するダイレクト・デジタル・シンセサイザ(DDS)IC、「AD9838」と「AD9837」を発表しました。AD9838とAD9837の両DDS ICは、16MHzのクロック・レート(最大)動作時でも、電力消費はわずか11mWであり、低消費電力を実現しています。これらの新しいデバイスは、センサー回路の励起信号、インピーダンスの周波数特性測定、およびバッテリ駆動の診断/通信機器などといった産業用や通信用アプリケーションに最適です。
AD9838およびAD9837の両DDSは、非常に高い周波数においても、高精細な分解能でナノ秒以内にセトリングが可能です。また今回発表したDDSは、低消費電力の10ビットDAC(D/Aコンバータ)が内蔵されており、28ビットの微細な周波数分解能と高いSFDR(スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ)性能の実現が可能になり、より迅速、かつより正確に、目的とする周波数で安定した信号を発生させることができます。
| 製品 | 製品説明 | サンプル | 量産 | 1,000個受注時の単価 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|---|
| AD9838 | クロック生成用コンパレータ内蔵で差動 電流出力が特長の低消費電力DDS |
出荷中 | 量産中 | 2.10ドル | 4mm×4mm 20ピンLFCSP (LeadFrame Chip Scale Package) |
| AD9837 | 電圧出力付き低消費電力DDS | 出荷中 | 量産中 | 1.65ドル | 3mm×3mm 10ピンLFCSP |
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp
※TxDACはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved