東京 (2010年11月10日) - アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、産業用機器向けiSensor®振動モニター「ADIS16227」を発表しました。ADIS16227は、産業用機器の設計者向けの自律動作が可能な完全集積振動解析ソリューションで、振動の検出、絶縁、補正を通してシステムの性能を向上させ、保守費用の軽減をもたらします。ADIS16227は、機器の動作性能の低下やダウンタイムの原因となる、機器や軸受の摩耗によって起きる振動源を極めて早い段階で検出、特定します。この小さな振動モニターを組み込むことで、風力タービンから高精度のファクトリー・オートメーションや組立機器にわたる広範なアプリケーションに、自動振動プロファイリングによるメリットがもたらされます。
MEMS加速度センサーは振動モニタリングに適していますが、通常はファンクションやフィーチャなどの面においてシンプルなものが殆どです。ADIは、何十年にもおよぶ集積センサー・プロセッシングの開発と製造の経験を基に、MEMS加速度センサーを、プログラマブル組込みプロセッシング内蔵の3軸振動アナライザに進化させました。ADIS16227 iSensor®振動モニターは、複数の部品を用いた開発の場合に生じる複雑さやリスクの懸念なく、広範なアプリケーション向けに適した機能を実現することができます。
アナログ・デバイセズ社 MEMS/センサー・グループiSensor事業開発マネージャ、ボブ・スキャネル(Bob Scannell)は次のように述べています。「産業用機器の設計者にとってADIS16227は、初めての使い易い、手頃な価格の、そしてまさに角砂糖サイズの完全な振動アナライザとなります。ADIS16227により、開発者は、周波数ドメインのプロセッシング・プログラマビリティとチューニング機能を備えた、実証済みの第4世代振動センシング機能を手にすることができるようになり、振動源を迅速に特定できるようになります」
主な高性能機能とメリット
ADIS16227 iSensorデジタル振動モニターの詳細について
ADIS16227 iSensor®は、業界をリードするADIのiMEMS®センサー、データ・コンバージョン、およびセンサー・プロセッシング技術と、使いやすいデータ・キャプチャおよびシリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)を組合せた、3軸デジタル振動モニターです。SPIとデータ・バッファ構造は広帯域幅のセンサー・データへのアクセスを提供します。22kHzのセンサー共振と100kSPSのサンプルレートは、広帯域幅の振動監視アプリケーションに適した周波数応答を提供します。ADIS16227は、x、y、およびz方向の加速度データをサンプリングし、処理して、タイム・スタンプ(更新日時)を含めて、FFT(高速フーリエ変換)バッファおよび選択によってはFFT記録素子にストアします。プログラマブル・デジタル・フィルタはローパス・コンフィギュレーション・オプションを提供し、また、内部クロックはデータ・キャプチャ・イベントの間データ・サンプリング・システムを駆動するので、外部クロック源は不要です。データ・キャプチャ機能は、多種多様なアプリケーションのニーズに対応するように、3つの異なるモードを備えています。ADIS16227は、また、デジタル温度センサーとデジタル電源測定機能が内蔵され、さらに、目標アプリケーション内での高信頼性の組込み動作を可能にするように、デジタル・セルフテスト機能も提供します。拡張動作温度範囲は−40°Cから+125°Cです。
価格と供給について
ADIS16227はスタッド・マウント用のネジ穴の付いた15mm×15mm×15mmのモジュールで提供されます。2列の1mm、14ピンフレキシブル・コネクタによって、シンプルなユーザ・インターフェースと取付けが可能です。
下記表中の価格は、米国での販売価格です。
| 製品 | 供給 | 動作温度範囲 | 1,000個受注時の単価 | パッケージ |
|---|---|---|---|---|
| ADIS16227 | サンプル出荷中 | -40℃~+125℃ | 174ドル | 15mm×15mm×15mm 14ピン・フレックス・コネクタ (電気ネジ込機械式スタッド・マウント向け) |
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp
※iSensorおよびiMEMSはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved