東京 (2010年11月04日) - アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、ナショナル・インスツルメンツ社(本社: テキサス州オースティン、会長兼社長CEO: James Truchard、NASDAQ: NATI、以下 NI)が設計している、ユーザ自身の眼の動きだけでテレビゲームを操作する革新的な技術「Eyes-Only」を実現するために、ADIのデータ・コンバータ「AD7401」を採用されたことを発表しました。この実験を進めているNI社の技術者チーム、ウォータールー・ラボ(Waterloo Labs)では、既存の、手や手首、または体の動きを用いてテレビゲームを操作するシステムとまったく違う、業界初のテレビゲームシステムを設計しました。
この目の動きで操作するゲームは、目の動きを記録する電気眼球運動記録法という技術を基にしています。ADIのA/Dコンバータ(ADC)は、眼の動きを一連のデジタル・コマンドに変換して画面上のキャラクターを動かすという、このシステムで必要不可欠な役割を果たします。こうした眼球の運動による操作は、ゲームだけでなく弱視の治療や、手の機能を失った人など、身体に障がいがある人々向けにも活用できます。
ナショナル・インスツルメンツ社 ウォータールー・ラボ・チームのメンバーで、アプリケーション・エンジニアのHunter Smith氏は次のように述べています。「現段階では、この技術を高度な次世代テレビゲーム・システムへ活用しようとしています。しかし、今後は様々な用途への採用が広がっていく可能性があると思います。いくつかのアプリケーションについては、すでに社内でも可能性を探り始めています。このシステムにとってアナログ・デバイセズの高速ADCは重要な鍵となっています。当社は設計領域をさらに広げ、新しいアプリケーションや製品開発をサポートするために、ADIのデータ・コンバータを引き続き採用して行く方針です」
どのように眼球動作だけでのゲーム・コントロールを実現するか
このシステムは、アナログ・デバイセズの絶縁型ADCのAD7401と、ナショナル・インスツルメンツ社のシングルボードRIOドーターカードを用いています。このカードは、NI LabVIEWソフトウェアでプログラミングされたシングルボード上のリアルタイム・プロセッサやFPGA(フィールド・プログラマブル・ゲートアレイ)、アナログおよびデジタルI/Oを搭載しています。眼の動きは、プレーヤーの目の周囲に付けた4個の電極と、耳の付け根にあるもう1つのリファレンス電極とが測定します。これにより電極は、プレーヤーが画面上のゲーム・キャラクターの動きにあわせて眼を上下左右に動かすことで、その眼の内部に生成される非常に小さな電気信号を測定します。電極間の差の信号が、ADIの高精度計装アンプ「AD8221」とローノイズ・アンプによって増幅され、さらにADIのADCを通して、ドーターカードに送信、処理されます。
アナログ・デバイセズ社コンバータ・マーケティング・ディレクタのスティーブ・ヒンダーライター(Steve Hinderliter)は次のように述べています。「目だけを使ってゲームを操作するハンズフリーシステム「Eyes-Only」は、当社の信号処理技術が、どのようにして一般のエンドユーザに革新的な新しい経験を提供しているかの新たな実例です。ADIのデータ・コンバージョンやシグナル・コンディショニング技術は、センサーや信号源からデジタル世界へ、あるいはその逆のすべてにわたる情報の品質とスピードを制御することで、新たなユーザ体験を生み出し続けます」
ナショナル・インスツルメンツ社について
ナショナルインスツルメンツ社(www.ni.com)は、計測、自動化、組込みアプリケーション・システムの設計、試作、展開を行うエンジニアや研究者を支援しています。NI社は、NI LabVIEWなどの汎用ソフトウェア、コスト効率の良いモジュール式ハードウェアを、世界の30,000社以上の企業に提供しており、1顧客だけで全収益の3%以上を超えることも、1業種だけで全収益の15%を超えることもありません。米国テキサス州オースティンに本社を持ち、従業員は5,000名以上、セールスオフィスは40ヶ国以上にあります。米国においては、Fortune誌に掲載されるThe 100 Best Companies to Work For(アメリカで最も働きがいのある会社)に過去11年間連続して選ばれています。
※LabVIEW、National Instruments、NI、およびni.comは、ナショナル・インスツルメンツ社の商標です。ここに挙げた、その他の製品および企業名は、それぞれの企業の商標また商号です。
アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp
業界アナリスト企業データビーンズ社の市場調査報告書「2010 Data Converter」によれば、アナログ・デバイセズ社は、世界のデータ・コンバータ市場で、シェア46%を獲得してリードしています。アナログ・デバイセズの46%というシェアは、続く競合企業8社の合計より大きな市場シェアを誇ります。
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved