全温度範囲で競合製品の最大2倍の精度を実現する監視回路IC 「ADM2914」「ADM12914」「ADM6339」を発表

東京 (2009年07月08日) -

アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、同社のマルチボルテージ(多電圧)監視回路IC製品群を拡張して、負電圧、過電圧、不足電圧状態を監視するための4チャンネルの電圧監視回路IC「ADM2914」および「ADM12914」、マイクロプロセッサ監視回路IC「ADM6339」を発表しました。ADM2914、ADM12914とADM6339は、電圧レベルを規定レベル内に保持させるため、システム全体の信頼性が向上します。これらの製品は、通信、産業用、計測機器アプリケーションの電源レールの監視用に設計された競合製品に比べて、最大2倍の精度を提供します。

ADM12914は、過電圧と不足電圧(OV/UV)状態を、競合製品の1.5倍の精度(全温度範囲にわたり±0.8%)で検出し、医用超音波機器、遠隔通信機器やその他のアプリケーションにおいて、電源が許容範囲から外れることを防ぐので、システム動作が改善されます。今日の電源システムは1V未満で動作し、過電圧状態による致命的なシステム故障も頻繁に発生していますが、ADM12914はこのような問題を解決します。また、ADM2914とADM12914には入力電源シャント・レギュレータも内蔵されているため、通信インフラストラクチャ機器における12V電源や、ハイブリッド車に用いられるリチウムイオン・バッテリなどの高電圧電源でも動作可能です。

ADM6339は、同クラスの競合製品に比べて2倍の精度(全温度範囲にわたり±0.8%)を提供し、最大3個の正電圧電源と1個の負電圧電源を監視します。ADM6339の内部には、あらかじめトリミングされた不足電圧スレッショールド・オプションが組み込まれており、1.8V、2.5V、3V、3.3V、5V、-5V電源を監視することができます。さらに設計のフレキシビリティを拡張するための3個の可調スレッショールド・オプションも提供しています。

ADM12914とADM6339監視回路は、完全なシグナル・チェーンの一部として、「ADP1740」、「ADP1741」、「ADP2102」、「ADP2105」、「ADP2106」、「ADP2107」や「ADP2108」を含む、ADIのポイント・オブ・ロード・レギュレータ・ファミリーと一緒に用いることができます。

供給と価格について
表中の価格は、米国における販売価格です。

製品
サンプル
量産出荷
精度
温度範囲
1,000個受注時の単価
パッケージ
ADM12914
出荷中
2009年7月
±0.8%
–40°C ~ +125°C
4.99ドル
16ピンQSOP
ADM2914
出荷中
出荷中
±1.5%
–40°C~ +125°C
3.99ドル
16ピンQSOP
ADM6339
出荷中
出荷中
±0.8%
–40°C ~ +85°C
1.79ドル
6ピンSOT-23

ADIのパワーマネジメント製品について
アナログ・デバイセズは、革新的なパワーマネジメントIC製品群に、世界最高レベルの優れた信号処理性能を提供することで、民生機器、医用機器、産業用や計測機器、通信インフラストラクチャといった幅広い携帯型および固定型パワー・アプリケーションにおける高性能信号処理機能をサポートしています。ダイナミック・レンジ、過渡応答性能、信頼性などのシグナル・チェーンの設計要件をサポートすることにより、ADIは顧客が複雑なパワー課題を容易にかつ迅速に解決し、製品の差異化と迅速な市場投入に貢献します。

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ社は、技術革新、業績、そして卓越した技術を企業文化の柱に、技術セクターにおいて長きにわたり、最高の成長を誇る企業のひとつとしての地位を確実にしてきました。データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術で高い評価を得ており、6 万社を超える顧客に製品を提供しています。アナログ・デバイセズ社は、米国マサチューセッツ州ノーウッドに本社を構え、設計/製造拠点を世界各国に展開しています。S&P 500インデックスの一社に挙げられています。http://www.analog.com/jp

感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる