content here.
content here.

携帯アプリケーションのバッテリ寿命を延長する昇圧DC/DCコンバータ「ADP1612」「ADP1613」を発表

  • 1.8Vの低電圧入力から20Vの出力電圧にまで昇圧可能
  • 産業用および電池駆動アプリケーションに性能と価値の優れたバランスを提供

東京 (2009年05月28日) -



アナログ・デバイセズ(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、パワーマネジメント製品群を拡張して、新しい低電圧の昇圧DC/DCコンバータ2種「ADP1612」と「ADP1613」を発表しました。これらの低電圧昇圧DC/DCコンバータは、携帯型の民生機器や産業用、計測機器アプリケーション向けに、高効率のパワーマネジメントを可能にする広い入力範囲の電圧サポートを特長としています。また、これらのコンバータを使用することで、設計者は1.8Vという低入力電圧を20Vもの高出力電圧にまで昇圧できるようになります。ADP1612とADP1613は低背パッケージで高スイッチング周波数動作という特長によって、低消費電力でかつ小型の基板面積が求められるTFT LCD(薄膜トランジスタ液晶表示装置)や携帯電話などの携帯型の産業用および民生用アプリケーションにとって、バッテリ寿命を延長するための理想的なデバイスとなっています。

PWM電流モード・アーキテクチャを用いたフレキシブルな設計について
新しい低電圧昇圧DC/DCコンバータは、ADP1612が1.8Vから5.5V、ADP1613が2.5Vから5.5Vと広範囲の入力電圧をサポートしているだけでなく、出力電圧も調節できるため柔軟な設計が可能です。この低電圧昇圧DC/DCコンバータはPWM(パルス幅変調)電流モード・アーキテクチャを用いることで、負荷条件全体で出力電圧を制御し起動時の突入電流の低減にも貢献します。その結果、93%という高効率な性能と高速の過渡応答により、安定した出力電圧レベルを供給し、システムの信頼性を向上します。

ADP1612ADP1613は、ピン選択可能なスイッチング周波数も特長としており、650kHz動作により最大効率を実現しています。また1.3MHz動作の場合には、より小型の外付け受動部品が使用可能です。これらのDC/DCコンバータ・ファミリーを補完するADIの設計ツール「ADIsimPower™デザイン・ツール」を活用することで、設計期間を短縮し、市場への迅速投入を実現します。

アナログ・デバイセズ社 マーケティング・マネージャ、ローレンス・マクギャリー (Laurence McGarry) は次のように述べています。「携帯型システムの設計者は常に、コスト効率がよく、機器の使用可能な時間を拡張し、かつ厳しいサイズ要求に対応しつつ、バッテリ寿命を延長する方法を求めています。電源ICの入力電圧範囲は、携帯型システムの消費電力に大きな影響を及ぼす可能性があります。ADIではこの点に注力し、3.3Vから12V電源レールで動作するアプリケーション向けに、既存の製品では2.0V以上の入力しかサポートしないのに対して、最低1.8Vの入力電圧からマネジメントすることにより、性能と価値の優れたバランスを提供する新しい低電圧昇圧DC/DCコンバータ、ADP1612とADP1613を開発しました」

価格と供給について
ADP1612およびADP1613昇圧コンバータは、現在、低背8ピンMSOP(ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ)パッケージでサンプル出荷中です。単価は、1,000個受注時でADP1612が1.50ドル、ADP1613が1.20ドルです。ADIの低電圧スイッチング・レギュレータ製品群の詳細情報については、こちらのウェブサイトをご覧下さい。
表中の価格は米国における販売価格です。

製品
供給
1,000個受注時の単価
パッケージ
ADP1612
出荷中
1.50ドル
5mm x 3mmx1.1mm 8ピンMSOP
ADP1613
出荷中
1.20ドル
5mm x 3mmx1.1mm 8ピンMSOP

ADIのパワーマネジメント製品について
アナログ・デバイセズは、革新的なパワーマネジメントIC製品群に、世界最高レベルの優れた信号処理性能を提供することで、民生用電子、医用機器、産業用や計測機器、通信インフラストラクチャといった幅広い携帯型および固定型パワー・アプリケーションにおける高性能信号処理機能をサポートしています。ダイナミック・レンジ、過渡性能、信頼性などのシグナル・チェーンの設計要件をサポートすることにより、ADIは顧客が複雑なパワー課題を容易にかつ迅速に解決し、製品の差異化と迅速な市場投入に貢献します。

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp