content here.
content here.

変電所制御向けに送電線監視システムを簡素化する同時サンプリングA/Dコンバータ「AD7606」「AD7607」を発表

5V電源動作でチャンネル当たり最高200kSPSのサンプリング・レートを実現

東京 (2009年05月19日) -

アナログ・デバイセズ(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、次世代配電網の監視システムを簡素化する同時サンプリングA/Dコンバータ(ADC)「AD7606」(16ビット8チャンネル)と「AD7607」(14ビット8チャンネル)を発表しました。今日、世界的な電力需要の増大に伴い、より効率的な変電所と「スマート・グリッド」管理に対するニーズが高まっています。電力会社は、高価な機器を電力サージや猛烈な嵐から守ると同時に、エネルギー消費、コストや品質を監視、制御するための配電網監視システムを必要としています。

16ビット8チャンネルのAD7606と14ビット8チャンネルのAD7607同時サンプリングADCは、90dBのS/N比性能を達成しており、さらに6および4チャンネル・オプションも提供しています。オプションのオーバサンプリング・モードはS/N比をさらに改善し、コードのばらつきを低減してアンチエリアス除去機能を強化します。マルチチャンネルの集積により、変電所機器の三相交流のI&V(電流および電圧)測定と中点監視が可能になります。これにより、配電網監視システムは、電気的故障や短絡などの配電網に起きる異常事象の監視と対処ができるようになります。

AD7606およびAD7607は、5Vのアナログ電源、1.8Vから5Vのロジック電源で動作し、高入力インピーダンスで入力クランプ±16.5Vのフロントエンド・アンチエリアス・フィルタを特長としています。さらに、リファレンスの内蔵と、デカップリング・コンデンサの必要性を低減したことにより、代替ソリューションに比べてより高レベルの集積化を提供します。新デバイスは、±5Vおよび±10Vの真のバイポーラ・アナログ入力範囲を提供するので、広いダイナミック・レンジにわたりバイポーラ電圧と電流をサンプリングしながら、位相情報を保持することができます。

AD7606とAD7607同時サンプリングADCについて
AD7606AD7607同時サンプリングADCは、オンチップ低ドロップアウト電圧レギュレータ(LDO)、リファレンス電源およびバッファ、トラック&ホールド回路、シグナル・コンディショニング回路、変換動作用のクロック、そして高速パラレルおよびシリアル・インターフェースを内蔵しています。新デバイスは、低ノイズで、(サンプリング・レートと関係なく)高入力インピーダンスのシグナル・スケーリング・アンプも特長としています。また、わずか0.1%のゲイン誤差と0.01%のオフセット誤差で、10kHzの–3dB入力帯域幅と1MΩのアナログ入力インピーダンスを提供します。AD7606とAD7607は、最高200kSPSの高速スループット・レートでのサンプリングと同時に、約40dBの減衰量のフロントエンド・アンチエリアス・フィルタを集積しています。コンバージョン・プロセスとデータ・アクイジションはCONVST信号と内蔵の発振器を用いて制御されます。2個のCONVSTピンが、8個のアナログ入力すべて、または4個のアナログ入力チャンネル2グループの同時サンプリングを可能にし、トランス間の位相差を許容しています。

供給、価格、補完部品について
表中の価格は、米国における販売価格です。

製品番号
分解能
供給
1,000個受注時の単価
パッケージ
AD7606
16ビット
サンプル出荷中
23.10ドル
64ピンLQFP(低背クワッド・フラット・パッケージ)
AD7607
14ビット
サンプル出荷中
18.48ドル
64ピンLQFP

AD7606とAD7607同時サンプリングADCは、下記の製品と一緒に用いると完全な配電網監視シグナル・チェーンを構成することができます。

・「ADuM1100」と「ADuM140x」 iCoupler®デジタル・アイソレータ
・「ADM232A」高速ドライバ/レシーバ
・「ADM1485」高速超低消費電力トランシーバ

また、組込みプロセッサ/DSPとして、Blackfin®プロセッサの「ADSP-BF53x」ファミリー、「ADSP-219921」と「ADSP-21062」、さらにパワーマネジメント製品の「ADP3301」と「ADP1864」も補完部品として使用できます。

アナログ・デバイセズ社 高精度信号処理製品事業部ディレクタ、レオ・マヒュー(Leo McHugh)は、次のように述べています。「ADIの新しい同時サンプリングADCは、世界中のあらゆる地域の何百万という人々に、高い信頼性で電力を提供する次世代配電網監視システムの設計向けに必要な分解能と性能を提供します。ADIは、電力量計から変電所までエネルギー監視システムのあらゆる部分における設計課題を解決する広範囲な半導体ソリューションを提供しています」

ADIは「スマートグリッド」エネルギー・インフラストラクチャ技術の最前線に
「スマートグリッド」関連システムの開発者は、次世代の電力網を開発するにあたりADIの先進的なデジタルおよびアナログ信号処理技術に大いに期待を寄せています。ADIは性能や精度においてさまざまなタイプの製品を提供しており、電力計測から電力管理・通信システムまでさまざまなスマートグリッド用途に最適化されています。公共施設でも民生用途においても、ADIの技術はシステム開発者たちがエネルギーの効率化を図り、柔軟な管理ができるインテリジェント・システムを設計するのに貢献します。

アナログ・デバイセズについて

アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp

iCoupler、Blackfinはアナログ・デバイセズ社の登録商標です。