東京 (2009年04月28日) -
アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、業界で最も小型で低消費電力の計装アンプ「AD8235」を発表しました。AD8235は、鉛筆の先よりも小さな極小サイズと超低消費電力性能をあわせて提供する計装アンプで、家庭用ECG(心電図)モニター、点滴ポンプ、活動モニターなどの電力効率の高さが求められる携帯型軽量医用機器や民生用ヘルスケア製品に最適です。AD8235は、競合製品より50%も低消費電力なので、設計者は製品のバッテリ寿命を長持ちさせることができます。これにより、患者が快適に使うことができるコンパクトでウェアラブルな家庭用医用機器が実現するだけでなく、医師も継続的に、信頼できる患者の監視ができるようになります。AD8235に関するビデオは、こちらのウェブサイトをご覧ください。
AD8235は、1.6mm×2.0mmという、競合の計装アンプの1/3の小型サイズが特長です。1.8V(最低)および5.5V(最高)の電源で動作し、消費電流はわずか40μA(最大)なので、民生用フィットネス製品、産業用の圧力やローサイド電流センシング測定機器といった医用以外の低消費電力アプリケーションにも適しています。AD8235のシャットダウン電流6nAおよびバイアス電流40pAという低消費電力は、これらのアプリケーションにも利点をもたらします。
さらにAD8235の広い電源電圧範囲により、電源を追加することなく他用途の電源を使用できます。また、この計装アンプのコモンモード入力電圧範囲は、電源電圧5Vと1.8Vに対して、それぞれ4Vおよび1.4Vと広くなっています。これは多くのバッテリ駆動の携帯型アプリケーションで求められる低電圧動作にとって重要な意味を持ちます。86dB(ゲイン5の時)と高いコモンモード・ノイズ除去比(CMRR)により、効果的にコモン・モード干渉を除きます。
価格、供給、補完製品について
表中の価格は米国における参考価格です。
| AD8235 | |||
| AD8236 |
アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp