content here.
content here.

低ノイズと低歪み、超低消費電力を組み合わせたADCドライバ「ADA4932」と「ADA4950」を発表

低消費電力が求められる医用画像処理、通信、計測機器アプリケーションで10ビットから16ビットのADCを駆動
ADA4932

東京 (2009年04月21日) - アナログ・デバイセズ社(ニューヨーク証券取引所:ADI)は、本日、低消費電力で低歪みのA/Dコンバータ(ADC)ドライバ・ファミリーを拡張し、差動アンプ「ADA4932」および「ADA4950」を発表しました。これら新製品の消費電流はチャンネル当たり9.6mAで、50mW以下で動作するADCドライバの中で、最も低い消費電力で最高の性能を技術者に提供します。

ADA4932 ADCドライバは、低ノイズと低歪みを同時に実現しています。これは、超音波スキャナやピコセルおよびフェムトセル・ワイヤレス基地局といった電力消費に関する要求が厳しいアプリケーション、つまり最新の医用画像処理、ワイヤレス・インフラストラクチャや計測機器で用いられている高性能な10ビットから16ビットのADCを駆動するために必要な性能です。一方、ADA4950は、1倍、2倍、3倍の固定ゲイン・オプションによって、より小型の機器設計に最適化されています。この2つのADCドライバは、低い電源電流という特長に加え、20MHzで95dBのSFDR(スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ)と真の14ビット性能、さらに最高50MHzまで真の12ビット性能を実現します。

ADA4932とADA4950は、シングルエンド入力-差動出力あるいは差動入力-差動出力アンプとして動作することができます。シングルエンド信号から差動信号への変換時に追加のシグナル・コンディショニングが必要ないので、追加部品なしで優れたADC性能が得られます。ADA4932やADA4950と組み合せることで、優れた動作性能を発揮するADCには、以下のようなADIの高速コンバータがあります。

  • AD9259:クワッド14ビット50MSPS ADC
  • AD9244:14ビット65MSPS IFサンプリングADC
  • AD9226:12ビット65MSPS ADC
  • AD9229:クワッド12ビット65MSPS ADC
  • AD9863:12ビットMxFE®集積コンバータ


  • テスターおよび仮想計測器ソフトウェアのリーディング・プロバイダであるナショナルインスツルメンツ社のハードウェア・エンジニア、Matt Ernst氏は次のように述べています。「当社がADA4932を採用した理由は、この製品が当社の電力要求の範囲内で帯域幅や歪み目標を達成することができた唯一のアンプだからです。この製品はこの2つの性能面と、特に電力消費量の点で優れた仕様になっています」

    ADA4932 ADCドライバ:集積化、簡素化
    ADA4932は、設計者の設計タスクを簡素化するため複数の個別部品の機能を集積し、基板面積を削減しました。出力コモン・モード電圧は、内部コモン・モード帰還ループによりユーザ調節が可能で、ADA4932の出力をADCの入力に合わせることができます。内部帰還ループはまた、卓越した出力バランスを提供するだけでなく、偶数次の高調波歪み成分を抑制します。ADA4932を用いることで、アンプのクローズド・ループ・ゲインを決定する簡単な4抵抗外部帰還網を備えた差動ゲイン構成が簡単にできるようになります。ADA4932は、ADI独自技術のSiGe(シリコン・ゲルマニウム)CBプロセスで製造されているので、低消費電力で、低歪みと低ノイズを実現します。ADA4932は低オフセットで優れたダイナミック・レンジ特性なので、さまざまなデータ・アクイジションや信号処理アプリケーションに適しています。

    ADA4950 ADCドライバ:小型機器設計向け、低歪み
    ADA4950は、ADIの独自技術XFCB(超高速相補型バイポーラ)プロセスで製造され、−3dB帯域幅が750MHzで、非常に低い高調波歪みの差動信号を提供します。ADA4950は、ユーザが1倍、2倍、3倍のゲインに配置することができる内部抵抗網を搭載した、固定アーキテクチャとなっています。ADA4950の内部コモン・モード帰還ループにより、ゲインや位相のマッチングしたバランスの取れた出力だけでなく、偶数次の高調波歪みを抑制します。内部帰還回路はまた、ゲイン設定抵抗のミスマッチによるバランス誤差があった場合もそれを最小化します。ADA4950ドライバの差動出力は、差動ADCの入力とのバランスを取るのに役立ち、ADCの性能を最大化します。

    ADA4950は、高性能ADCを駆動する際のトランスが不要で、ソース信号の低周波やDC情報を保持します。差動出力のコモン・モード・レベルは、VOCMピンの電圧によって調節することができるので、単一電源ADCを駆動する際の入力信号のレベル・シフトを行うことができます。アンプの高速オーバロードリカバリーにより、サンプリング精度を保持します。ADA4950 ADCドライバの歪み性能は通信システムにとって最適で、その広い帯域幅と高いIP3からIFおよびベースバンド・シグナル・チェーンのゲイン・ブロック用としても適しています。

    供給と価格について
    下の表中の価格は、米国における参考価格です。

    製品
    供給
    1,000個受注時の単価
    パッケージ
    ADA4932-1シングル・チャンネル
    出荷中
    2.95ドル
    3mm×3mm 16ピンLFCSP
    ADA4932-2デュアル・チャンネル
    出荷中
    5.29ドル
    4mm×4mm 24ピンLFCSP
    ADA4950-1 シングル・チャンネル
    出荷中
    2.95ドル
    3mm×3mm 16ピンLFCSP
    ADA4950-2 デュアル・チャンネル
    出荷中
    5.29ドル
    4mm×4mm 24ピンLFCSP


    ADIのアンプ製品の製品情報については、こちらのウェブサイトをご覧下さい。

    アナログ・デバイセズについて

    アナログ・デバイセズ(ADI)は、技術革新、高性能、そして卓越した技術力を企業文化として継承し、半導体市場において長期にわたり高い成長を示してきました。ADIは、データ・コンバージョンとシグナル・コンディショニング技術の世界的リーディング企業として業界で高い評価を得ており、あらゆる種類の電子機器分野を取り扱う世界各国60,000社以上の顧客に製品を提供しています。アナログおよびデジタル信号処理アプリケーションに用いられる高性能集積回路の世界的なリーディング・メーカーとして、40年以上の歴史を誇るADIは、本社をマサチューセッツ州ノーウッドに構え、全世界で約8,900人の従業員を擁します。製造工場は、マサチューセッツ、カリフォルニア、ノース・カロライナ、アイルランド、フィリピンにあります。アナログ・デバイセズはニューヨーク証券取引所に上場しており(ティッカ-:ADI)、ADIはS&P 500インデックスに挙げられています。http://www.analog.com/jp